September 2018 – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Thu, 17 Oct 2019 09:02:49 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png September 2018 – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Große Auswahl, schnelle Entscheidung: iglidur Gleitlager-Katalog hilft Kosten zu sparen https://presse.igus.de/grosse-auswahl-schnelle-entscheidung-iglidur-gleitlager-katalog-hilft-kosten-zu-sparen/ Thu, 27 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=246

Köln, 28. September 2018 – 40 Prozent Kosten senken, 80 Prozent Gewicht reduzieren und 100 Prozent Schmierstoffe einsparen. Mit diesen Vorteilen warten die Gleitlager von igus aus Tribo-Polymeren im Gegensatz zu metallischen Lösungen wie zum Beispiel DU-, Sinter- oder Nadellager auf. Für alle Lagerstellen mit gängigen Abmessungen kann der Kunde jetzt auf den neuen handlichen iglidur Katalog zurückgreifen. Mithilfe eines praktischen Bestellschlüssels lässt sich die richtige Artikelnummer der Standardwerkstoffe einfach finden. Eine aktuelle Preisliste gibt schnellen Aufschluss über die verschiedenen Staffelpreise.

Ist der Anwender auf der Suche nach einem langlebigen Gleitlager, hat igus mit seinen schmiermittelfreien Hochleistungskunststoffen die verschleißfeste Lösung parat. So spart der Kunde durch den Einsatz von iglidur Gleitlagern nicht nur Kosten ein, sondern verbessert auch seine Technik, indem sich Wartungsarbeiten auf ein Minimum senken. 17 Werkstoffe führt igus als Standards bereits im Sortiment. Mit dabei sind Allrounder bis hin zu Spezialisten für die Lebensmittelindustrie, Lager für hohe Lasten und den Chemieeinsatz. Um dem Anwender einen schnellen Überblick über diese Werkstoffe in Standardabmessungen zu geben, bietet igus mit seinem neuen handlichen iglidur Basics Katalog auf 96 Seiten eine schnelle Hilfe. Praktische Tabellen und Steckbriefe unterstützen bei der Auswahl des richtigen iglidur Gleitlagers passend zur jeweiligen Anwendung. Für den Bestellschlüssel benötigt der Kunde lediglich die metrischen Maße für den Innen- und Außendurchmesser sowie der Gesamtlänge. Dank einer Preisliste erhält der Anwender außerdem die Möglichkeit direkt die Kosten seiner Lagerlösung für verschiedene Staffelungen zu ermitteln, mit anderen geeigneten Werkstoffen zu vergleichen und so seine Anwendung günstig zu konstruieren.

Lebensdauer online berechenbar

Möchte der Kunde erfahren wie lange das Gleitlager in seiner Anwendung hält, kann er sich online mit dem Lebensdauerrechner die Haltbarkeit seines Gleitlagers berechnen. Neben den 17 Standardmaterialien führt igus 34 weitere Spezial-Werkstoffe beispielsweise für Hochtemperaturanwendungen oder Einsätze in extremen Umgebungen im Programm. Auf Wunsch realisiert igus neben Standardmessungen auch Sonderformen durch die mechanische Bearbeitung von Halbzeugen, im 3D-Druck oder im Spritzguss.

Der neue praktische iglidur Basics Katalog lässt sich unter www.igus.de/iglidur_Katalog anfordern oder herunterladen.

Diese Presseinformation und das dazugehörige Bildmaterial finden Sie auch im Anhang und unter www.igus.de/press

Filename: PM6018-1.jpg
Filename: PM6118_iglidur_Katalog_Schnellansicht.pdf
Filename: PM6118_iglidur_Katalog.docx
]]>
Sonderteile für Kunden jetzt noch schneller: igus verdreifacht seinen 3D-Druckservice https://presse.igus.de/sonderteile-fuer-kunden-jetzt-noch-schneller-igus-verdreifacht-seinen-3d-druckservice/ Thu, 20 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=219

Köln, 21. September 2018 – Die Nachfrage an maßgefertigten Sonderlösungen steigt stetig an, so auch beim motion plastics Spezialisten igus. Immer mehr Kunden greifen auf den schnellen 3D-Druckservice für langlebige Verschleißteile aus Hochleistungskunststoffen zurück. Sei es zur kurzfristigen Ersatzteilbeschaffung, für den Prototypenbau oder zur Herstellung von schmiermittelfreien Kleinserien. Daher hat der Kölner Kunststoffspezialist jetzt seine 3D-Druckkapazitäten im Bereich des SLS-Verfahrens verdreifacht.

Möchte der Anwender ein abriebfestes Sonderteil oder eine Kleinserie herstellen lassen, so hat igus mit dem 3D-Druckservice die richtige Lösung parat. www.igus.de/3D-Druckservice aufrufen, CAD-Daten hochladen, Material auswählen und Bestellung auslösen. So schnell gelangt der Anwender – vom Hobbybastler bis hin zum großen Industriekunden – bei igus an seine verschleißfeste Sonderlösung. Gefertigt werden die Bauteile zum größten Teil mit dem SLS-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird das von dem motion plastics Spezialisten igus eigens entwickelte hoch abriebfeste SLS-Material iglidur I3 auf die gesamte Arbeitsplattform aufgetragen und mit einem Laserstrahl gesintert. Nach jedem Arbeitsschritt wird die Platte abgesenkt und eine neue Schicht aufgetragen. „Aufgrund der sehr hohen Nachfrage an verschleißfesten Sonderlösungen über den 3D-Druckservice haben wir jetzt unsere Kapazitäten mit neuen SLS-Druckern verdreifacht,“ erklärt Tom Krause, Leiter Additive Fertigung bei igus.

Komplexe Bauteile schnell gedruckt

Die Vorteile des SLS-Verfahrens liegen klar auf der Hand: Die SLS-Drucker können einfache und komplexe Bauformen sowie bewegliche Lösungen herstellen. „Bei einem Bauraum von 220x170x300 Millimetern lassen sich pro SLS-Anlage zum Beispiel 5.000 Gleitlager mit einem Innendurchmesser von 10 Millimetern innerhalb von 30 Stunden fertigen. Das Lasersintern sorgt dafür, dass wir die Bauteile nicht nur schnell, sondern auch mit einer höheren Festigkeit und günstiger gegenüber dem FDM-Verfahren anbieten können“, stellt Tom Krause fest. Hohe Kosten etwa wie für die Fertigung von Spritzgusswerkzeugen entfallen und mögliche Designänderungen können ganz einfach am Computer durchgeführt werden, während beim herkömmlichen Spritzguss ganze Werkzeugformen geändert werden müssen. Zudem besteht kein preislicher Unterschied zwischen komplexen und einfachen Formen. Möchte der Kunde verschleißfeste Zahnräder fertigen lassen, so kann er im 3D-Druckservice auf das hochabriebfeste SLS-Material iglidur I6 zurückgreifen, das speziell für Zahnräder entwickelt wurde. Gilt es Serien mit bis zu 4.000 Teilen zu drucken, so lassen sich in der additiven Fertigung auch Spritzgusswerkzeuge herstellen, die später in die Spritzgussmaschine eingesetzt werden. Der Vorteil liegt hier darin, dass der Anwender sich sein passendes Material aus über 50 iglidur Werkstoffen frei auswählen kann.

Diese Presseinformation und das dazugehörige Bildmaterial finden Sie auch im Anhang und unter www.igus.de/press

Filename: PM6018-1.jpg
Filename: PM6018_neue_SLS-Drucker.docx
Filename: PM6018_neue_SLS-Drucker_Schnellansicht.pdf
]]>
Hydraulikschläuche platzsparend und sicher führen mit der E2 Bügelkette von igus https://presse.igus.de/hydraulikschlaeuche-platzsparend-und-sicher-fuehren-mit-der-e2-buegelkette-von-igus/ Tue, 18 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=209

Köln, 19. September 2018 – Mit der neuen E2 Bügelkette gibt es jetzt auch für knapp bemessene Bauräume an Stützfüßen eine Energie- und Medienführung in einem System. Stabil, platzsparend sowie leicht montierbar führt die igus e-kette neben Strom- und Steuerleitungen auch zwei Hydraulikschläuche. Die E2 Bügelkette ist für den Sondermaschinenbau eine ideale Lösung, durch ihren Einsatz werden Kosten für Wartung und Stillstandzeiten deutlich gesenkt.

Spezielle Herausforderungen erfordern innovative Lösungen. Das gilt ganz besonders für Stützfüße an vielen Baumaschinen, etwa an Betonpumpen oder Mobilkranen, die durch große Variantenvielfalt geprägt sind, nicht zuletzt bei den Komponenten. Die sichere Führung von Hydraulikschläuchen ist dabei von entscheidender Bedeutung, denn sie sollen die Maschinen selbst bei hoher mechanischer Beanspruchung und starker Witterung dauerhaft und zuverlässig versorgen. Effizienten Schutz bietet hier die E2 Bügelkette von igus. Sie schützt nicht nur die innenliegenden Leitungen, sondern verhindert auch die Torsion sowie ein Abknicken der Schläuche durch den vordefinierten Mindestbiegeradius.

Bewährte Technik auch für schwere Baumaschinen

Schon seit Langem setzt igus auf das Prinzip der „Bügelkette“, wenn es darum geht, mehr Innenraum für die Führung von Schläuchen zu schaffen. Seit der Serie E2/000 und den Systemen E4.1 und E4.1L erlauben es Bügel, anstelle normaler Öffnungsstege, mit hoher Haltekraft zusätzlich Schläuche mit größeren Durchmessern aufzunehmen. So kann die gesamte Energie- und Medienführung in einem System stattfinden. Bei der neuen E2 Bügelkette wurde das Konzept auf die bauraumspezifischen Bedingungen von Stützfüßen an Betonpumpen und Mobilkranen angewandt. Ein einteiliges, besonders solides Bügel-Design und die belastungsstarke Bolzen-Bohrung-Verbindung sorgen für hohe Stabilität, selbst bei großen freitragenden Längen. Die Bügel sind direkt an das Seitenteil gespritzt und bieten so eine optimale Schlauchführung und Stabilität. Es können auch zwei Schläuche sicher übereinander platziert werden. Da Energie und Hydraulik innerhalb einer einzigen Bügelkette geführt werden können, ist der Bauraumbedarf stark reduziert. Die Bügelkette besitzt lediglich eine Außenbreite von 41,2 Millimeter und eine Außenhöhe von 57,5 Millimeter. Der vordefinierte Biegeradius beträgt 75 Millimeter. Die gesamte erforderliche Einbauhöhe liegt für die Kette bei nur 255 Millimeter. Damit kann die E2 Bügelkette in fast jede Anwendung integriert werden, etwa enganliegend am Fuß beziehungsweise an der Seitenwand von Stützfüßen, einer Betonpumpe oder eines Mobilkrans.

Schonende Schlauchführung für weniger Wartungen

Weil Hydraulikschläuche, die meist mit äußerst hohem Druck betrieben werden, in dynamischen Anwendungen viel aushalten müssen, sind sie sehr wartungsintensiv. Die E2 Bügelkette begegnet dem gleichzweifach: Bügel und e-kette bestehen aus tribologisch optimiertem Kunststoff. Dies vermindert den Abrieb und schont die Schläuche. Neben diesem Materialvorteil der Tribo-Polymere ist es auch das spezielle Design, das den Verschleiß auf ein Minimum senkt. Sowohl die Bügel als auch der Innenraum der Kette sind schlauchschonend konzipiert. Abgerundete Konturen sowie breite und glatte Auflageflächen halten Abrieb und Verschleiß der Hydraulikschläuche gering. Die Segmentierung der Leitungsarten wirkt zudem leitungsschonend. Elektro- und Hydraulikführung werden durch Kammern vollständig abgetrennt. Dies folgt dem Grundsatz, dass Leitungen mit stark unterschiedlichen Durchmessern stets getrennt voneinander verlegt werden sollten. Denn während die Bügelkette für Strom- oder Steuerungsleitungen von maximal 5 Millimetern ausgelegt ist, können die Hydraulikschläuche maximal bis 20 Millimeter dick sein. Berücksichtigt wurde dabei die praktische Erfahrung, dass auch eine Platzreserve von 20 Prozent eingeplant werden muss, da sich Hydraulikschläuche bei Druckbeaufschlagung quer und in der Länge ausdehnen. Aufeinander abgestimmt bis in die letzten Details kann die E2 Bügelkette ihren Zweck erfüllen: Wartungsfreiheit.

Diese Presseinformation und das dazugehörige Bildmaterial finden Sie auch im Anhang und unter www.igus.de/press

Filename: PM5918-1.jpg
Filename: PM5918_E2_Buegelkette_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5918_E2_Buegelkette.docx
]]>
Bei Wellen, Wind und Wetter zuverlässig: DNV GL zertifizierte Leitungen für die e-kette https://presse.igus.de/bei-wellen-wind-und-wetter-zuverlaessig-dnv-gl-zertifizierte-leitungen-fuer-die-e-kette/ Thu, 13 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=194

Köln, 14. September 2018 – Bohrinseln, Gasförderanlagen, Windparks, Hafenanlagen oder Schiffskrane: das Meer stellt ganz besondere Anforderungen an eine sichere Energie- und Datenübertragung. igus hat als einziger Hersteller Leitungen speziell für den Einsatz in e-ketten im maritimen Bereich entwickelt, getestet und nach DNV GL zertifizieren lassen. Inzwischen stehen Kunden jetzt mehr als 370 Steuer-, Servo-, Motor- und Roboterleitungen sowie Bus-, Daten-, Geber- und Lichtwellenleitungen für den sicheren Betrieb maritimer Anwendungen zur Verfügung.

Die Ozeane sind längst Teil der globalen Ökonomie, durch Windparks ebenso wie durch den weltweiten Warenverkehr. Offshore-Unternehmen unterliegen dabei ähnlichen Herausforderungen wie ihre Onshore-Pendants. So ist beispielsweise in der Rohstoffsuche und -förderung auf See der Kostendruck in den letzten Jahren stark angestiegen, sodass die Automatisierung, die an Land heute bereits Stand der Technik ist, auch im Offshore- Bereich immer wichtiger wird. chainflex Leitungen von igus helfen dabei Unternehmen, ihre dafür notwendige bewegte Energie- und Datenversorgung sicher zu stellen und dadurch eine wesentliche Kosteneffizienz zu erzielen. Das beginnt bei der unkomplizierten Planung mit den zugelassenen Leitungen, geht weiter über eine einfache Installation und endet bei einem reibungslosen und wartungsfreien Betrieb unter extremen Bedingungen.

Beständig gegen Öl, Sonne und Seewasser

Offshore-Unternehmen und ihre Lieferanten, die bereits heute an den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien denken oder ihre Handelsflotten fit für die Zukunft machen wollen erhalten bei igus jetzt über 370 nach DNV GL zertifizierte Leitungen. Diese sind für den hochdynamischen Einsatz in Energieketten zum sicheren Betrieb auf See ausgelegt. Gemeinsam mit der DNV GL hat igus dafür ganz neue Prüfverfahren und Normen für dynamisch eingesetzte Leitungen in e-ketten entwickelt. Neben den aufwendigen Prüfverfahren nach DNV GL sind die Leitungen auch im 2.750 Quadratmeter großen igus Prüflabor unter realen Bedingungen getestet. Sie besitzen daher eine einzigartige Garantie von bis zu 10 Millionen Hüben in der Energiekette, sind flexibel was Einsatztemperaturen bis zu -40 °C betrifft und zusätzlich UV-beständig. Neben der Seewasserbeständigkeit stehen die Leitungen auch für prozesssicheres Arbeiten unter Einfluss von Öl: Die Leitungen sind nach MUD NEK606 ölbeständig, was auf Bohrinseln wartungsfreies Fördern erlaubt und zudem für Bedienersicherheit steht. Speziell für die Bewegung in e-ketten ausgelegt, verrichten die Leitungen dort ihre Aufgaben zuverlässig – unabhängig von der Länge des Verfahrweges oder der zu bewegenden Last.

chainflex Leitungen bewegen maritime Anlagen sicher

Anlagenbauer erhalten mit den chainflex Leitungen eine maximale Freiheit in der Auslegung von Leitungen und Energieketten, da den Einsatzgebieten nahezu keine Grenzen gesetzt sind – ob unter Wasser oder an der Oberfläche, ob unter dauerhafter Sonneneinstrahlung oder in anhaltender Kälte. Für all jene, die als Werft, Ausrüster, Generalunternehmer oder Hersteller die Verantwortung für die korrekte Umsetzung einer Anlage tragen, bedeutet der Einsatz der zugelassenen chainflex Leitungen einen sicheren und stabilen Betrieb ihrer Offshore-Anlage.

Filename: PM5718_chainflex_DNVGL_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5718-1.jpg
Filename: PM5718_chainflex_DNVGL.docx
]]>
Eisige Zeiten für Wartungskosten: ice-chain verhindert Stillstand bei Tiefsttemperaturen https://presse.igus.de/eisige-zeiten-fuer-wartungskosten-ice-chain-verhindert-stillstand-bei-tiefsttemperaturen/ Tue, 11 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=205

Köln, 12. September 2018 – Um ein Festfrieren und dadurch die Blockade von Energiezuführungen beispielsweise an Schrägaufzügen zu vermeiden, hat der motion plastics Spezialist igus die neue e-kette „ice-chain“ entwickelt. Mit angespritzten punktuellen Auflageflächen wird das Vereisungspotenzial deutlich verringert – ebenso wie die Ausfall- und Wartungskosten.

Schrägaufzüge werden vielfältig eingesetzt, sei es als Personen- oder als Lastenaufzüge. Doch egal, ob es sich um Menschen oder um Güter handelt, die transportiert werden, Schrägaufzüge erfordern stets einen dauerhaften, möglichst störungsfreien Betrieb. Denn ein Ausfall verursacht auch aufgrund der Höhendistanzen und schlechten Zugänglichkeit in der Wartung hohe Kosten. Diese Herausforderungen erhöhen sich noch, wenn ein Schrägaufzug unter widrigen Witterungsbedingungen eingesetzt wird, in Personenaufzügen in den Bergen oder bei Bauaufzügen im Freien. Erst nach einer aufwendigen Enteisung kann der Betrieb fortgesetzt werden. Um Sicherheit und Zuverlässigkeit unter diesen Extrembedingungen zu garantieren, sind daher Konzepte gefragt, die ein Einfrieren schon im Vorfeld verhindern, wie die neuartige ice-chain von igus.

Neuartige Konstruktion verhindert Anlagenausfall

Gerade bei Anlagen mit Energieketten, die selten oder mit großem zeitlichem Abstand verfahren werden und bei ungünstigen Wetterbedingungen, besteht eine Gefahr des Festfrierens. An diesem neuralgischen Punkt setzt die vereisungsresistente ice-chain an. Der technische „Kniff“, den sie birgt, ist dabei ebenso simpel wie effektiv: Im Außenradius der Kette wurden jeweils zwei punktuelle Noppen pro Kettenglied an die herkömmlichen Stege der e-kette gespritzt. Dadurch werden die Auflageflächen und somit auch die Gefahr des Festfrierens deutlich reduziert. Die e-kette liegt weiterhin sicher in der Führung, aber berührt diese nur noch auf einem Minimum an Fläche und haftet nicht fest. Die im Spritzgussverfahren an den Stegen applizierten Noppen optimieren das Klimaverhalten der ice-chain, ohne die traditionell hohe Stabilität und Haltekraft der e-ketten zu mindern. Das rechteckige Anschlagsystem, das die einwirkenden Kräfte gleichmäßig verteilt, und die robuste Bolzen-Bohrungsverbindung in den Seitenteilen garantieren eine hohe mechanische Belastbarkeit, auch bei großen Nutzlasten bzw. Füllgewichten. Da die Noppen lediglich eine Höhe von 1,8 Millimeter haben, ist die Einbauhöhe nur unwesentlich größer. Die ice-chain kann daher auch bei engen Bauräumen einfach integriert werden.

e-ketten und chainflex Leitungen trotzen Minusgraden

Wie alle e-ketten für den Außeneinsatz besteht die ice-chain aus wetterfesten und medienbeständigen Hochleistungskunststoffen. Der Werkstoff igumid G kann bei Anwendungen bis zu -40 °C eingesetzt werden. Zusammen mit für den dynamischen Dauereinsatz in Energieketten optimierten chainflex Leitungen bewegt die ice-chain Anwendungen auch bei Schnee und Eis zuverlässig. Mit Mantelwerkstoffen aus PUR oder TPE leisten chainflex Leitungen selbst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt über einen sehr langen Zeitraum einen störungsfreien Dienst. Und wenn tatsächlich Tiefsttemperaturen von bis zu -35 °C vorherrschen sollten, versorgt eine chainflex Servoleitung der Serie CF29 immer noch verlässlich jeden Antrieb. Im Rahmen des readychain Programms von igus ist die ice-chain auch als komplett mit den passenden Leitungen ausgerüstetes System erhältlich, das sofort installiert und angeschlossen werden kann.

Filename: PM5618_icechain.docx
Filename: PM5618_icechain_Schnellansicht.pdf
PM5618-1
Filename: PM5618-1.jpg
]]>
Weniger Ausfälle, mehr Kundenzufriedenheit: smart plastics machen Wartung in der Bahntechnik einfach https://presse.igus.de/weniger-ausfaelle-mehr-kundenzufriedenheit-smart-plastics-machen-wartung-in-der-bahntechnik-einfach/ Thu, 06 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=186

Köln, 7. September 2018 – Die zunehmende Digitalisierung in der Bahntechnik birgt großes Potenzial für ausfallsichere und dadurch pünktlich fahrende Züge. Auf der Innotrans 2018 zeigt igus mit seinen smart plastics, wie intelligente Leitungen und Energieketten durch vorausschauende Wartung dazu beitragen, dass Zügen, S- und Trambahnen zuverlässig im vorgegebenen Takt verkehren.

Tausende Berufspendler sind auf pünktliche Bahnverbindungen angewiesen. Doch nicht selten machen defekte Züge einen Strich durch die Rechnung. Zermürbte Nerven und volkswirtschaftliche Schäden sind die Folge. „Die Digitalisierung kann das ändern“, erklärt Thorsten Mersch, Branchenmanager Bahntechnik bei igus. Um diese digitale Transformation im Zugverkehr voranzutreiben, entwickelt das Kölner Unternehmen unter dem Namen smart plastics unter anderem intelligente Leitungen und Energieketten, die in Echtzeit überwacht werden und deren Lebensdauer sich dadurch exakt voraussagen lässt.

Züge lassen sich in Echtzeit überwachen

Züge, S- und Tram-Bahnen stehen unter Dauerlast. Da sind beispielsweise die Türen, die sich im normalen Schichtalltag Hunderte Male öffnen und schließen. Das Problem: Tritt beispielsweise ein Defekt an der Sicherschaltleiste auf, die vor Einklemmen schützt, wird die betroffene Tür zumeist direkt gesperrt. Es kommt es zu längeren Ein- und Ausstiegszeiten, der Fahrplan gerät aus dem Takt, Verspätungen sind die Folge. Eine Lösung für Verkehrsgesellschaften: Sie können die Sicherheitsschaltleiste mit den Modulen CF.Q der Serie isense von igus ausstatten. Die Module überwachen den Zustand der Leitungen und schicken die Zustandsdaten über das igus Communication Modul (icom) per Mobilfunk an die Zentrale der Betreibergesellschaft. Dort können sich Mitarbeiter auf Dashboards einen Überblick über den Zustand der Sicherheitsschaltleisten aller Züge verschaffen. Das System managt sämtliche Belastungsgrenzen und kündigt für jede einzelne Leiste einen drohenden Ausfall an. Dank dieses Informationsvorsprungs könnten Betreiber den präventiven Austausch zentral planen und innerhalb serienmäßiger Stopps durchführen. Das Prinzip der vorausschauenden Wartung gilt auch für andere Bauteile, etwa für Energieketten, aber auch Lineareinheiten, die in der Innenausstattung zum Einsatz kommen. Unternehmen in der Bahntechnik erhalten durch die smart plastics eine genaue Planungsgrundlage für Wartung und Service. Instandgesetzt oder gewechselt wird nur noch, was einen wirklichen Bedarf hat – und das bevor es zu Ausfällen und Verspätungen kommt.

Eine sichere Planungsgrundlage für die Wartung

Das Interesse an diesen Lösungen ist hoch. „Bahnhersteller und -betreiber haben genauso große Erwartungen an die Digitalisierung wie die Industrie“, ist Thorsten Mersch überzeugt. So stellt Siemens Mobility im Rahmen einer Präsentation auf der Innotrans 2018 unter anderem die neuen Möglichkeiten vor, die sich durch die intelligente Überwachung, Analyse und Vorhersage von Hochleistungskunststoffen von igus ergeben und wie sie die Verfügbarkeit erhöhen. Basis der geplanten Zusammenarbeit ist die Siemens Application Suite Railigent, die ein breites Spektrum an digitalen Services bietet, zum Beispiel in der vorausschauenden Wartung.

Mehr zu den smart plastics in der Bahntechnik erfahren sie bei igus auf der Innotrans 2018 in Halle 12, Stand 106.

Filename: PM5518-1.jpg
Filename: PM5518_smart_plastics_Bahntechnik_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5518_smart_plastics_Bahntechnik.docx
]]>
Minuten statt Tage: Komplettlösung von igus senkt Montagezeit von Bearbeitungszentren https://presse.igus.de/minuten-statt-tage-komplettloesung-von-igus-senkt-montagezeit-von-bearbeitungszentren/ Mon, 03 Sep 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=176

Köln, 4. September 2018 – In seinen Portalbearbeitungsanlagen setzt der Werkzeugmaschinenhersteller Hartford aus Taiwan auf komplett fertig konfektionierte Energiekettensysteme von igus. Dadurch lassen sich viele Arbeitsschritte einsparen, was die benötigte Montagezeit von mehreren Wochen auf lediglich einen halben Tag reduziert.

In kaum einer anderen Branche sind optimale Durchlaufzeiten so entscheidend wie der Werkzeugmaschinenindustrie. Durch die Einsparung von einzelnen Arbeitsschritten lassen sich eine Menge Prozesskosten sparen. Dies wissen auch die Konstrukteure bei Hartford, dem größten Hersteller von CNC-Bearbeitungszentren in Taiwan. Das Unternehmen kann mittlerweile auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurückblicken und lieferte bereits über 46.000 Maschinen in 65 Länder aus. Seit 2017 entwickelt das Unternehmen CNC-Anlagen der AERO-Serie – Portalbearbeitungsanlagen für sehr große Bauteile, die beispielsweise für die Raumfahrtindustrie benötigt werden. In dieser Branche spielen Präzision und Zuverlässigkeit eine sehr große Rolle. Wichtig ist es daher, dass die gesamte Energiezuführung sicher vom Schaltschrank zu den beweglichen Teilen wie Spindel und Motoren gelangt. Gleichzeitig müssen alle Informationen über Achsposition und Dynamik unterbrechungsfrei zurück zur Steuerung gelangen. Und dies bei Beschleunigungen bis zu 0,5 g und einer maximalen Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 60 m/min beim ersten Modell dieser Serie, der AERO626.

Sichere Komplettlösung aus einer Hand

So wandten sich die Ingenieure von Hartford an den motion plastics Spezialisten igus. Als einziger Anbieter entwickelt igus online konfigurier- und berechenbare Energieketten sowie die dafür speziell konstruierten und im 2.750 Quadratmeter in zwei Milliarden Zyklen pro Jahr getesteten hochflexiblen chainflex Leitungen. Als Komplettsystem aus einer Hand werden diese sogenannten „readychains“ ebenfalls je nach Kundenwunsch weltweit an 12 Standorten konfektioniert und montagefertig ausgeliefert. igus präsentierte Hartford eine Lösung für die Anlagen der AERO-Serie. Der Vorteil: Durch den Einsatz von igus Energieketten ließ sich der benötige Bauraum erheblich reduzieren. Ein Grund dafür ist, dass alle chainflex Leitungen an dieser Anlage mit einem ölbeständigen PUR-Außenmantel ausgestattet sind. Auf zusätzliche Schutzschläuche kann daher verzichtet werden, was den benötigten Platz der Leitungen und damit die Größe der Ketten reduziert und außerdem die Wartung erleichtert sowie nicht zuletzt die Kosten durch den Wegfall der Schutzschläuche reduziert. In enger Zusammenarbeit zwischen igus Taiwan und Hartford wurde anschließend eine 3D-Zeichnung der eingesetzten readychain mit Montagegestell erstellt, um den Montageablauf zu simulieren. Das Ergebnis konnte sich direkt sehen lassen: Die erste, mit allen Elektroleitungen ausgestattete Energiekette konnte in einer Stunde montiert werden. Die zweite Kette mit Hydraulikschläuchen sogar in nur 40 Minuten.

Einsparung von Arbeitsschritten für deutlich höhere Produktivität

Im Normalfall versuchen es Hersteller von Werkzeugmaschinen zu vermeiden, dass an einer Anlage zu viele Montagearbeiten gleichzeitig durchgeführt werden. Viel Handarbeit von verschiedenen Mitarbeitern steigert nicht automatisch die Effizienz und erhöht außerdem die Fehleranfälligkeit. Durch den Einsatz von igus readychains lassen sich alle vier e-ketten von igus komplett in einem halben Tag einbauen. In der Vergangenheit benötigten zwei Mitarbeiter bei einer AERO-Anlage eineinhalb Wochen für die Arbeit an der X-Achse und eine weitere Woche für die Energiezuführung der Y- und Z-Achse. So kann Hartford Arbeitsschritte und Prozesskosten sparen und gleichzeitig die Produktivität deutlich steigern.

Erfahren Sie mehr zu den readychain Systemen von igus auf der AMB 2018, Stand EO233.

Filename: PM5418-2.jpg
Filename: PM5418-1.jpg
Filename: PM5418_readychain_Montage.docx
Filename: PM5418_readychain_Montage_Schnellansicht.pdf
]]>