März 2019 – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Mon, 01 Apr 2019 11:06:43 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png März 2019 – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Energieführung in alle Himmelsrichtungen mit neuem e-spool Standard von igus https://presse.igus.de/energiefuehrung-in-alle-himmelsrichtungen-mit-neuem-e-spool-standard-von-igus/ Tue, 26 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/energiefuehrung-in-alle-himmelsrichtungen-mit-neuem-e-spool-standard-von-igus/

21 Meter Leitungen und Schläuche ohne Motor sicher aufrollen

21 Meter Leitungen und Schläuche sicher aufrollen mit neuem kompakten e-spool Standard von igus. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 27. März 2019 – Ob in luftiger Höhe, flach auf der Erde oder in die Tiefe. Mit der e-spool – der schleifringfreien Kabeltrommel – bietet igus eine Energiezuführung für unterschiedliche Einsatzszenarien an. Das kompakte, federgetriebene System kann Energie-, Medien- oder LWL-Datenleitungen sicher führen. Damit Anwender auch bei größeren Längen auf das Energiekettensystem zurückgreifen können, hat igus einen neuen Standard entwickelt. Durch einen optimierten konstruktiven Aufbau kann die e-spool jetzt Leitungen und Schläuche bis zu 21 Meter ausfahren, ohne einen Motor zu benötigen.

In der Bühnentechnik, auf Ölplattformen oder in Prozesskranen – die aufrollbare e-spool findet überall dort ihren Einsatz wo Leitungen auf engstem Raum sicher und variabel bewegt werden sollen. Das kompakte Energiekettensystem von igus stellt eine Alternative zur klassischen Kabeltrommel dar, mit jedoch zwei wesentlichen Unterschieden: Die e-spool ist die einzige Lösung, die nicht nur Energie, sondern auch alle Medien wie Daten, Druckluft und Flüssigkeiten führen kann. Denn sie verbindet zwei verschiedene Energiezuführungen in einem System. Eine Standard e-kette, die mittels Umlenkrolle geführt wird, sorgt mit einer integrierten Rückholfeder stets für die richtige Länge und Spannung des e-kettensystems. Ein igus twisterband ist verantwortlich für die Drehbewegungen. Dieser besondere Aufbau macht Bewegungen in jede Himmelsrichtung möglich. Ein weiterer Unterschied: die e-spool kommt ganz ohne einen kostenintensiven Schleifring aus. So können unterschiedlichste Leitungen durchgehend auf engstem Raum in einem System verbunden, und auch jederzeit ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Damit Anwender jetzt auch bei längeren Verfahrwegen auf die praktische Energiekettenlösung zurückgreifen können, hat igus einen neuen e-spool Standard für 21 Meter entwickelt. Diesen stellt igus als Prototyp auf der Hannover Messe erstmals einem Fachpublikum vor.

Optimierter Aufbau für mehr Befüllung und Tragkraft

Die neue e-spool ist aus Kundenwünschen und Erfahrungen der letzten Jahre heraus entstanden und deckt die Lücke zwischen der federgetriebenen Standard e-spool für bis zu 14 Meter Auszugslänge und der motorgetriebenen e-spool für Großprojekte, zum Beispiel im Offshore-Bereich oder in Opernhäusern ab. Das neue Energiekettensystem wurde mit einem größeren twisterband für eine höhere Befüllung ausgestattet. Für den Ausgleich der Traglast und Auszugslänge sorgt der neue Aufbau der e-spool mit mehr Verstrebungen, einem stabilerem Rundum-Gehäuse und einem verstärkten Bodenblech als Rückzugsicherung. Um den höheren Kräften standzuhalten, setzten die Entwickler zusätzlich auf einen optimierten Mechanismus für die Federkrafteinstellung. Erhältlich ist der neue e-spool Standard entweder als federgetriebene Variante mit zwei HD Federn oder als motorgetriebene Variante mit einem verbauten Stillstandmotor.

Filename: PM2019-1.jpg
Filename: PM2019_e-spool_21m_Schnellansicht.pdf
Filename: PM2019_e-spool_21m.docx
]]>
Mit motion plastics weiter auf Wachstumskurs: igus steigert Umsatz um 8,5 Prozent https://presse.igus.de/mit-motion-plastics-weiter-auf-wachstumskurs-igus-steigert-umsatz-um-85-prozent/ Sun, 24 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/mit-motion-plastics-weiter-auf-wachstumskurs-igus-steigert-umsatz-um-85-prozent/

motion plastics Spezialist stellt auf der Hannover Messe 120 Kunststoff-Neuheiten vor, die Technik verbessern und Kosten senken

Online-Simulation, intelligente Kabel und Gleitlager und seit neuestem eine Plattform für Low-Cost-Roboter – igus Maschinenelemente aus Kunststoffen entwickeln sich zu High-Tech-Komponenten. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 25. März 2019 – Auf dem Tablet unterwegs online konfigurierbar, als langlebiges Sonderteil 3D-gedruckt oder mit smarter Intelligenz ausgestattet – motion plastics entwickeln sich immer mehr zu Hightech-Komponenten. Diese Entwicklung zeigt igus auf der diesjährigen Hannover Messe mit 120 Neuheiten – vom intelligenten Gleitlager bis hin zur weltersten Online-Plattform, die Anbieter und Anwender von kostengünstiger Robotik zusammenbringt.

Mit der igus Kerntechnologie „motion plastics – Kunststoffe für Bewegung“ wagt sich igus jedes Jahr in neue Bereiche der Industrie: 3D-Druck für Verschleißteile mit online kalkulierbarer Lebensdauer, intelligente „smart plastics“, Energieketten mit 1.000 Meter Verfahrweg oder schmierfreie Polymerkugellager mit 10-fach höherer Laufzeit. Und das mit Erfolg, denn Hochleistungskunststoffe für die Bewegung bleiben weltweit stark nachgefragt. So konnte die igus GmbH ihren Umsatz 2018 um 8,5 Prozent auf 748 Millionen Euro steigern. Vom Gesamtumsatz wurden 53 Prozent in Europa, 31 Prozent in Asien und 16 Prozent in Amerika und Afrika erwirtschaftet. Die Mitarbeiterzahl stieg auf 4.150.

Mit Start-Up-Mentalität in neue Bereiche

igus wächst rein organisch und erschließt sich kontinuierlich neue Märkte wie die Bühnentechnik oder Solarindustrie. Am Hauptstandort in Köln Porz-Lind herrscht Start-Up-Elan. „Durch agile Arbeitsmethoden und offene Strukturen sind wir in der Lage, neue motion plastics Ideen schnell in Sprint-Teams umzusetzen“, stellt Frank Blase, Geschäftsführer der igus GmbH, heraus. „Wir probieren aus, machen neu, verbessern, bis der Anwender genau das Produkt erhält, das ihn weiter nach vorne bringt.“ Ein Resultat dieser Dynamik sind die 120 Neuheiten, die igus in diesem Jahr auf der Hannover Messe präsentiert. Dort zeigt sich, dass Kunststoff-Maschinenelemente längst zu High-Tech-Komponenten geworden sind. So nutzt igus die Chancen der Digitalisierung und präsentiert igus Gleitlager, die mit smarter Intelligenz ausgestattet werden können. Mit dem erweiterten Kommunikationsmodul icom.plus kann der Kunde entscheiden, in welcher Form er die gewonnen Daten einbinden möchte. Von einer Offline-Version für restriktive Umgebungen bis hin zur Anbindung der Werte an den igus Server, zur automatischen Ersatzteilbestellung, ist es dem Anwender frei möglich, seine Daten zu integrieren und auszulesen.

Robotik-Plattform und 3D-Druck bieten Anwendern neue Möglichkeiten

Hochleistungspolymere von igus erweitern auch die Möglichkeiten der Low-Cost-Automation. Denn wenn man Roboter mit Getrieben und vielen anderen Teilen aus Kunststoff baut, sind enorme Kosteneinsparungen möglich. Roboter ab 3.000 Euro sind bereits Realität. Gemeinsam mit 16 weiteren Partnern aus der Industrie präsentiert igus als Weltpremiere die Online-Plattform rbtx.com, die Anbieter und Anwender auf einer Plattform für Lean-Robotics zusammenbringt. Industrie- und Service-Roboter kann sich der Kunde dort komplett konfigurieren. Auch der Bereich der Additiven Fertigung ist im letzten Jahr weitergewachsen. Die 3D-Druckkapazitäten wurden durch neue SLS-Drucker verdreifacht und ein eigener Hochtemperaturdrucker für das hitzebeständige Tribo-Filament iglidur J350 entwickelt. Für gängige Maschinenelemente wie Zahnräder und Rollen bietet igus jetzt spezielle Onlinekonfiguratoren und gedruckte Lösungen mit exzellentem Verschleißverhalten. Weltweit einmalig: Die Lebensdauer dieser 3D-gedruckten Komponenten lässt sich online berechnen.

Testlabor als Wachstumstreiber

Basis dieser Berechnungen sind die Daten aus dem Testlabor. Allein im letzten Jahr wurden im Testlabor über 264 neue Kunststoff Compounds entwickelt und getestet. Dazu gab es über 11.300 Tests allein im Gleitlagerbereich an über 50 verschiedenen Prüfplätzen. Im Energieketten- und Leitungslabor liefen 2018 über 4.100 Versuche und damit mehr als 10 Milliarden e-ketten Zyklen. Gleichzeitig ist das Testlabor auch immer eine „Ideenschmiede“, um mit Tribo-Polymeren spezielle Lösungen für die unterschiedlichste Branchen und Anwendungen zu entwickeln. Ein Ergebnis ist das iglidur Gleitlager Q2E, das bis zu 7 Tonnen im Baumaschinen- und Agrarbereich komplett ohne Schmierung sicher lagern kann. Für lange Verfahrwege eignet sich die e-kette E4Q. Mit ihrem schlanken bachkieselförmigen Design spart sie Gewicht ein und ist mit Schnellöffnungsstegen ohne Werkzeug leicht zu montieren. Gerade für entsprechende Lange-Wege-Tests wird derzeit eine neue Testanlage im Außenbereich errichtet. Das Testlabor vergrößert sich damit auf über 3.800 Quadratmeter. Auch weltweit stehen die Zeichen auf einen weiteren Ausbau der Kapazitäten mit dem Ziel, den Kunden vor Ort schnell zu beliefern. So konnte die Niederlassung in den USA um weitere 5.000 Quadratmeter auf rund 19.000 Quadratmeter Büro- und Fertigungsfläche vergrößert werden. In China findet derzeit der Neubau auf 22.000 Quadratmetern statt, das Projekt wird im August fertiggestellt. Neben Erweiterungen in Brasilien, Indien, Polen und Thailand wurde in Korea für den Neubau der Niederlassung ein Grundstück erworben. Bis Ende 2019 wird das 9.500 Quadratmeter große Gebäude errichtet sein. Doch weltweites Wachstum kann nur gelingen, wenn der Kunde weiterhin im Zentrum aller Firmenaktivitäten steht, da ist sich Frank Blase sicher. „Die Frage, die mein Vater als Firmengründer 1964 dem ersten Kunden stellte, hat an Aktualität bis heute nichts verloren“, so Blase. „Er fragte: ‚Was ist Ihr schwierigstes Spritzgussteil?‘ Heute variieren wir die Frage: ‚Wie helfen wir Ihnen, Ihre Kosten zu senken, die Technik zu verbessern und das leicht, leise, schmierfrei und langlebig?‘ Mit motion plastics finden wir immer mehr Antworten.“

Filename: PM1919_igus_Corporate_2019.doc
Filename: PM1919_igus_Corporate_2019_Schnellansicht.pdf
Filename: PM1919-1.jpg
]]>
chainflex Leitungen mit Reinraum-Label: Mehr Sicherheit durch IPA-Zertifikat https://presse.igus.de/chainflex-leitungen-mit-reinraum-label-mehr-sicherheit-durch-ipa-zertifikat/ Thu, 21 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/chainflex-leitungen-mit-reinraum-label-mehr-sicherheit-durch-ipa-zertifikat/

Neue partikelfreie Ethernetleitungen mit 36 Monaten Garantie halten im Test 24 Millionen Hüben stand

Zertifiziert und getestet: Die neuen chainflex Leitungen CFBUS.LB.045 (CAT5e) und CFBUS.LB.049 (CAT6) mit Reinraumzulassung halten über 24 Millionen Hüben stand. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 22. März 2019 – Kein Abrieb, keine Partikel – auch dauerhaft. Der Weg bis zum Reinraum-Prüfsiegel IPA ist kein leichter, denn Produkte müssen eine Vielzahl an Tests bestehen, bevor sie das offizielle Zertifikat des Fraunhofer Institutes erhalten. So auch die chainflex Leitungen von igus. Über einen längeren Zeitraum hinweg mussten sie im hauseigenen Testlabor unterschiedlichen Belastungen standhalten. Damit Anwender auf reinraumtaugliche Ethernet-Leitungen zurückgreifen können, hat igus die CFBUS.LB.045 und CFBUS.LB.049 entwickelt. Im Test absolvierten sie, bei nur 55 Millimeter Radius über 24 Millionen Hübe erfolgreich ohne Ausfälle.

Über viele Jahre hinweg galten die Halbleiterfertigung und Pharmazie als nahezu einzige Industriezweige, die mit der Reinraumfertigung assoziiert wurden. Doch die Industrie ist im Wandel. Denn – obwohl die Reinraumindustrie kein eigener Wirtschaftszweig ist, produzieren immer mehr Unternehmen zum Beispiel Sensoren nach diesen hohen Standards. Ein Reinraum steht prinzipiell für zwei Dinge: Partikel- und Keimfreiheit. Der Grad hängt von der zugelassenen Anzahl an Mikroorganismen und Partikeln pro Kubikmeter Luft ab. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) hat igus 918 seiner 1.354 chainflex Leitungen nach Reinraumklasse 1 und 166 Leitungen nach Klasse 2 zertifizieren lassen. Für Unternehmen, die Maschinen- und Anlagen für den Life-Science Bereich fertigen, erleichtert das die Suche nach reinraumgeeigneten Komponenten deutlich. Da viele Anwender für ihre digitalisierte Fabrik von Morgen zunehmend auf Industrial Ethernet setzen, hat igus jetzt mit der Serie CFBUS.LB.045 (CAT5e) und CFBUS.LB.049 (CAT6) eine Leitungsfamilie im Sortiment, die speziell für den Einsatz in Energieketten entwickelt wurde. Mit über 24 Millionen Hüben bei einem Biegeradius von 6,6 x d konnten die Leitungen im Test 5108 ihre hohe Lebensdauer im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen igus Testlabor deutlich unter Beweis stellen und so ihre IPA-Zulassung für die Reinraumklasse 1 erhalten.

Kein Abrieb, keine Partikel – auch dauerhaft mit Garantie

Die chainflex Leitungen sind für die Bewegung konstruiert und vor allem mit Blick auf ihre Fähigkeit zur Wechselbiegung optimiert. Hochabriebfeste Mantelwerkstoffe sorgen über lange Zeiträume hinweg, dass Bewegungen keine Partikel erzeugen. Auf Basis der Tests im Labor verspricht igus als einziger Anbieter weltweit eine Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes Leitungssortiment. Für Maschinen- und Anlagenbauer, die sich für getestete und IPA-zertifizierte chainflex Leitungen mit Garantie entscheiden, gestaltet sich bereits die Konstruktionsphase unkompliziert. Sie können in der IPA-Datenbank nach dem gewünschten zertifizierten Bauteil suchen. Dort finden sich beispielsweise Einträge zu chainflex Leitungen mit dem entsprechenden Verweis auf die passende Energiekette und die Reinraumklasse. Das Zertifikat steht zum Download bereit. Die oft aufwendige Inbetriebnahme beschleunigt sich so für Maschinenbauer: Strenge behördlichen Vorgaben, die Validierung oder auch die Qualifizierung im hochregulierten Umfeld der Pharmaindustrie oder der Halbleiterfertigung sind durch die zertifizierten Leitungen zügig erfüllt.

Filename: PM1819_chainflex_IPA_Zulassung_CAT5e_CAT6_Schnellansicht.pdf
Filename: PM1819_chainflex_IPA_Zulassung_CAT5e_CAT6.docx
Filename: PM1819-1.jpg
]]>
Schnell zur Rolle: Neues Online-Tool für wartungsfreie Umlenkrollen von igus https://presse.igus.de/schnell-zur-rolle-neues-online-tool-fuer-wartungsfreie-umlenkrollen-von-igus/ Mon, 18 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schnell-zur-rolle-neues-online-tool-fuer-wartungsfreie-umlenkrollen-von-igus/

xiros Experte hilft bei der einfachen Auswahl von leichten und schmiermittelfreien kugelgelagerten Rollen

Die richtige Rolle schnell konfiguriert mit neuem igus Online-Experten für leichtgängige und schmiermittelfreie Umlenkrollen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 19. März 2019 – Wartungsfrei, hygienisch und sauber: Das sind die Anforderungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie an eingesetzte Bauteile. Daher greifen Konstrukteure für Folien- und Etikettieranlagen auf leichtgängige Umlenkrollen mit schmiermittelfreien Kunststoffkomponenten von igus zurück. Damit der Kunde sich innerhalb kürzester Zeit die für seinen Anwendungsfall passende Rolle auswählen kann, hat igus jetzt einen neuen Online-Experten für Umlenkrollen entwickelt. Auf der Hannover Messe in Halle 17, Stand H04 stellt igus das neue Tools erstmals vor.

xiros Polymerkugellager von igus sind schmiermittel- und wartungsfrei und besitzen ein sehr geringes Losbrechmoment. Insbesondere in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie kommen sie zum Einsatz, da keine Gefahr durch Verunreinigungen aufgrund austretender Schmiermittel besteht. Mit den xiros Umlenkrollen bietet igus seit Jahren fertig konfektionierte und leichte Systemlösungen zum direkten Einbau beispielsweise in Folien- oder Etikettieranlagen an. Bei den leichtlaufenden Umlenkrollen stehen verschiedene Durchmesser, millimetergenaue Längen sowie drei Rohrmaterialien zur Verfügung. Damit der Kunde sich in nur zwei Schritten seine Umlenkrolle aussuchen und bestellen kann, hat igus den Umlenkrollen-Experten entwickelt. Im neuen Online-Tool muss der Nutzer lediglich im ersten Schritt den Außen- und Innendurchmesser sowie die Länge der Rolle, die Belastung, den Lastfall und Umgebungsparameter in Form der Temperatur angeben. Das Besondere: durch Eingabe der Krafteinwirkung und dem Grad der Umschlingung berechnet der Online-Experte die resultierende Kraft auf die Rolle und zeigt die geeigneten Rohrmaterialien an. Im zweiten Schritt kann der Anwender sich anhand der Daten zur Durchbiegung, Gewicht und Preis seine Umlenkrolle auswählen, die CAD-Daten der Konfiguration herunterladen und die Rolle direkt online bestellen.

Für jede Anwendung das passende Material

Für unterschiedlichste Einsatzszenarien stehen dem Anwender die Umlenkrollen aus den Rohrmaterialien Aluminium, PVC und Carbon zur Verfügung. Im Vergleich zu gängig verwendeten ES-Rohren wiegen die igus Rohrmaterialien deutlich weniger, was sich wiederum positiv auf Beschleunigungen und Verzögerungen auswirkt. Möchte der Anwender auf eine Rolle zurückgreifen, die komplett aus zugelassenen Werkstoffen für die Lebensmittelindustrie besteht, so ist die Umlenkrolle mit dem PVC-Rohrmaterial die richtige Wahl. Diese besteht vollständig aus Werkstoffen, die konform der EU-Verordnung 10/2011 sind. Ihr Einsatz eignet sich auch als Transportrolle. Ist eine besonders leichte Umlenkrolle gefragt, so bietet igus die Komplettlösung mit einem Carbonrohr an, während sich der Einsatz eines Aluminiumrohrs als gängige Lösung für das Umlenken von Etiketten und Folien anbietet. Für den leichten Trockenlauf der Rollen sorgen jeweils zwei xiros Flanschkugellager aus Hochleistungskunststoffen mit Edelstahlkugeln. Sie bieten eine geringere Reibung als geschmierte Kugellager aus Metall, da die Kugeln den Widerstand des Schmierstoffs und der Dichtung nicht überwinden müssen – sie laufen also wesentlich leichter an.

Filename: 12428FA7-1395-45E8-A9B8-F9850CA4AC95.jpeg

Filename: PM1719_Umlenkrollen-Experte_Schnellansicht.pdf

Filename: PM1719_Umlenkrollen-Experte.docx

]]>
Virtuell erkunden, real erleben: igus startet motion plastics Tour 2019 https://presse.igus.de/virtuell-erkunden-real-erleben-igus-startet-motion-plastics-tour-2019/ Wed, 13 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/virtuell-erkunden-real-erleben-igus-startet-motion-plastics-tour-2019/

Mobile Hausmesse zeigt Firmen vor Ort wie Hochleistungspolymere ihre Technik verbessern und Kosten senken

Mit innovativen Neuheiten aus der Energieführungs- und Gleitlagertechnik im Gepäck macht die igus Roadshow Station direkt beim Kunden vor Ort. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 14. März 2019 – Die igus Roadshow startet zu ihrer neuen Tour 2019. Mit im Gepäck: Brandaktuelle Neuheiten aus allen Bereichen der motion plastics. In diesem Jahr können die Besucher des Pop-Up-Messestandes die Produkte aus Hochleistungspolymeren dabei nicht nur anfassen, sondern auch virtuell in die Welt der motion plastics eintauchen.

Von Energieketten und Leitungen über Gleit-, Kugel- oder Linearlager bis hin zur Low Cost Automation, 3D-Druck oder smart plastics – der Pop-up-Messestand bietet auf 50 Quadratmetern die Gelegenheit, ohne großen Aufwand die Vorteile der Hochleistungskunststoffe von igus kennen zu lernen. Neu ist die Möglichkeit die igus Produktion in Köln Porz-Lind oder das hauseigene 2.750 Quadratmeter große Testlabor via Virtual Reality Brille zu besuchen. Doch auch der persönliche Kontakt kommt dabei nicht zu kurz. Die igus Mitarbeiter zeigen im direkten Gespräch vor Ort die Neuheiten, diskutieren unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten und können individuell das passende Produkt für die jeweilige Anwendung berechnen.

Gastspiel für Kunststofflösungen

Der Besuch der igus Roadshow im eigenen Unternehmen ist denkbar einfach: Ein Wunschtermin wird unter www.igus.de/hausmesse vereinbart und zum Termin ist der Messestand innerhalb einer Stunde in einer Halle oder auf dem Außengelände aufgebaut. Ganz ohne Stau und Messehektik haben alle interessierten Mitarbeiter zeitlich flexibel die Möglichkeit, an den Stand zu kommen. Dort findet sich ab Mitte April eine Auswahl aus den 120 Neuheiten, die igus auf der Hannover Messe 2019 vorstellt. Darunter die neue CFROBOT8.Plus Busleitung mit doppeltem Torsionswinkel (±360°/m) und garantierter Lebensdauer, das neue schmier- und wartungsfreie Hochlastlager iglidur Q2E oder das intelligente drylin W Austauschlager, das rechtzeitig vor Ausfall warnt und so die Anlagensicherheit erhöht.

igus hat die Anzahl der mobilen Messestände aufgrund der hohen Nachfrage verdoppelt. Im vergangenen Jahr besuchte die Roadshow rund 200 Kunden in 20 europäischen Ländern.

Wie die mobile Hausmesse funktioniert, zeigt folgendes Video:


Filename: PM1619_Roadshow_Schnellansicht.pdf
Filename: PM1619-1.jpg
Filename: PM1619_Roadshow.docx
]]>
Maschinendaten auswerten mit neuem igus Kommunikationsmodul https://presse.igus.de/maschinendaten-auswerten-mit-neuem-igus-kommunikationsmodul/ Sun, 10 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/maschinendaten-auswerten-mit-neuem-igus-kommunikationsmodul/

icom.plus Modul ermöglicht vorausschauende Wartung mit flexibler Datenintegration für eine hohe IT-Sicherheit

Mit dem neuen icom.plus Modul kann der Anwender selber entscheiden wie er die Daten seiner Sensoren einbinden möchte. Ob offline über SD-Karte, semi-offline mit einer zeitlich begrenzten Online-Lernphase oder komplett online mit Anbindung an den igus IoT-Server. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 11. März 2019 – Wartung vorrauschauend und planbar machen, dieses Ziel verfolgt igus mit seinen smart plastics Lösungen. Intelligente Sensoren messen so beispielsweise den Verschleiß von Energieketten Leitungen, Rundtischlagern oder Linearführungen. Mit dem neuen Kommunikationsmodul icom.plus kann der Kunde jetzt entscheiden, in welcher Form er die gewonnen Daten der Sensoren einbinden möchte. Von einer Offline-Version für restriktive Umgebungen bis hin zur Anbindung der Werte an den igus Server, zur automatischen Ersatzteilbestellung, ist es dem Anwender frei möglich seine Daten zu integrieren und auszulesen.

Unter dem Namen isense führt igus Sensoren unterschiedlichster Art, die den Zustand der igus Komponenten wie Leitungen oder Energieketten erfassen. Sie messen unter anderem im laufenden Betrieb den Verschleiß und geben Alarm, sobald eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist. Durch die Vernetzung mit dem Kommunikationsmodul icom werden die Daten an ein intelligentes System übermittelt. Das Modul kann mit allen igus spezifischen Sensoren verbunden werden. Zum Beispiel mit Sensoren für die Messung des Abriebs, oder der Verschleißmessung der Bolzen-Bohrung-Verbindung der Energiekette sowie Sensoren für die Bruch- und Zugschubkrafterkennung und zur Leitungsüberwachung. Sind die Messwerte eines Sensors an das icom Modul übertragen, müssen diese „interpretiert“, also verstanden werden, um daraus eine Handlungsanweisung zu generieren. Dies ist bisher über die Anbindung an die igus Cloud möglich. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der IT-Sicherheit setzen viele Unternehmen jedoch immer mehr auf den Aufbau eigener SCADA-Systeme, daher hat igus seinen Datenkonzentrator jetzt zum icom.plus weiterentwickelt. Mit dem neuen Modul kann der Kunde die Daten auf die Weise einbinden, die ihm am besten für seine Anlage erscheint.

Flexible Datenanbindung durch neues 3-in-1-Modul

Das icom.plus wird über igus Online-Konfigurationen mit initialen Lebensdaueralgorithmen programmiert. Die Besonderheit: Das neue Kommunikationsmodul kann auf Kundenwunsch nach der Online-Installation ohne Updatefunktion offline betrieben werden. In diesem „semi-offline“-Fall benötigt das Gerät während einer anfänglichen „Lernphase“ entweder einen temporären, kurzzeitigen gesicherten IoT-Zugang zum igus Server, um die Berechnungsalgorithmen an das tatsächliche Bewegungs- und Umweltprofil der Kundenanwendung anzupassen. In sehr restriktiven Bereichen kann das Update auch über ein Speichermedium von Anfang an komplett „offline“ ausgeführt werden. So kann der Nutzer flexibel die Anbindung des Moduls und somit seiner Daten gestalten und eine Balance zwischen Laufzeitmaximierung und IT-Sicherheit herstellen. Das für die Berechnung der Wartungsempfehlung notwendige Bewegungsprofil wird über das Bussystem der Maschine direkt aus der Steuerung ausgelesen. Über den gleichen Weg wird die Information über die Anzahl der Tage bis zur nächsten empfohlenen Wartung sowie frei definierbare Warnmeldungen über ungewöhnliche Veränderungen der Sensordaten an die SPS-Steuerung übergeben. Die Anwenderinformation erfolgt direkt über den Anlagenmonitor oder über kundenspezifische SCADA-Systeme

Vorausschauende Wartung durch Anbindung an den igus Server

Bei bestehender Online-Verbindung der icom.plus findet ein kontinuierlicher Abgleich der Lebensdaueraussage mit der igus Cloud statt, um maximale Anlagenlaufzeiten bei minimalem Ausfallrisiko zu ermöglichen. Die Daten in der Cloud greifen auf die 10 Milliarden Testzyklen von Energieketten und Leitungen im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Testlabor zurück, daher kann igus dank Machine Learning und KI genaue Angaben zur Haltbarkeit der eingesetzten Lösungen geben und den Nutzer frühzeitig über eine notwendige Ersatzbeschaffung informieren.



Filename: PM1519-1.jpg
Filename: PM1519_icom.plus.docx
Filename: PM1519_icom.plus_Schnellansicht.pdf


]]>
Keine Chance für den Schimmel! igus Polymergleitlager bestehen Test https://presse.igus.de/keine-chance-fuer-den-schimmel-igus-polymergleitlager-bestehen-test/ Wed, 06 Mar 2019 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/keine-chance-fuer-den-schimmel-igus-polymergleitlager-bestehen-test/

Schmiermittelfreie iglidur Gleitlager aus Hochleistungskunststoffen sorgen für eine saubere Luft in Flugzeugen und Gebäuden

Frische Luft mit schimmelresistenten, getesteten und wartungsfreien iglidur Gleitlagern aus Hochleistungskunststoffen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 6. März 2019 – Schimmel stellt für die Gebäude- und Fahrzeugtechnik sowie für die Flugzeugindustrie nicht nur ein großes Ärgernis, sondern vor allem eine ernstzunehmende gesundheitliche Gefahr dar. Um dieser vorzubeugen, ist es nicht nur besonders wichtig die richtige Lüftungstechnik einzusetzen, sondern auch auf schimmelbeständige Komponenten zurückzugreifen. Daher hat igus jetzt seine Werkstoffe auf Schimmelbildung testen lassen. Das Ergebnis: alle Gleitlager sind resistent gegen Pilze und Bakterien.

Entwickelt sich Schimmel in Lüftungssystemen, so werden die Schimmelsporen in geschlossenen Räumen, Verkehrsmitteln und Gebäuden permanent in der Luft verteilt und können leicht in die Atemwege geraten. Um diese Gefahr zu vermeiden, setzen Konstrukteure auf Maschinenelemente, die resistent gegen Schimmel sind. So auch die Hochleistungskunststoffe von igus. In einem Labortest wurde sieben iglidur Werkstoffe auf die Einwirkung von Mikroorganismen in Anlehnung an das DIN EN ISA 846 Verfahren A überprüft. Dieser Test untersucht die Widerstandsfähigkeiten der Werkstoffe gegen Pilze und Bakterien. Denn Kunststoffe können von Mikroorganismen als Nahrungsquelle genutzt werden und sich durch Stoffwechselprodukte der Bakterien verändern. Für den Versuch wurden die Gleitlager vier Wochen lang bei 29 Grad Celsius auf einer speziellen Kultur gelagert. Das Ergebnis: Weder konnte eine Veränderung an den getesteten Werkstoffen festgestellt werden, noch ein Schimmelbefall.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Lüftungstechnik

Zum Einsatz kommen die schimmelresistenten, schmiermittel- und wartungsfreien Gleitlager zum Beispiel im Flugzeug in der Sitz- und Armverstellung sowie für die Lagerung von Klappen in der Boardküche oder auch für Gepäck. In der Gebäudetechnik finden sich die Gleitlager aus iglidur Werkstoffen beispielsweise in Ventilatoren und in Luftklappenreglern, die zudem von der Korrosionsfreiheit der Kunststofflager profitieren. Hier spielen die Gleitlager außerdem ihre Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz aus. Die Polymerlager sind leicht zu reinigen, temperatur-, medien- und chemikalienbeständig. Ein weiterer Vorteil: Die Lebensdauer der iglidur Lager lässt sich einfach online mit dem Lebensdauerrechner ermitteln.

Filename: PM1419-1.jpg

Filename: PM1419_Schimmeltest.docx

Filename: PM1419_Schimmeltest_Schnellansicht.pdf

]]>