Februar 2020 – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Tue, 03 Mar 2020 11:25:34 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Februar 2020 – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 36 Monate Garantie auf igus Energieketten https://presse.igus.de/36-monate-garantie-auf-igus-energieketten/ Tue, 18 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/36-monate-garantie-auf-igus-energieketten/

Mit dem Online Lebensdauerrechner können Anwender jetzt die garantierte Laufzeit ihrer e-kette ermitteln und ein Zertifikat erhalten

igus verspricht jetzt eine garantierte Lebensdauer von 36 Monaten seiner Energieketten. Über den e-ketten Lebensdauerrechner kann der Anwender sich sein Zertifikat direkt zuschicken lassen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 18. Februar 2020 – Robust, leicht und langlebig – das machen die igus Energieketten aus Hochleistungskunststoffen aus. Damit Anwender stets auf der sicheren Seite sind, vergibt igus jetzt auf seine Energieketten eine 36-monatige Garantie. Das Zertifikat erhält der Kunde schnell und einfach: Dazu den Online Lebensdauerrechner für e-ketten öffnen und die dynamischen Angaben sowie die Umweltbedingungen der Anwendung eintragen. Anschließend berechnet das Online Tool die garantierte Lebensdauer der Energiekette. Mit einem Klick bekommt der Kunde das Zertifikat per Mail zugestellt.

Im 3.800 Quadratmeter großen Labor testet igus seine Produkte auf Herz und Nieren unter widrigsten Bedingungen bis zum Totalausfall, um die Lebensdauer seiner Produkte zu bestimmen. Das Ergebnis: 10 Milliarden e-ketten Zyklen pro Jahr. Auf Basis dieser Testdaten konnte der motion plastics Spezialist bereits 2015 eine 36-monatige Garantie auf sein chainflex Leitungssortiment vergeben. Damit Anwender auch mit ihren Energieketten stets auf der sicheren Seite sind, garantiert igus jetzt – als einziger Anbieter weltweit – eine 36-monatige Lebensdauer seiner e-ketten. Dieses Versprechen ermöglicht der Lebensdauerrechner von igus. Er ermittelt mithilfe der Daten aus dem Testlabor die Laufzeit der igus Standard-Energieketten in der kundenindividuellen Anwendung. Über 4.000 Versuche und mehr als 7.500 Ergebnisse fließen in das Online Tool ein. Täglich werden es mehr, um noch präzisere Aussagen über die Lebensdauer treffen zu können. Die Laufzeiten von Energieketten betragen, laut Angaben des Herstellers, oft 10 Jahre und mehr. „Der neue Garantie-Service gibt dem Käufer die Sicherheit, seine individuelle Anwendung exakt richtig auszulegen und immer die günstigste e-kette zu wählen, die mit Sicherheit funktioniert“, erklärt Michael Blaß, Leiter Unternehmensbereich e-kettensysteme bei igus. „Sollte eine Energiekette verschleißbedingt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten ausfallen, so erhält der Kunde kostenlosen Ersatz geliefert.“

Lebensdauergarantie auf Knopfdruck

In nur zwei Schritten kommt der Kunde zu seinem Garantiezertifikat. Dazu muss er zunächst den Lebensdauerrechner unter www.igus.de/e-ketten-Garantie aufrufen und seine Anwendungsparameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zusatzlast sowie Verfahrweg angeben. Optional ist die Eingabe von äußeren Einflüssen wie Schmutz, Schlägen und der Umgebungstemperatur möglich. Anschließend ermittelt das Online Tool die Laufzeit der Energieketten in Doppelhüben. Über einen Button kann der Kunde sich sein Zertifikat per Mail zuschicken lassen. „Garantiert sind entweder die berechneten Doppelhübe oder 36 Monate, je nach dem was zuerst eintritt“, so Blaß. Das Besondere der Kettengarantie: Das Garantiezertifikat erhält der Kunde bereits während der Nutzung des Lebensdauerrechners und nicht erst nach dem Kauf.

Filename: PM0920_e-ketten_Garantie_Schnellansicht.pdf

Filename: PM0920-1.jpg

Filename: PM0920_e-ketten_Garantie.docx

]]>
Verschleißteile für den Lebensmittelkontakt schnell drucken mit neuem igus Filament https://presse.igus.de/verschleissteile-fuer-den-lebensmittelkontakt-schnell-drucken-mit-neuem-igus-filament/ Fri, 14 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/verschleissteile-fuer-den-lebensmittelkontakt-schnell-drucken-mit-neuem-igus-filament/

3D-Druck Werkstoff iglidur A350 sorgt für schmierfreie, FDA-konforme und temperaturbeständige Sonderteile in der Verpackungsindustrie

Sauber verpackt: Mit iglidur A350-PF bietet igus jetzt seinen bewährten Gleitlagerwerkstoff auch als FDA- und EU-konformes Filament für die additive Fertigung von temperaturbeständigen und schmierfreien Verschleißteilen an. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 14. Februar 2020 – Hygienische Sonderlösungen sind in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie das A und O. Daher greifen bereits jetzt viele Anwender auf die FDA-konformen iglidur Gleitlager und Halbzeuge aus Hochleistungskunststoffen von igus zurück. Damit Anwender noch mehr Gestaltungsfreiheiten in der Konstruktion ihrer Maschine haben, hat igus jetzt seinen temperaturbeständigen, langlebigen und bewährten Werkstoff iglidur A350 auch als 3D-Druck-Tribo-Filament entwickelt.

In Zeiten von Wettbewerbsdruck und kurzfristiger Lieferfähigkeit müssen Maschinen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie immer schneller und flexibler für unterschiedliche Formate funktionieren. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an funktionale Bauteile in Sonderabmessungen und geringer Stückzahl. „Da die Maschinen in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie immer individueller werden, sind Lösungen für Gleitlager und Verschleißbauteile in Sonderformen gefragt“, erklärt Niklas Eutebach, Entwicklungsingenieur Additive Fertigung bei der igus GmbH. „Um dem Anwender noch mehr konstruktive Freiheiten in der Gestaltung seiner Anlage zu geben, haben wir jetzt iglidur A350 als Tribo-Filament entwickelt.“ Der schmier- und wartungsfreie Werkstoff ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Verpackungstechnik ausgelegt und hat sich dort in unzähligen Anwendungen bewährt, denn iglidur A350 ist bereits als Gleitlager in Standardabmessungen sowie als Halbzeug direkt ab Lager erhältlich. Der Hochleistungskunststoff überzeugt vor allem mit seiner hohen Langzeit-Temperaturbeständigkeit von bis zu 180 Grad Celsius und ist problemlos auch mit Chemikalien zu reinigen.

Für den Lebensmittelbereich zugelassen

Der Werkstoff iglidur A350 ist konform zur EU-Verordnung 10/2011 sowie der FDA und damit offiziell für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Zugleich erfüllt er auch die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes der Bundesluftfahrbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen. Durch seine blaue Farbe ist iglidur A350 leichter zu entdecken und erhöht so die Sicherheit der Produktion. Vor allem in Schwenk- und Rotationsanwendungen und bei hohen und mittleren Belastungen auf Edelstahlwellen zeigt sich die Langlebigkeit des Werkstoffes. Das Filament ist sowohl zum Selbstdrucken auf einen Hochtemperatur-3D-Drucker sowie im 3D-Druck-Service von igus verfügbar.

Die Konstruktionsdaten zum Selbstbauen eines Hochtemperaturdruckers bietet igus kostenlos online an: http://www.igus.de/HT-Drucker

Filename: PM0820-1.jpg

Filename: PM0820_iglidur_A350_Filament_Schnellansicht.pdf

Filename: PM0820_iglidur_A350_Filament.docx

]]>
Hannover Messe 2020: igus Tribo-Polymere machen Wellgetriebe kostengünstig und leicht https://presse.igus.de/hannover-messe-2020-igus-tribo-polymere-machen-wellgetriebe-kostenguenstig-und-leicht/ Wed, 12 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/hannover-messe-2020-igus-tribo-polymere-machen-wellgetriebe-kostenguenstig-und-leicht/

Auf dem Messestand in Halle 6 zeigt igus Besuchern die nächste Generation der robolink Antriebselemente

Die neuartigen igus Wellgetriebe sind durch die schmierfreien Hochleistungskunststoffe leicht, wartungsarm und langlebig. (Quelle: igus GmbH)

Hannover/Köln, 12. Februar 2020 – Um Bewegungen zum Beispiel an der 5. Roboterachse kostengünstig zu realisieren, hat der motion plastics Spezialist igus neuartige Wellgetriebe auf Basis seiner Tribo-Polymer-Technologie entwickelt. Durch den Einsatz der schmierfreien Hochleistungskunststoffe sind sie nicht nur besonders kompakt und leicht, sondern auch besonders wartungsarm und langlebig. Die neueste Generation ergänzt die Getriebe-Serien von igus und ist Teil des stetig wachsenden Angebots für die Low-Cost-Automatisierung.

Tribo-Polymere kommen überall dort zum Einsatz, wo in bewegten Anwendungen die Technik verbessert und Kosten reduziert werden sollen. Gerade bei Getrieben zeigen sich die Vorteile der Tribo-Polymere deutlich: Durch den Einsatz von iglidur Hochleistungskunststoffen müssen Wellgetriebe von igus nicht wie metallische Varianten zusätzlich geschmiert werden. Reibung und Verschleiß werden durch die trockenlaufenden Tribo-Polymere optimiert. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz von Kunststoffen eine äußerst kompakte Bauweise und eine kostengünstige Herstellung. Durch eine aktive Forschung und Weiterentwicklung der Wellgetriebe wurde vor allem in der neuesten Generation die Laufruhe, das Umkehrspiel und die Lebensdauer durch konstruktive Optimierungen und die Werkstoffauswahl weiter verbessert.

Wellgetriebe aus schmierfreien Tribo-Polymeren

Die Hauptbestandteile der Getriebe umfassen einen Wellgenerator und Flexring mit Außenverzahnung sowie einen gehäusefesten Außenring und ein drehbares Abtriebselement mit Innenverzahnung. Hierbei wird durch die Verwendung von schmierfreien igus Hochleistungskunststoffen die notwendige Flexibilität bei sehr hoher Verschleißfestigkeit erreicht. Der Wellgenerator weist eine elliptische Form auf, die auf den umliegenden Flexring übertragen wird. Dabei greift die Verzahnung des Flexrings an zwei Stellen in die Innenverzahnung von Außenring und Abtriebselement. Da der Außenring zwei Zähne mehr besitzt als die anderen Bauteile, wird der Flexring bei der Rotation des Wellgenerators pro Umdrehung nur um zwei Zähne weiterbewegt. Das Wellgetriebe kann in der letzten Achse von Gelenkarm-, Portal- und Delta-Robotern vor verschiedenen Greifersystemen eingesetzt werden. An dieser Stelle übernimmt es die Aufgabe, nicht-rotationssymmetrische Objekte zu greifen und genau zu positionieren. Die aktuelle Entwicklung beruht auf der Baugröße Nema 17 für die direkte Anbindung an einen Schrittmotor und ist problemlos auf andere Motortypen adaptierbar. Durch Untersuchungen im Testlabor wurde die Belastbarkeit der Wellgetriebe in Versuchen ermittelt. So zeigt das Getriebe mit einer Übersetzung von 28:1 eine Lebensdauer von 1 Million Zyklen bei einer Belastung von 1,5 Nm und einer Drehzahl von 6 rpm. Im nächsten Schritt ist die Übertragung der Entwicklungsschritte auf die Baugröße Nema 23 geplant.

Günstige Automatisierungslösungen schon heute realisierbar

Die Wellgetriebe sind wie auch die igus Schnecken- und Planetengetriebe Bestandteil des Low-Cost Automation Angebots von igus. Damit lassen sich kostengünstige und langlebige Automatisierungslösungen für den Mittelstand entwickeln – etwa Roboter, die im Einzelhandel Kaffee ausschenken, Pick-and-Place Aufgaben in der Elektronikindustrie erledigen oder zukünftig zuhause die Spülmaschine ausräumen können. Und das zu einem besonders günstigen Preis: So kostet eine Fünf-Achs-Roboterkinematik der igus Serie robolink DP durch den überwiegenden Einsatz von Kunststoffen rund 3.500 Euro, der Invest amortisiert sich oftmals in nur wenigen Monaten. Für eine einfache Zusammenstellung von weiteren Komponenten wie Greifer, Steuerung oder Pneumatik zu einer Robotiklösung hat igus bereits im letzten Jahr gemeinsam mit Partnern die Plattform RBTX.com gestartet. Die Plattform bringt Anwender und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten einfach und schnell zusammen. Interessenten können sich dadurch eine Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen, die ihren Anforderungen und ihrem Budget entspricht.

Filename: PM0720-1.jpg
Filename: PM0720_Wellgetriebe.docx
Filename: PM0720_Wellgetriebe_Schnellansicht.pdf
]]>
Für eine einzigartige Einkaufswelt: igus Low-Cost-Roboter im Wunschdesign https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/ Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/

robolink Roboterarm im kundenindividuellen Design sorgt für eine schnelle Automatisierung und ein neues Shoppingerlebnis

Köln, 6. Februar 2020 – Roboter finden immer mehr ihren Weg von der Industrie in den Einzelhandel. Dort sorgen sie für eine schnelle Automatisierung von Prozessen und sind gleichzeitig ein echter Hingucker. Vor allem an Design und Zuverlässigkeit zu einem kostengünstigen Preis stellen Anwender hohe Anforderungen. Daher bietet igus jetzt seinen Low-Cost-Roboter robolink DP – bestehend aus Hochleistungskunststoffen – auch im kundenindividuellen Wunschdesign an.

Online einkaufen und bestellen ist bereits jetzt Alltag: sei es die neue Hose, die Spiegelreflexkamera für den Urlaub oder das Sushi zum Abendessen. Innerhalb weniger Minuten steht der Lieferdienst oder am nächsten Tag der Paketbote mit der Bestellung vor der Tür – bequem und einfach. Doch das neue Kaufverhalten verursacht einen steigenden Wettbewerbsdruck auf den stationären Einzelhandel. Intelligente Automatisierungssysteme für einen schnellen Einkauf sind gefragt, im Supermarkt oder auch im Möbelhaus. Lösungen können zum Beispiel Saftautomaten, Brotschneidemaschinen oder SB-Kassen mit Wiegetechnik sein, in denen die igus motion plastics – wie schmiermittelfreie iglidur Gleitlager und wartungsfreie drylin Linearführungen – für verschleißfeste Bewegungen sorgen. Gleichzeitig müssen Einzelhändler wie Modehäuser und Gastronomen Store- und Designkonzepte entwickeln, die dem Kunden ein neues Erlebnis bieten. Ein beliebtes Mittel der Wahl sind Roboter, denn sie sind nicht nur ein richtiger Hingucker, sondern auch eine praktische Automatisierungslösung. Sie können Preise von Gewinnspielen ausgeben, Cocktails mischen oder auch die Pizza belegen. Bisher ein teurer Spaß, der selten in Deutschland zu finden ist. Hier bietet igus mit seinen robolink DP jetzt eine neue kostengünstige Lösung direkt ab Lager an, die der Kunde sich individuell gestalten kann.

Low-Cost-Roboter im Wunschoutfit

Im letzten Jahr stellte igus erstmals seinen Roboterarm robolink DP vor, der zum größten Teil aus Kunststoffkomponenten besteht. Der Kunde hat jetzt die Möglichkeit den Roboterarm mit vier oder fünf Achsen im Wunschdesign zu gestalten. Ob im Corporate Design des Unternehmens oder als Barista-Roboter in einer eleganten weißen Optik, der Anwender kann sich frei aus der RAL-Farbpalette bedienen. Der kompakte leichte robolink DP setzt ganz auf die Vorteile der igus motion plastics: leicht, schmier- und wartungsfrei, geräuscharm, langlebig und kostengünstig in der Herstellung. Der Gelenkarm lässt sich über die Plattform RBTX.com individuell konfigurieren und je nach Art der Anwendung zusätzlich mit Greifern, Kameras oder Sensorik verschiedenster Hersteller ausstatten. Auf der EuroShop in Düsseldorf in Halle 11, Stand E40, zeigt igus den Besuchern welche Möglichkeiten der robolink DP für den stationären Einzelhandel bietet.

Machen Sie sich selbst einen Eindruck vom robolink DP:

Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign.docx
Filename: PM0620-1.jpg
Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign_Schnellansicht.pdf
]]>
Sicherheit bei hoher Geschwindigkeit mit igus e-kettensystem in Linearmotorportal https://presse.igus.de/sicherheit-bei-hoher-geschwindigkeit-mit-igus-e-kettensystem-in-linearmotorportal/ Mon, 03 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/sicherheit-bei-hoher-geschwindigkeit-mit-igus-e-kettensystem-in-linearmotorportal/

Seitlich liegende Energiekette von igus sorgt für eine zuverlässige Energieführung in High-Speed Leichtbauportal

Ein seitlich liegendes igus Energiekettensystem sorgt für eine sichere Leitungsführung der x-Achse des Linearmotorportals von FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 3. Februar 2020 – Doppelt so schnell und halb so schwer: Das macht das Linearmotorportal von FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY (FLT) gegenüber anderen Lösungen aus. Damit das Portal ausfallsicher und schnell die Produktion zum Laufen bringen kann, war eine kompakte, langlebige und geräuscharme Energieführung gefragt. Ein seitlich liegendes igus Energiekettensystem mit fertig konfektionierten chainflex Leitungen erwies sich als optimale Lösung.

Für die Maschinen- oder Pressenbeladung, die Kommissionierung und Hochregallagerbestückung oder auch für Transport und Handlingaufgaben sind Linearportale das Automatisierungsmittel der Wahl. Aufgrund der Anforderungen der Produktion nach immer schnelleren, intelligenten und ökonomisch profitablen Lösungen hat FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY ein Linearportal entwickelt, welches dem Wunsch nach Maximierung der Produktionsleistung nachkommt. In einem neuen Carbon-Design spart das Linearmotorportal gegenüber herkömmlichen Lösungen bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Die Gewichtsreduktion ermöglicht mehr als doppelt so hohe Geschwindigkeiten, Beschleunigungen von bis zu 26 m/s2 und eine doppelt so hohe Positioniergenauigkeit. Anstelle eines Zahnstangenantriebs wählten die Konstrukteure einen Linearmotor, da er eine sehr hohe Dynamik erlaubt. Für eine sichere Energieversorgung der z-Achse sorgt eine freitragende Energiekette der Serie E4.1 von igus. Eine Herausforderung stellte die Integration einer passenden Energiekettenlösung im kompakten Bauraum der x-Achse dar, denn eine klassisch gleitende oder freitragende Lösung kam aufgrund der hohen Kräfte nicht in Frage. „Zusammen mit igus entschieden wir uns daher für eine seitlich liegende Energiekette“, erklärt Boris Bind, Leiter Mechanische Konstruktion und Entwicklung bei FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY.

Komplettes Energieführungssystem direkt aus einer Hand

Zum Einsatz kommt eine Energiekette der Serie E4.1 mit zusätzlichen Gleitelementen, die den Verschleiß weiter reduzieren. Auch bei den Leitungen griffen die Konstrukteure auf das Sortiment von igus zurück. Die Konstrukteure wählten fertig konfektionierte chainflex Leitungen – sogenannte readycables – die speziell für den Einsatz in der Energiekette ausgelegt sind und dank einer Vielzahl an Tests im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Testlabor eine Garantie von 36 Monaten besitzen. Das komplette System ist in einer speziellen Führungsrinne umhaust, die die Geräuschentstehung zusätzlich minimiert und die Sicherheit des Systems erhöht.

Wettbewerb für innovative Energiekettenanwendungen

Spannenende Anwendungen wie das Leichtbauportal von FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY haben die Chance, beim vector Award bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. Eine Jury, bestehend aus Experten aus Fachverbänden, Fachzeitschriften, Industrie und Wissenschaft, sichtet die Einreichungen. Die mutigste Konstruktion mit der größten Innovationskraft erhält den goldenen vector. Die Verleihung findet auf der Hannover Messe 2020 statt. Der Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2020.

Informationen zum Award und Teilnahmebedingungen finden sich unter www.vector-award.de.

Filename: PM0520-1.jpg

Filename: PM0520_Linearmotorportal_Schnellansicht.pdf

Filename: PM0520_Linearmotorportal.docx

]]>