Februar 2023 – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Thu, 02 Mar 2023 07:59:27 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Februar 2023 – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Mehr Verschleißfestigkeit auf Knopfdruck: Neues igus Online-Tool für die Polymerbeschichtung https://presse.igus.de/mehr-verschleissfestigkeit-auf-knopfdruck-neues-igus-online-tool-fuer-die-polymerbeschichtung/ Tue, 28 Feb 2023 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/mehr-verschleissfestigkeit-auf-knopfdruck-neues-igus-online-tool-fuer-die-polymerbeschichtung/

Stark beanspruchte Bauteile mit dem iglidur Coating Designer in nur drei Schritten beschichten lassen

Längere Lebensdauer dank Polymer-Pulverbeschichtung: Mit dem iglidur Coating Designer bekommen Kunden ihr individuell beschichtetes Bauteil mit nur wenigen Klicks. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 28. Februar 2023 – Funktionelle Oberflächenbeschichtungen sind fester Bestandteil im Industriealltag. Mit den iglidur Coating Werkstoffen von igus lassen sich besonders stark beanspruchte Bauteile vor Verschleiß schützen. Die schmierfreien Pulverbeschichtungen auf Kunststoffbasis dienen als reibungsoptimierte Oberfläche für elektrisch leitfähige Komponenten. Kunden können so die Lebensdauer ihrer Bauteile deutlich verlängern. Damit die Auswahl der passenden Beschichtung noch einfacher wird, können sie ab sofort den iglidur Coating Designer nutzen.

Die Auswahl der passenden und gleichzeitig kostengünstigsten Lösung so einfach wie möglich machen. Dieses Ziel verfolgt igus mit seinem stetig wachsenden Angebot an Konfigurations- und Lebensdauerberechnungs-Tools. Die neueste Ergänzung ist der iglidur Coating Designer, welcher zunächst in Deutschland verfügbar ist. Mithilfe des Tools können Nutzer ihr individuelles Bauteil beschichten lassen – und das in drei einfachen Schritten. Zuerst wird ein CAD-Modell in das Online-Tool geladen, mögliche Dateiformate sind .stp, .step oder .stl. Im zweiten Schritt wird das Beschichtungsmaterial ausgewählt. Zur Verfügung stehen sechs verschiedene iglidur Beschichtungs-Pulver, die direkt im Tool miteinander verglichen werden können. Zum Schluss muss nur noch die gewünschte Schichtdicke angegeben werden – den Rest erledigt das Tool von selbst. Preis und Lieferzeit berechnet es automatisch. Zudem wird direkt angezeigt, wie das beschichte Bauteil am Ende aussieht. Der Nutzer kann sich das dazugehörige Datenblatt einfach per Klick herunterladen. Im letzten Schritt besteht die Möglichkeit, den Warenkorb anzufragen, an den zuständigen Einkäufer bzw. andere am Konstruktions- oder Beschaffungsprozess Beteiligte weiterzuleiten oder sofort zu bestellen.

Einfach, langlebig und vielseitig einsetzbar

Wie alle iglidur Materialien sind die Beschichtungswerkstoffe tribologisch optimiert und bieten damit hervorragende Reib- und Verschleißwerte. Metallische Oberflächen werden somit vor Abrieb durch andere Reibpartner und Verkratzen geschützt – ganz ohne zusätzliche Bauteile. Dadurch wird die Komplexität der Anwendung reduziert. Die iglidur Beschichtungspulver können auf beinahe jeder Oberfläche aufgetragen werden und lösen somit auch Verschleißprobleme an Stellen, in denen aufgrund von Hinterschnitten oder geringem Bauraum keine klassischen Gleitlager verbaut werden können. Ob an Ventilen, Scharnieren oder Leitblechen. Die sechs zur Verfügung stehenden Beschichtungspulver eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche. Zum Beispiel für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder im Lebensmittelbereich. Das Besondere: Alle iglidur Beschichtungswerkstoffe benötigen dabei keine zusätzliche Schmierung. Integrierte Festschmierstoffe sorgen stets für geringstmögliche Reibung. „iglidur Coating dient als Verschleißschicht, mit der Kunden ihr Bauteil optimal schützen und so die Lebensdauer ihrer Anwendung erheblich verlängern können“, betont Marc Trenkler, Produktmanager iglidur Coating bei igus. „Tests in unserem hauseigenen Labor zeigen, dass unsere Polymerbeschichtungen bis zu 10-mal verschleißfester sind als PTFE-Beschichtungen.“

Wer lieber selbst beschichten möchte, kann die iglidur Coating-Pulver auch direkt im igus Online-Shop bestellen.

Filename: PM1423_iglidur_Coating_Designer.docx

Filename: PM1423-1.jpg

Filename: PM1423_iglidur_Coating_Designer.pdf

]]>
5-mal längere Wege: Welterste Leitung für hängende Anwendungen passend zu SEW-EURODRIVE https://presse.igus.de/5-mal-laengere-wege-welterste-leitung-fuer-haengende-anwendungen-passend-zu-sew-eurodrive/ Fri, 24 Feb 2023 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/5-mal-laengere-wege-welterste-leitung-fuer-haengende-anwendungen-passend-zu-sew-eurodrive/

chainflex CFSPECIAL.192 Hybridleitung von igus für hängende Verfahrwege bis zu 50 Meter

Dank eines speziellen Aramid-Tragelements hat die CFSPECIAL.192 500 Prozent mehr Zugkraft als eine Standard-Leitung für MOVILINK DDI und ermöglicht 5-mal längere Wege in hängenden Anwendungen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 24. Februar 2022 – Maschinen müssen rund um die Uhr zuverlässig arbeiten – zum Beispiel in der Intralogistik. Lager werden immer größer, steigende Masthöhen bedeuten hohe Anforderungen an die benötigten Leitungen. Um auch in anspruchsvollen, hängenden Anwendungen einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, hat igus die CFSPECIAL.192 Hybridleitung entwickelt. Sie ist die einzige Leitung am Markt speziell für hängende Anwendungen in e-ketten, passend zu MOVILINK DDI von SEW-EURODRIVE. Dank eines hoch-zugfesten Aramid-Tragelements im Leitungsmantel sind 5-mal höhere Masthöhen als mit Standard-Leitungen möglich.

Mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb bietet igus ein vielfältiges Leitungssortiment für bewegte Anwendungen in verschiedensten Branchen. Für besondere Einsatzbereiche mit speziellen Anforderungen hat igus die Leitungsserie chainflex CFSPECIAL entwickelt. Neu im Programm ist die CFSPECIAL.192 – die erste chainflex Hybridleitung für hängende Anwendungen, passend zur MOVILINK DDI Antriebstechnologie von SEW-EURODRIVE. „Die Hybridtechnologie setzt sich immer weiter durch, somit wächst auch der Bedarf an neuen Einkabel-Lösungen“, erklärt Rainer Rössel, Geschäftsbereichsleiter chainflex Leitungen bei igus. „Speziell im Bereich Intralogistik setzen viele Unternehmen auf die digitale Motorschnittstelle MOVILINK DDI von SEW-EURODRIVE, für die wir bereits diverse Leitungen anbieten. Doch hängende Anwendungen – wie Regalbediengeräte, die sehr hohe Masthöhen haben können – stellen ganz spezielle Anforderungen an die verwendeten Leitungen. Mit der CFSPECIAL.192 haben wir jetzt eine neue Leitungs-Lösung entwickelt, mit der Hubhöhen von bis zu 50 Meter realisiert werden können.“

Zugkraft von über 4.200 Newton

„Die Herausforderung bei hängenden Anwendungen besteht darin, dass man eine Leitung benötigt, die erstens kettentauglich ist und zweitens genug Zugkraft aufnehmen kann, um auch bei langen Wegen und großen Hubhöhen nicht zu reißen“, erklärt Christian Strauch, Branchenmanager Intralogistik bei igus. Die Leitung muss ihr Eigengewicht tragen – und das sind per Norm maximal 15 Newton pro Quadratmillimeter Hauptader. Zwar besteht die Möglichkeit, den Querschnitt zu vergrößern, das bedeutet jedoch nicht automatisch mehr Leitungslänge. Denn gleichzeitig steigt das Eigengewicht der Leitung. „Um dieses Problem zu lösen, haben wir in den PUR-Außenmantel der CFSPECIAL.192 ein hoch-zugfestes Aramidgeflecht eingearbeitet. Tests in unserem hauseigenen Labor zeigen, dass die Zugfestigkeit gegenüber einer Standard-Leitung für MOVILINK DDI 500 Prozent höher ist“, so Rainer Rössel. „Unsere neue Leitung erreicht eine Zugkraft von über 4.200 Newton und ist dadurch ideal für vertikale Anwendungen wie Regalbediengeräte geeignet.“

Weniger Kosten und garantiert längere Lebensdauer

Mit der neuen Hybridleitung von igus sparen Kunden zudem Kosten durch den Entfall einer zweiten Leitung und des aufwendigen Abfangens der Leitung in der Energiekette. Gleichzeitig wird durch die Einkabel-Lösung weniger Bauraum benötigt und das System muss weniger Gewicht tragen. Neben den geringeren Kosten profitieren Anwender insbesondere von der deutlich längeren Lebensdauer der Leitung in hängenden Anwendungen. Alle igus Leitungen werden zahlreichen Tests unterzogen, auf deren Basis die Lebensdauer jeder Leitung berechnet werden kann – uns das sogar ganz einfach per Online-Tool. „Aus diesem Grund geben wir auch als einziger Anbieter am Markt 36 Monate Garantie auf alle unsere chainflex Leitungen“, betont Rainer Rössel. „Anwender profitieren somit von einer langlebigen Lösung, die selbst bei großen Höhen und langen Wegen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sorgt.“

Filename: PM1323-1.jpg

Filename: PM1323_CFSPECIAL.192.docx

Filename: PM1323_CFSPECIAL.192.pdf

]]>
In nur sieben Tagen zum spritzgegossenen Polymer-Gleitlager https://presse.igus.de/in-nur-sieben-tagen-zum-spritzgegossenen-polymer-gleitlager/ Wed, 22 Feb 2023 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/in-nur-sieben-tagen-zum-spritzgegossenen-polymer-gleitlager/

igus präsentiert FastLine-Service mit Online-Konfigurator für Entwickler der Automotive-Zulieferindustrie

Lange Wartezeiten adé: Mit dem FastLine-Service und dem iglidur Designer können Kunden ihr serientaugliches sowie schmierfreies Gleitlager blitzschnell konfigurieren und erhalten ihr Wunschteil in nur sieben Tagen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 22. Februar 2023 – Gestresste Automotive-Konstrukteure und
-Einkäufer können aufatmen: Benötigen sie kurzfristig ein Spritzgusswerkzeug für ein serientaugliches und verschleißfestes Sonderbauteil, mussten sie bislang bis zu sechs Wochen warten. Zeit, die igus nun auf nur sieben Tage verkürzt – mit einem Service namens FastLine. Um das tribo-optimierte Gleitlager schnell in Auftrag zu geben, hilft der iglidur Designer. In nur vier Schritten ist das Wunschteil online konfiguriert und bei igus bestellt.

Viele Konstrukteure und Einkäufer in der Automotive-Zulieferindustrie kennen das Problem: Sie benötigen möglichst schnell ein Sonderbauteil jenseits der Katalogware – etwa ein Gleitlager für die Höhenverstellung in einem Autositz. Den 3D-Drucker anschmeißen? Das Lager wäre schnell gedruckt, allerdings nicht nah genug an der späteren Serienlösung – unter anderem wegen abweichender Toleranzen und Materialeigenschaften. Und somit für die Validierung jenseits der Prototypenphase nicht repräsentativ. Gleiches gilt für die Fertigung mit CNC-Dreh- und Fräsmaschinen, welche im Vergleich zum Spritzguss zu einer abweichenden Oberflächenbeschaffenheit führt. Und das Sonderlager im Spritzguss fertigen? Hier dauert es oft bis zu sechs Wochen oder mehr, um das passende Werkzeug herzustellen. Ungünstig, wenn die Zeit drängt.

Zylindrische Buchsen, Bundbuchsen und Scheiben in wenigen Sekunden online konfigurieren

Um dieses Dilemma zu lösen und ein kurzfristiges Validieren von Baugruppen mit seriennahen Erstmustern zu ermöglichen, hat igus unter anderem für die Automobilindustrie einen Service namens FastLine entwickelt. Er ermöglicht die einfache Konfiguration und Bestellung tribo-optimierter Bauteile in vier Schritten mithilfe des Online-Tools „iglidur Gleitlager Designer“. Zunächst wählen Anwender die gewünschte Form aus – etwa ein zylindrisches Gleitlager. Anschließend das Material für den Spritzguss aus dem iglidur Sortiment. Charakteristika der Materialien, etwa maximale Umgebungstemperatur und Flächenpressung, erscheinen auf einen Blick ersichtlich am Rand des Konfigurators. Nach Eingabe der Maße des Lagers – Innendurchmesser, Außendurchmesser und Lagerbreite –, sieht der Nutzer sofort den Gesamtpreis für die Spritzgussfertigung und kann bestellen. Für die weitere Planung und Konstruktion stehen zudem STEP-Dateien und PDF-Zeichnungen des Lagers zum kostenlosen Download bereit. Und so geht es weiter: Das Online-Tool erstellt nach der Bestellung automatisch 3D-Modelle und andere Konstruktionsdateien, die ein Sonderteam der hauseigenen igus Werkzeugfertigung namens iform nutzt, um CNC-Werkzeugmaschinen teilautomatisiert zu programmieren. Somit können die Maschinen bei minimalem manuellem Aufwand schneller denn je mit der Fertigung des Spritzgusswerkzeugs beginnen. Eine Prozessstandardisierung mit kurzen Durchlaufzeiten, mit dem igus den Wettbewerb „Excellence in Production“ des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen sowie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie (IPT) in der Kategorie „Interner Werkzeugbau ab 50 Mitarbeitende” gewonnen hat.

Fertigungsdauer sinkt auf sieben Tage

„Dieses Zusammenspiel aus Online-Konfiguration, Maschinenvernetzung und Prozessautomation ist im Werkzeugbau eine Neuheit”, sagt Stefan Loockmann-Rittich, Geschäftsbereichsleiter iglidur bei igus. „Dadurch schaffen wir es mit dem FastLine-Service, die Fertigungsdauer serientauglicher Spritzgusswerkzeuge für zylindrische Buchsen, Bundbuchsen und Scheiben in Sonderabmessungen von sechs Wochen auf sieben Tage zu senken.“ Entsprechend schneller halten Kunden die Sonderbauteile in Händen und können mit der Validierung ihrer Baugruppen beginnen. igus ist seit 1964 in der Automotive-Branche aktiv. Das Unternehmen liefert jährlich über 500 Millionen Gleitlager für Automotive-Anwendungen. Zum Einsatz kommen die Polymerlager unter anderem in Innenraumsystemen wie Sitzen, Mittelkonsolen oder Pedalen, aber auch in Getrieben und dem Thermomanagement des Antriebs. Konstrukteure und Einkäufer schätzen dabei neben Kostenvorteilen gegenüber metallischen Lagerlösungen das geringe Gewicht, die Schmierfreiheit, das geringe Lagerspiel und die vibrationsdämpfenden und somit geräuschminimierenden Eigenschaften.

Filename: PM1223-1.jpg

Filename: PM1223_FastLine_Automotive.pdf

Filename: PM1223_FastLine_Automotive.docx

]]>
Play before Pay: igus steigert die Einfachheit der Low Cost Automatisierung durch Apps, Metaverse und neue Cobots https://presse.igus.de/play-before-pay-igus-steigert-die-einfachheit-der-low-cost-automatisierung-durch-apps-metaverse-und-neue-cobots/ Tue, 14 Feb 2023 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/play-before-pay-igus-steigert-die-einfachheit-der-low-cost-automatisierung-durch-apps-metaverse-und-neue-cobots/

Auf der Hannover Messe 2023 präsentiert der motion plastics Spezialist Next Level Engineering durch digitale Innovation

Play before Pay: Im iguversum den ReBeL virtuell konfigurieren und aus der Ferne steuern – nur eine von vielen Möglichkeiten, mit denen igus Robotikanwendern den Einstieg in die Low Cost Automation in Zukunft noch einfacher macht. (Quelle: igus GmbH)

Hannover/Köln, 15. Februar 2023 – igus beschleunigt das Tempo bei der Low Cost Automation und macht den Einstieg einfacher und erschwinglicher als je zuvor. Mit dem Zusammenspiel aus günstiger Hardware und digitaler Innovation ist die Zukunft der Automatisierung greifbar nahe. Das beweisen der echte Cobot ReBeL mini für 3.999 Euro und die RBTXperience Software für einfache Programmierung handelsüblicher Roboter. Das virtuelle iguversum bietet den perfekten Spielplatz, um Roboteranwendungen und Programmierungen kinderleicht zum Laufen und dann in die Realität zu bringen.

Die Hannover Messe ist immer ein wichtiger Treffpunkt für die neuesten Entwicklungen in der Industrie. Auch dieses Jahr präsentiert igus hier digitale Produkte und Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen zu verbessern und Kosten zu sparen. Beispiel Low Cost Automation: Neue Cobots, Software und virtuelle Parallelwelten sorgen dafür, dass selbst Robotik-Laien in kürzester Zeit in die Automatisierung einsteigen können. Die Hardware-Basis bilden die Kunststoff-Roboter von igus wie der neue ReBeL mini, ein echter Plug&Play Cobot zum Preis von nur 3.999 Euro, inklusive Steuerungssoftware und Netzteil. Der Roboter arbeitet mit 5 Achsen, bringt 4 kg auf die Waage, hat eine Reichweite von 310 mm und bewegt bis zu 0,5 kg Last. Er schafft 7 Picks pro Minute bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 1 mm. Der ReBeL mini eignet sich insbesondere für den Einsatz in beengten Bauräumen, beispielweise in der Prüfautomation oder Kamera-Qualitätskontrolle und ist dabei auch über Kopf einsetzbar.

Next Level Engineering durch den Einsatz digitaler Werkzeuge

Mit neu entwickelten digitalen Werkzeugen unterstützt igus Unternehmen dabei, schnell und einfach ihre individuelle Robotik-Hardware zu konfigurieren, zu integrieren und zu steuern. Gemäß der Idee „Play before Pay“ können Anwender mit der neuen RBTXperience Software über ein 3D-Modell Kameras, Greifer, Roboter, aber auch Maschinengestelle und Förderbänder kombinieren und erproben – so simpel wie in einem Computerspiel. Per Drag and Drop Funktion lassen sich die Komponenten und Aufbauten beliebig anpassen, immer mit Kompatibilitätsgarantie und Live-Preis. CAD-Dateien der Lösungen lassen sich in die eigene Planungssoftware mit einem Klick herunterladen. „Zum Start der Hannover Messe werden wir jede im Online-Tool konfigurierte Automationslösung in einer Datenbank speichern und anderen Kunden als Designvorlage zur Verfügung stellen. Daraus entsteht dann eine riesige Design-Community“, sagt Alexander Mühlens, Leiter des Geschäftsbereichs Low Cost Automation bei igus. Als Inspirationsquelle zum sofortigen Nachmachen stehen bereits jetzt auf dem Online-Marktplatz RBTX mehr als 300 Lösungen zur Verfügung, davon 95 Prozent mit einem Investitionsvolumen von unter 12.000 Euro. Doch nicht nur die Konfiguration, sondern auch die Steuerung von Low Cost Automation vereinfacht igus. Deshalb bietet der motion plastics Spezialist eine intuitive Software an, mit der sich die Bewegungsabläufe der ReBeL Roboter anhand von digitalen Zwillingen innerhalb von 30 bis 60 Minuten festlegen lassen – auch ohne Programmierkenntnisse. Neu auf der Hannover Messe 2023 zu sehen ist außerdem die AnyApp Software. Sie ermöglicht genau diese intuitive Programmierung auch für andere Roboter. AnyApp eignet sich besonders für Unternehmen, die Roboter verschiedener Hersteller zu Automationslösungen kombinieren, sich aber nicht in mehrere Steuerungssoftwares einarbeiten wollen.

Das iguversum: In der virtuellen Welt spielerisch Ingenieur-Höchstleistungen erzielen

Eine weiterer Entwicklungsschritt ist das iguversum, welches auf dem neuen Stand „igus digital“ in Halle 17 zu erleben ist. Virtuell können Benutzer aus der ganzen Welt interagieren und an Projekten zusammenarbeiten, ohne dass eine physische Präsenz erforderlich ist. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch nachhaltiger, da Reisen entfallen. Das iguversum ist eine Kollaborations-Welt und ein digitales Werkzeug, das Unternehmen bei allen technischen Entwicklungen unterstützen kann. Mit Extended Reality (XR)-Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) lassen sich beispielsweise Automatisierungslösungen im virtuellen Raum planen, steuern und testen. Dadurch können Mitarbeiter aus der Ferne auf gefährliche oder unangenehme Arbeitsumgebungen zugreifen, ohne vor Ort zu sein.

Unternehmen bietet sich so die Möglichkeit, ihre Arbeitsumgebung sicherer und attraktiver zu gestalten. Das führt zu einer höheren Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter und ist auch ein Pluspunkt bei der Gewinnung von neuen Fachkräften. „In der Zukunft werden wir sehen, wie die kollaborative Zusammenarbeit von Menschen im Metaverse und zum Beispiel die Steuerung von Robotern aus virtuellen Welten heraus die Art und Weise verändern, wie wir zusammenarbeiten.“ sagt Marco Thull, Senior Marketing Activist, igus GmbH. Mit der Verwendung von digitalen Tools wie Simulationen, Prognosen und Datenanalysen wird igus Unternehmen auch über die Low Cost Automation hinaus dabei unterstützen, ihre Prozesse schneller und günstiger zu machen. „Die Nutzung neuer Technologien ist dabei nie Selbstzweck, sondern folgt immer den Fragen: Was hat der Kunde davon? Ist das Tech oder kann das weg?“, meint Marco Thull. „Das Zusammenspiel aus günstiger Hardware, Software, XR in Verbindung mit künstlicher Intelligenz wird es Kunden ermöglichen, ihre Maschinen und Anlagen permanent zu verbessern und schnell an die Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen – ein enormer Wettbewerbsvorteil.“

Filename: PM1123-1.jpg

Filename: PM1123_HM_Preview_2023_LCA.docx

Filename: PM1123_HM_Preview_2023_LCA.pdf

]]>
480 Bewerbungen kämpfen um den manus award https://presse.igus.de/480-bewerbungen-kaempfen-um-den-manus-award/ Mon, 13 Feb 2023 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/480-bewerbungen-kaempfen-um-den-manus-award/

Internationaler Wettbewerb prämiert einzigartige Polymer-Gleitlager Projekte mit bis zu 5.000 Euro

In diesem Jahr haben 480 Gleitlager-Projekte aus 36 Ländern die Chance, den manus award und bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 14. Februar 2023 – Es ist klein, korrosionsfrei und aus Kunststoff: das Gleitlager. Als unscheinbares Maschinenelement steht es selten im Rampenlicht, daher zeichnet eine Gemeinschaftsinitiative initiiert vom motion plastics Spezialisten igus alle zwei Jahre die spannendsten und kreativsten Gleitlager-Projekte mit bis zu 5.000 Euro aus. In diesem Jahr erreichten 480 Bewerbungen aus 36 Ländern die Jury.

Ein Minitatur-Rasenmäher so groß wie ein Welpe, eine vollautomatische robotergesteuerte Miniaturküche, eine zusammenklappbare Hundeeinstieghilfe für das Auto und eine 24/7 Abfüllanlage für Flaschenbier. Das sind nur vier von 480 Bewerbungen des 11. manus Wettbewerbs. „Auch in diesem Jahr hat uns wieder eine bunte Vielfalt an Einsendungen aus 36 Ländern der Welt erreicht“, so Tobias Vogel, Geschäftsführer Gleitlager und Lineartechnik bei der igus GmbH sowie Jurymitglied des manus awards. „Der Wettbewerb zeigt uns, wie abwechslungsreich das Gleitlager zum Einsatz kommen kann und welche Probleme es mit seinen besonderen Eigenschaften löst.“ Von hoch hygienischen Bereichen in der Medizintechnik bis hin zu stark schmutzigen Schwerlastanwendungen sind die unterschiedlichsten Anforderungen an das Kunststoff-Gleitlager dabei. Die Jury bestehend aus Experten der Industrie Forschung, Wirtschaft und Fachpresse hat jetzt die Aufgabe die Bewerbungen zu sichten. Anhand von fünf Kategorien – Idee, Funktion des Gleitlagers, Einsparungen, Wirkung, Differenzierung – erfolgt die Auswahl der Gewinner. In einer Jurysitzung Mitte März erfolgt die finale Festlegung der Platzierung.

Preisverleihung auf der Hannover Messe

Coronabedingt fand die Übergabe des letzten manus awards 2021 als digitales Live-Event statt, zu der die internationale Fachpresse sowie alle Teilnehmer der manus awards eingeladen waren. „Wir freuen uns nun sehr darauf, 2023 wieder in Präsenz die Trophäen im Rahmen der Hannover Messe am 19. April auf dem igus Stand übergeben zu können und gemeinsam mit den Preisträgern den 11. manus award zu feiern“, so Tobias Vogel.

Erfahren Sie mehr über die Gewinner des letzten manus awards unter www.igus.de/manus

Filename: PM1023-1.jpg

Filename: PM1023_manus_Einsendestand.pdf

Filename: PM1023_manus_Einsendestand.docx

]]>
Neue E4Q Bügelkette für eine sichere Führung von großen Schläuchen https://presse.igus.de/neue-e4q-buegelkette-fuer-eine-sichere-fuehrung-von-grossen-schlaeuchen/ Wed, 08 Feb 2023 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/neue-e4q-buegelkette-fuer-eine-sichere-fuehrung-von-grossen-schlaeuchen/

Ein cleveres Adaptersystem sorgt für eine schnelle und einfache Anpassung der E4Q Energiekette an den Schlauchdurchmesser

Mithilfe eines einfach montierbaren Adaptersystems lässt sich die E4Q schnell an den Schlauchdurchmesser anpassen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 9. Februar 2023 – Um große Schläuche sicher führen zu können, hat igus jetzt ein neues Bügeldesign für seine modulare Energiekettenserie E4Q entwickelt. Mithilfe eines Adaptersystems lässt sich die Kette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Für eine einfache Montage und Befüllung der Energieführung sorgt der werkzeuglose E4Q Öffnungsmechanismus.

Unter dem Namen E4Q hat igus 2019 eine neue Serie an Energieketten auf den Markt gebracht, die sich bereits in Anwendungen weltweit bewährt. Von der Werkzeugmaschine bis hin zum Portalroboter. Vor allem bei hohen freitragenden Längen und langen Verfahrwegen kann die E4Q punkten. Besonders beliebt ist sie aufgrund ihrer Modularität. Außerdem kann der Anwender 40 Prozent Montagezeit und 10 Prozent Gewicht gegenüber der Standardserie E4.1 einsparen. „Einige Kunden hatten den Wunsch neben Leitungen auch große Schläuche zu führen, daher haben wir jetzt in einer Designstudie die E4Q Bügelkette entwickelt“, erklärt Phillip Hagedorn, Produktmanager e-ketten bei der igus GmbH. Der Bügel lässt sich dabei mithilfe eines Adaptersystems auf die Energiekette montieren. Zum Einlegen der Schläuche, die zum Beispiel in der Holzindustrie zum Einsatz kommen, setzt igus auf die bewährten E4Q Öffnungsstege. Diese lassen sich komplett ohne Werkzeug öffnen und schließen und sind in 15 verschiedenen Breiten verfügbar. Das bietet dem Anwender eine hohe Variabilität bei der Konfiguration seiner Energieführung.

Schläuche und Leitungen in einem System sicher führen

„Wir haben zwei verschiedene Breiten und Höhen der Adapter entwickelt”, erklärt Hagedorn. „Der Kunde hat so die Möglichkeit, den Bügel an den Schlauchdurchmesser anzupassen.” Durch den Einsatz der Bügel vergrößert sich der Innenraum der Energiekette enorm. So können neben den Schläuchen auch weitere Leitungen untergebracht und geführt werden. Mit dem Programm an kabelschonenden Innenaufteilungselementen ist die Energiekette ganz einfach zu unterteilen, so dass der Kunde sich seine Leitungen und Schläuchen ganz nach Wunsch auslegen kann. Auch Kosten lassen sich mit der neuen Bügelkette einsparen, denn statt einer großen Energiekette kann der Anwender einfach eine kleinere Kette mit Bügeln für mehr Innenhöhe einsetzen.

Erfahren Sie mehr über die E4Q Bügelkette unter: https://www.igus.de/info/e4q-clamp

Filename: PM0923-1.jpg

Filename: PM0923_E4Q_Bügeldesign.docx

]]>
Lebensdauer verlängern leicht gemacht: In nur drei Schritten online zur individuellen, smarten e-kette https://presse.igus.de/lebensdauer-verlaengern-leicht-gemacht-in-nur-drei-schritten-online-zur-individuellen-smarten-e-kette/ Thu, 02 Feb 2023 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/lebensdauer-verlaengern-leicht-gemacht-in-nur-drei-schritten-online-zur-individuellen-smarten-e-kette/

Energieketten im Online-Konfigurator von igus jetzt direkt mit smarter Zustandsüberwachung ausstatten und so unnötig frühen Austausch vermeiden

Im „e-ketten Experte“ können Kunden ihre anschlussfertige Energiekette jetzt direkt mit intelligenter Zustandsüberwachung ausstatten – und damit unnötig frühes Austauschen vermeiden. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 3. Februar 2023 – Schnell und einfach zur individuellen Lösung: Damit das gelingt, bietet der motion plastics Spezialist igus unter anderem eine breite Auswahl an Online-Tools. Dazu gehört auch der „e-ketten Experte“, mit dessen Hilfe Interessierte in nur drei Schritten ein individuelles Energiekettensystem zusammenstellen können. Inklusive transparenter Anzeige von Preis, Lebensdauer und Lieferzeit. Ab sofort haben Anwender erstmals die Möglichkeit, ihre e-kette direkt mit dem intelligenten i.Sense EC.W Verschleißsensor zu konfigurieren. Kunden bekommen so ein komplexes, anschlussfertiges e-kettensystem inklusive Echtzeit-Zustandsüberwachung – und das ganz einfach mit nur wenigen Klicks.

Der Online-Konfigurator „e-ketten Experte“ von igus ermittelt für jeden Kunden die Energiekette, die sich optimal für seine Anwendung eignet – und das in nur drei Schritten. Dazu muss der Nutzer im Online-Tool lediglich die unkonfektionierten oder konfektionierten Leitungen aussuchen oder das Befüllungsgewicht grob angeben. Danach werden die Umgebungs- und Anwendungsparameter wie Verfahrweg und benötigte Geschwindigkeit ausgewählt. Schließlich kann sich der Kunde aus einer Vorauswahl für die passende Energiekette entscheiden und diese individuell konfigurieren. Dabei steht Anwendern jetzt eine neue Funktion zur Verfügung: Sie können ihre e-kette erstmals auch direkt mit der smart plastics Technologie – sprich intelligenter Sensorik – von igus ausstatten. „Sobald der Kunde eine Vorauswahl geeigneter Kettenserien erhält, zeigt das Online-Tool sofort an, welche Produkte smart plastics-fähig sind. Per Klick kann die ausgewählte Kette dann mit einem smarten Verschleißsensor ausgewählt werden“, erklärt Richard Habering, Leiter Geschäftsbereich smart plastics bei igus. Auch bei bereits bestehenden Kettenkonfigurationen kann der EC.W Sensor ganz einfach hinzugefügt werden. Anschließend nehmen Nutzer wie gewohnt die Innenaufteilung ihrer e-kette vor. Natürlich unter automatischer Berücksichtigung aller Innenaufteilungsregeln. Wer sich diese Setup-Schritte sparen möchte, kann auch direkt mit der Demo-Kettenkonfiguration arbeiten.

Echtzeit-Zustandsüberwachung so günstig wie nie

Im Zuge der Industrie 4.0 setzen immer mehr Unternehmen auf smarte Sensorik, um den technischen Zustand ihrer Anlagen zu überwachen. Mit i.Sense EC.W von igus ist eine Echzeit-Zustandsüberwachung schon ab 248 Euro möglich. So wird die Wartung über die gesamte Lebensdauer nicht nur planbarer und einfacher, sondern auch günstiger. Der Verschleißsensor lässt sich dank integrierter, potentialfreier Kontakte direkt an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Anwender können den Sensor auch per i.Cee Modul an verschiedene Netzwerke und IoT-Systeme anschließen und so in ein vorausschauendes Wartungskonzept einbinden. „Durch den Einsatz unserer smart plastics können Anwender ungeplante Anlagenstillstände sowie einen unnötigen oder zu frühen Kettenaustausch vermeiden. Somit können sie die Nutzungsdauer der Energieketten verlängern und ihre Anlagenverfügbarkeit erheblich steigern“, betont Richard Habering und ergänzt: „Dank der Integration der smart plastics Technologie in unseren Online-Konfigurator geht das jetzt noch einfacher. Kunden sparen wertvolle Zeit und erhalten mit geringstmöglichem Aufwand ihr anschlussfertiges e-kettensystem inklusive intelligenter Lebensdauerüberwachung.“

Mehr Informationen finden Sie hier:
http://igus.de/e-ketten_konfigurator_anleitung

Filename: PM0823-1.jpg

Filename: PM0823_e-ketten_Experte_smart_plastics.pdf

Filename: PM0823_e-ketten_Experte_smart_plastics.docx

]]>
Schlau & schmierfrei: Solar-Mülltonne mit igus Gleitlagern revolutioniert die Abfallwirtschaft https://presse.igus.de/schlau-schmierfrei-solar-muelltonne-mit-igus-gleitlagern-revolutioniert-die-abfallwirtschaft/ Tue, 31 Jan 2023 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schlau-schmierfrei-solar-muelltonne-mit-igus-gleitlagern-revolutioniert-die-abfallwirtschaft/

Finbin entwickelt Abfallbehälter mit wartungsfreien igus Gleitlagern – Bewerbungsfrist für den 11. manus award endet am 10. Februar

Für eine langlebige Mechanik der intelligenten CitySolar Mülltonne sorgen schmierfreie Gleitlager aus Hochleistungskunststoffen von igus. (Quelle: Finbin)

Köln, 1. Februar 2023 – Ein sauberes Stadtbild: Das ist der Wunsch vieler Großstädte weltweit. Um dem ein Stück näher zu kommen, hat das finnische Unternehmen Finbin eine intelligente Mülltonne entwickelt. Sie nimmt dank einer solarbetriebenen Presse sechsfach mehr Volumen auf. Schmierfreie igus Gleitlager sorgen dabei für eine hohe Lebensdauer der Tonne. Ein Projekt, welches 2021 den grünen manus award gewann.

Pizzakartons, Kaffeebecher und Getränkedosen. Gegen eine solche Müllflut kämpfen Städte weltweit seit Jahren. Klassische Mülleimer stoßen dabei immer mehr an ihre Grenzen. Die Antwort des finnischen Unternehmens: eine Mülltonne namens CitySolar, die Abfall mithilfe einer solarbetriebenen Presse um ein sechsfaches komprimiert und somit ein höheres Fassungsvermögen besitzt. Ein Abfallbehälter, der mit dem Internet verbunden ist und vor dem Erreichen des maximalen Füllstandes eine Leerung anstößt. Um die Nachhaltigkeit der neuartigen Mülltonne weiter zu steigern, verwenden die Ingenieure Bauteile, die keine Wartung benötigen. Für die Mechanik der Presse und der Fußleiste kommen daher schmier- und wartungsfreie iglidur G und iglidur M250 Kunststoffgleitlager von igus zum Einsatz. Klassische Lager aus Metall kamen für den Job nicht infrage, da hohe Luftfeuchtigkeit und auch die Schmierung problematisch im alltäglichen Betrieb sind. Feuchtigkeit, Staub und Schmutz können den iglidur Gleitlagern hingegen nichts anhaben. Ein Test im hauseigenen 3.800 Quadratmeter Labor von igus beweist, wie verschleißfest die Lager sind. Im Versuch schwenkten die Gleitlager auf einer gasnitrierten St52-Stahlwelle – mit einer Belastung von 30 Mpa und einer Geschwindigkeit von 0,01 Metern pro Sekunde. Die Gleitlager der Serie iglidur G zeigten auch nach 200.000 Zyklen nahezu keine Verschleißspuren. Sie sind somit ideal geeignet für einen zuverlässigen und wartungsfreien Einsatz bei Wind und Wetter und über viele Jahre.

manus award zeichnet auch 2023 nachhaltige Projekte aus

Die CitySolar Mülltonne von Finbin erhielt für ihr zukunftsweisendes und nachhaltiges Projekt 2021 den grünen manus award. Der internationale Wettbewerb zeichnet alle zwei Jahre innovative Kunststoffgleitlager-Projekte mit dem goldenen, silbernen, bronzenen und grünen manus aus. Auch in diesem Jahr sucht igus wieder nach einzigartigen Anwendungen. Die vier Sieger können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Februar 2023. Die Bewerbung kann in wenigen Minuten online unter www.igus.de/manus eingereicht werden.

Filename: PM0723-1.jpg

Filename: PM0723_Finbin_manus_Countdown.docx

Filename: PM0723_Finbin_manus_Countdown_Schnellansicht.pdf

]]>