Low Cost Robotics – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Fri, 05 Feb 2021 08:15:08 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Low Cost Robotics – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Hannover Messe 2021: Neuer igus Getriebe-baukasten für innovative Cobot-Ideen https://presse.igus.de/hannover-messe-2021-neuer-igus-getriebe-baukasten-fuer-innovative-cobot-ideen/ Wed, 03 Feb 2021 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/hannover-messe-2021-neuer-igus-getriebe-baukasten-fuer-innovative-cobot-ideen/

Kostengünstige und leichte Plug&Play-Kombination aus Getriebe, Encoder, Controller, Kraftregelung und Motor für die Servicerobotik

„Einen Robot to go, bitte!” – Mit dem leichten Getriebebaukasten von igus lassen sich neue Ideen im Bereich der Servicerobotik einfach und kostengünstig umsetzen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 3. Februar 2021 – Das Potenzial für die Servicerobotik ist enorm: In Küchen und Bars, in der Pflege, auf dem Acker oder in der Logistik helfen Leichtbauroboter, monotone oder nicht ergonomische Aufgaben zu automatisieren. Damit sich solche neuen Konzepte einfach und vor allem kostengünstig umsetzen lassen, stellt igus zur Hannover Messe einen neuen Getriebebaukasten für Cobots vor. Im Zentrum steht dabei das vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller.

„Wir befähigen Konstrukteure mit unseren Low-Cost-Automation-Lösungen kostengünstig in die Zukunft der Servicerobotik einzusteigen“, macht Stefan Niermann, in der erweiterten igus Geschäftsführung für den Bereich Low-Cost-Automation zuständig, deutlich. „Das eröffnet Raum für ganz neue Ideen im Bereich der Automatisierung: Roboter, die im Einzelhandel Kaffee ausschenken oder zuhause die Spülmaschine ausräumen können. Cobots, die in der Pflege eingesetzt werden, ebenso wie in der Industrie – und das alles made in Germany.“ Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Getriebe, denn sie sind das Herzstück eines jeden modernen Roboters. Daher hat der motion plastics Spezialist igus im letzten Jahr eine neue Generation an Tribo-Wellgetrieben für die Bewegung an der 5. Roboterachse vorgestellt. Reibung und Verschleiß werden durch schmierfreie Tribo-Polymere optimiert. Der Einsatz von Kunststoffen ermöglicht eine äußerst kompakte Bauweise und eine kostengünstige Herstellung. Das drygear Wellgetriebe kann beispielsweise in der letzten Achse von Gelenkarm-, Portal- und Delta-Robotern vor verschiedenen Greifersystemen eingesetzt werden. Der neue Getriebebaukasten für Cobots, den igus auf der Hannover Messe 2021 zeigt, ergänzt nun das breite igus Angebot im Bereich der Low-Cost-Automation. Diese Plug&Play-Lösung hilft dabei, spannende Cobot-Ideen schnell in die Tat umzusetzen, ganz ohne sich Gedanken zur Leistungselektronik machen zu müssen.

Vollintegriertes Wellgetriebe für Low-Cost-Cobot-Anwendungen

Der Getriebebaukasten besteht aus Tribo-Wellgetrieben in den Größen 80 und 105 mit integriertem Motorcontroller, Kraftregelungselektronik, Absolutwert-Encoder und Motor. Im Getriebe kommen Tribo-Wellgenerator und Tribo-Flexring mit Außenverzahnung sowie ein Außenläufer Brushless DC Motor zum Einsatz. Auf Basis der Getriebe lässt sich mithilfe von Verbindungselementen ein individueller Roboter konstruieren, dank der zusätzlichen elektronischen Komponenten auch als Cobot. „Wir sehen für unsere leichten Kunststoff-Wellgetriebe Marktchancen in Robotern, die komplett unter 8kg wiegen“, stellt Alexander Mühlens, Leiter Low-Cost-Automation bei igus, heraus. „Denn bei der Robotik in der Low-Cost-Automation ist neben der Traglast und einem günstigen Preis immer auch das Eigengewicht wichtig. So lassen sich leichte Roboter einfacher transportieren und effizienter auf fahrerlose Transportsysteme, auf 7. Roboterachsen oder in naher Zukunft sogar an Drohnen einsetzen.“ Das geringe Gewicht ist auch beim Einsatz in Cobots ein deutlicher Pluspunkt, denn kleinere Massen bedeuten auch kleinere Kräfte bei Kollisionen. Dank der elektronischen Komponenten im vollintegrierten Wellgetriebe sind MRK-Fähigkeiten möglich. Mittels Absolutwert-Encoder-Technologie können Kräfte wie auch Momente über den Motorstrom ermittelt und sicher begrenzt werden. Dafür setzt igus auf einen Doppelencoder, bei dem eine Messung vor und hinter dem Gelenk erfolgt, um Kräfte und Drehmomente zu erkennen und darauf reagieren zu können.

igus Angebot im Bereich Low-Cost-Automation wächst kontinuierlich

Auch in einer neuen Version des igus Serviceroboters ReBeL sollen die neuen vollintegrierten Wellgetriebe in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Diese Robotergeneration wird dadurch wesentlich schlanker und durch die integrierten BLDC-Motoren mit Leistungselektronik günstig. Alexander Mühlens stellt heraus: „Unser Ziel ist es, den ReBeL bereits ab geringen Stückzahlen für 2.900 Euro auf den Markt zu bringen. Er soll 2kg tragen können, eine Reichweite von bis zu 650 Millimetern besitzen, sowie ein Eigengewicht von unter 10kg und eine Mindestlaufzeit von 2 Millionen Zyklen.“ Der Cobot-Getriebebaukasten ergänzt das breite Portfolio von igus im Bereich der Low-Cost-Automation – von Getrieben über verschiedenste Roboterkinematiken bis hin zur Steuerung. Low-Cost-Automation bedeutet dabei sowohl kostengünstige Einstiegspreise als auch nur so viel zu automatisieren wie notwendig. Dadurch amortisiert sich die Investition innerhalb weniger Monate. Der neue Getriebebaukasten wird auch auf RBTX.com verfügbar sein. Auf dem Online-Marktplatz können sich Interessenten ihre Roboterkinematik mit Vision-, Safety- oder Greiferkomponenten so zusammenstellen, dass sie ihren Anforderungen und ihrem Budget genau entspricht. Dabei gilt das Versprechen, das alles zusammenpasst, sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Seite – gemäß des igus Ansatzes „Build or Buy“, einen Roboter selbst zusammenstellen oder eine fertige Lösung erhalten.

Filename: PM0521_Cobot_Getriebebausatz_Schnellansicht.pdf

Filename: PM0521-1.jpg

Filename: PM0521_Cobot_Getriebebausatz.docx

]]>
In Drohnen, in Apotheken, in Fabriken: Publikums- award für Low Cost Automation gestartet https://presse.igus.de/in-drohnen-in-apotheken-in-fabriken-publikums-award-fuer-low-cost-automation-gestartet/ Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/in-drohnen-in-apotheken-in-fabriken-publikums-award-fuer-low-cost-automation-gestartet/

ROIBOT Wettbewerb zeigt, wie Kunden mit günstiger Robotik schnell Technik verbessern und ihre Kosten senken können

Beim ROIBOT Publikumsaward 2020 haben erstmalig Interessierte die Chance aus mehr als 70 Einreichungen für ihren persönlichen Favoriten im Bereich der Low Cost Automation abzustimmen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 25. August 2020 – Dass der Einstieg in die Automatisierung einfach und kostengünstig gelingen kann, machen die über 70 Einreichungen beim ROIBOT Award 2020 deutlich. In diesem Jahr hat neben der Fachjury erstmalig auch das Publikum die Chance für den persönlichen Favoriten abzustimmen. Auf www.roibot.de finden sich viele innovative Beispiele wie Low Cost Automation von igus gewinnbringend eingesetzt werden kann: vom Badspiegelschrank mit Soundanlage bis zur automatisierten Pralinenausgabe „Chocomatic“.

Modernen mittelständischen Betrieben, Forschungseinrichtungen und kreativen Einzel-Ingenieuren den kostengünstigen Einstieg in die Automatisierung ermöglichen: Dieses Ziel verfolgt igus mit seiner Low Cost Automation. Von verschiedenen Robotik-Baukästen über direkt anschlussfertige Portallösungen bis hin zur intuitiven Steuerungssoftware bietet der motion plastics Spezialist Anwendern ein breites Angebot Kosten sparender Lösungen für einen schnellen Return on Investment (kurz: ROI). Wie das in der Praxis gelingen kann, das zeigen die zahlreichen Einreichungen beim diesjährigen ROIBOT Award. Erstmals kürt neben einer Fachjury auch das Publikum dabei seinen Favoriten.

ROI schnell erzielt dank Low Cost Automation von igus

Der ROIBOT Wettbewerb zeichnet Low Cost Robotics Anwendungen aus, die zu einem schnellen Return on Investment geführt haben. Zum Einsatz kommen dabei sowohl robolink Gelenkarmroboter, drylin Delta Roboter sowie Portal-Roboter von igus. Eine Fachjury aus Forschung, Fachpresse und Hersteller wählt die Gewinner aus und vergibt ein Preisgeld von 5.000 Euro an den ersten, 2.500 Euro an den zweiten und 1.000 Euro an den dritten Platz. Der Preis wird zum ersten Mal in diesem Jahr gemeinsam mit dem Publikumsaward vergeben. Auf www.roibot.de erhalten Interessierte nicht nur Ideen und Inspiration für ihr eigenes Projekt, sondern können auch bis zum 30. September für ihren Favoriten abstimmen. Zum Beispiel für Pick&Place-Anwendungen wie die Pilotanlage im VW Werk Emden, in der ein robolink D für das automatisierte kontinuierliche Handling von Bauteilen für den Passat/Arteon zuständig ist. Im System von Apostore übernimmt ein robolink D das Pick&Place von Medikamenten in Apotheken. In beiden Fällen spart die kostengünstige Automatisierung monotoner und einfacher Aufgaben unmittelbar Betriebskosten ein. Ein anderes Beispiel ist der Manipulationsroboter – eine Drohne mit Roboterarm – der Universität Sevilla. Er kann entlegene oder in großer Höhe befindliche Arbeitsbereiche einfach und schnell erreichen und eignet sich so für Inspektions- und Wartungsanwendungen an Öl- und Gasraffinerien, Stromleitungen oder Windkraft- und Solaranlagen. Der kartesische 2-DOF-Manipulator besteht aus zwei leichten und wartungsarmen Lineargleitführungen sowie drei Schlitten.

Diese und weitere Einreichungen finden sich auf www.roibot.de.

Filename: PM4620-1.jpg
Filename: PM4620_ROIBOT_Publikumsaward_Schnellansicht.pdf
Filename: PM4620_ROIBOT_Publikumsaward.docx
]]>
igus robot control: Roboter kostenlos simulieren und günstig steuern https://presse.igus.de/igus-robot-control-roboter-kostenlos-simulieren-und-guenstig-steuern/ Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/igus-robot-control-roboter-kostenlos-simulieren-und-guenstig-steuern/

Schneller Einstieg in die Low-Cost-Automatisierung mithilfe eines digitalen Zwillings in intuitiver Robotersteuerung

Mit der kostenlosen igus robot control kann der Anwender seinen igus Wunschroboter simulieren, programmieren und steuern. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 13. Mai 2020 – Um Roboter kinderleicht zu programmieren, hat igus jetzt für seine Low-Cost-Automation-Lösungen eine Steuerungssoftware entwickelt. Die igus robot control ist kostenlos online erhältlich und bietet dem Anwender einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Verschiedene Roboterkinematiken lassen sich programmieren und steuern. Ein digitaler Zwilling simuliert die Bewegungen. So kann der Nutzer bereits vor dem Kauf eine für sich passende Lösung programmieren. Die Roboter-Hardware, wie zum Beispiel ein Linearroboter mit Schaltschrank, bietet igus schon ab 5.000 Euro an.

Sie greifen Waren aus der Kiste, helfen bei der Entnahme von Proben und geben Dosen aus dem Automaten aus: Roboter. Sei es Gelenkarmroboter, Delta-Roboter oder Linearroboter: Alle drei Kinematiken führt igus als Low-Cost-Automatisierungslösungen in seinem Portfolio. Damit Anwender schon vorab ausprobieren können welcher Roboter sich für ihren Einsatz am besten eignet, bietet igus jetzt mit der igus robot control eine Software für die Simulation und Programmierung aller igus Roboter an. „Als Maschinenbauunternehmen kennen wir uns sehr gut mit den unterschiedlichen Kinematiken aus, daher war für uns der nächste logische Schritt eine entsprechend einfache und intuitive Robotersteuerung zu entwickeln“, so Alexander Mühlens, Leiter der Automatisierungstechnik bei der igus GmbH. Das Besondere: die Software ist komplett kostenlos online erhältlich und lizenzfrei. In der Software gibt es für alle igus Roboter einen digitalen Zwilling, der wie der reale Roboter simuliert und geteached werden kann. Die Robotersteuerung dient außerdem später dazu den Roboter intuitiv zu programmieren. Jede Programmierung lässt sich im Nachhinein auf den realen Roboter anwenden. Das komplette Hardwarepaket, zum Beispiel ein drylin Linearroboter mit integrierter Steuerung im Schaltschrank, ist schon ab 5.000 Euro erhältlich.

Roboter kinderleicht programmieren

In der igus robot control kann der Nutzer über eine 3D-Oberfläche alle Achsen des digitalen Zwillings frei bewegen. Mittels einer Teach-In-Funktion lässt sich der Roboter kinderleicht auch ohne Roboterverbindung programmieren. Dazu muss der Anwender den Roboter manuell an die gewünschte Position bewegen und definieren wie sie angefahren werden soll. Der Prozess wiederholt sich solange bis das gewünschte Bewegungsprofil erstellt ist. Passende Endeffektoren wie Greifer sind einfach hinzuzufügen, wobei sich der Tool Center Point automatisch anpasst. Auch virtuelle Boxen lassen sich mit einbauen, um die Kollision des Roboters zum Beispiel mit einer Maschine zu verhindern. Die igus robot control kann außerdem an eine übergeordnete Steuerung angeschlossen werden, entweder über eine Schnittstellenkommunikation mit Digital IO oder über Ethernet-Kommunikation mittels IP-Adresse. Die igus Entwickler wollen die Steuerung noch weiter ausbauen: „In Zukunft möchten wir Cloud-Dienstleistungen, wie Vision-Integration, Remote-Inbetriebnahme und auch Online-Trainings für wenig Geld anbieten, die der Kunde buchen kann. Weitere Services wie Bildauswertung per Webcam oder Bin Picking Solutions sind als cloudbasierte Lösung geplant“, so Mühlens.

Filename: PM2520_igus_robot_control_Schnellansicht.pdf
Filename: PM2520-1.jpg
Filename: PM2520_igus_robot_control.docx
]]>
Für eine einzigartige Einkaufswelt: igus Low-Cost-Roboter im Wunschdesign https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/ Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/

robolink Roboterarm im kundenindividuellen Design sorgt für eine schnelle Automatisierung und ein neues Shoppingerlebnis

Köln, 6. Februar 2020 – Roboter finden immer mehr ihren Weg von der Industrie in den Einzelhandel. Dort sorgen sie für eine schnelle Automatisierung von Prozessen und sind gleichzeitig ein echter Hingucker. Vor allem an Design und Zuverlässigkeit zu einem kostengünstigen Preis stellen Anwender hohe Anforderungen. Daher bietet igus jetzt seinen Low-Cost-Roboter robolink DP – bestehend aus Hochleistungskunststoffen – auch im kundenindividuellen Wunschdesign an.

Online einkaufen und bestellen ist bereits jetzt Alltag: sei es die neue Hose, die Spiegelreflexkamera für den Urlaub oder das Sushi zum Abendessen. Innerhalb weniger Minuten steht der Lieferdienst oder am nächsten Tag der Paketbote mit der Bestellung vor der Tür – bequem und einfach. Doch das neue Kaufverhalten verursacht einen steigenden Wettbewerbsdruck auf den stationären Einzelhandel. Intelligente Automatisierungssysteme für einen schnellen Einkauf sind gefragt, im Supermarkt oder auch im Möbelhaus. Lösungen können zum Beispiel Saftautomaten, Brotschneidemaschinen oder SB-Kassen mit Wiegetechnik sein, in denen die igus motion plastics – wie schmiermittelfreie iglidur Gleitlager und wartungsfreie drylin Linearführungen – für verschleißfeste Bewegungen sorgen. Gleichzeitig müssen Einzelhändler wie Modehäuser und Gastronomen Store- und Designkonzepte entwickeln, die dem Kunden ein neues Erlebnis bieten. Ein beliebtes Mittel der Wahl sind Roboter, denn sie sind nicht nur ein richtiger Hingucker, sondern auch eine praktische Automatisierungslösung. Sie können Preise von Gewinnspielen ausgeben, Cocktails mischen oder auch die Pizza belegen. Bisher ein teurer Spaß, der selten in Deutschland zu finden ist. Hier bietet igus mit seinen robolink DP jetzt eine neue kostengünstige Lösung direkt ab Lager an, die der Kunde sich individuell gestalten kann.

Low-Cost-Roboter im Wunschoutfit

Im letzten Jahr stellte igus erstmals seinen Roboterarm robolink DP vor, der zum größten Teil aus Kunststoffkomponenten besteht. Der Kunde hat jetzt die Möglichkeit den Roboterarm mit vier oder fünf Achsen im Wunschdesign zu gestalten. Ob im Corporate Design des Unternehmens oder als Barista-Roboter in einer eleganten weißen Optik, der Anwender kann sich frei aus der RAL-Farbpalette bedienen. Der kompakte leichte robolink DP setzt ganz auf die Vorteile der igus motion plastics: leicht, schmier- und wartungsfrei, geräuscharm, langlebig und kostengünstig in der Herstellung. Der Gelenkarm lässt sich über die Plattform RBTX.com individuell konfigurieren und je nach Art der Anwendung zusätzlich mit Greifern, Kameras oder Sensorik verschiedenster Hersteller ausstatten. Auf der EuroShop in Düsseldorf in Halle 11, Stand E40, zeigt igus den Besuchern welche Möglichkeiten der robolink DP für den stationären Einzelhandel bietet.

Machen Sie sich selbst einen Eindruck vom robolink DP:

Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign.docx
Filename: PM0620-1.jpg
Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign_Schnellansicht.pdf
]]>
ROIBOT Award: igus sucht weltweit nach cleveren Low-Cost-Robotics Anwendungen https://presse.igus.de/roibot-award-igus-sucht-weltweit-nach-cleveren-low-cost-robotics-anwendungen/ Wed, 13 Nov 2019 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/roibot-award-igus-sucht-weltweit-nach-cleveren-low-cost-robotics-anwendungen/

Fachjury zeichnet innovative Automatisierungslösungen mit 5.000 Euro Preisgeld au

Der ROIBOT Award zeichnet spannende und innovative Einsätze mit Low-Cost- Robotics aus. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 5.000 Euro. Der zweite und dritte Platz kann sich über 2.500 und 1.000 Euro freuen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 13. November 2019 – Einfaches Automatisieren und ein schneller Return of Investment: Das ist der Wunsch vieler kleiner und mittlerer Unternehmen. Hier helfen insbesondere Low-Cost Automatisierungslösungen wie Delta Roboter, kartesische Roboter oder auch Gelenkarmroboter von igus, die das mit Kunststoff ermöglichen. Welche Potenziale sich durch die kostengünstige Automatisierung bieten, zeigt der neue ROIBOT Award. Er zeichnet spannende Low-Cost-Robotics Anwendungen aus.

Roboter sind aus der Industrie gar nicht mehr wegzudenken. Sie übernehmen gefährliche ebenso wie monotone Aufgaben und sorgen so für die Wirtschaftlichkeit von großen Playern sowie von Familienbetrieben. Vor allem Low-Cost Lösungen zeigen sich im Feld der kleinen und mittleren Unternehmen immer mehr als das Mittel der Wahl. Die Roboter können simple Aufgaben, die keine hohe Präzision erfordern, einfach übernehmen und im 24/7 Betrieb arbeiten. Mitarbeiter lassen sich somit für sinnvollere Aufgaben einsetzen und das Unternehmen kann dem Wettbewerb trotzen. Der ROIBOT Award von igus greift den Trend in Richtung Low-Cost-Robotics im Mittelstand auf. Er prämiert die cleversten Einsätze der kostengünstigen Robotertechnik.

Spannende Anwendungen mit schnellen ROI gesucht

Der Wettbewerb sucht in diesem Jahr weltweit nach bereits bestehenden Low-Cost-Robotics Anwendungen, die zu einem schnellen Return on Investment (kurz: ROI) geführt haben. Zum Einsatz können sowohl robolink Gelenkarmroboter, drylin Delta Roboter sowie kartesische Roboter – sogenannte Portale – von igus kommen. Eine Fachjury bestehend aus Forschung, Fachpresse und Herstellerseite bewertet die Konzepte. Mut, Raffinesse und der Optimierungsgedanke führen zu einer hohen Bewertung. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 5.000 Euro, der zweite Platz wird mit 2.500 Euro und der dritte Platz mit 1.000 Euro ausgezeichnet. Einsendeschluss ist der 15. März 2020. Die Preisverleihung erfolgt durch igus auf der automatica 2020 in München, der Leitmesse für intelligente Automation und Robotik. Hierzu erhalten die Gewinner eine persönliche Einladung inklusive Übernachtung. Auf der Website www.igus.de/roibot können sich die Teilnehmer anmelden.

Filename: PM7219_ROIBOT_Award_Schnellansicht.pdf

Filename: PM7219-1.jpg

Filename: PM7219_ROIBOT_Award.docx

]]>
Weltmeister mit igus: Bremer Roboter gewinnen RoboCup 2019 in Sydney https://presse.igus.de/weltmeister-mit-igus-bremer-roboter-gewinnen-robocup-2019-in-sydney/ Wed, 10 Jul 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/weltmeister-mit-igus-bremer-roboter-gewinnen-robocup-2019-in-sydney/

Das Team B-Human holt sich beim internationalen Robotikwettbewerb in der Standard Platform den Titel

Mit einem 2:1 im Finale konnten sich die Roboter von B-Human mit Unterstützung von igus den Weltmeistertitel erkämpfen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 11. Juli 2019 – Nicht nur in der Industrie, auch im Fußball halten Roboter immer mehr ihren Einzug. Was die kleinen Roboter in der beliebten Sportart so alles leisten können, zeigte in diesem Jahr das Team B-Human aus Bremen beim internationalen Robotikwettbewerb – dem RoboCup – in Sydney. Hier konnte sich der deutsche Meister in der Standard Platform League den Weltmeistertitel gegen den amtierenden Weltmeister aus Leipzig erkämpfen.

Wenn es um das Thema Robotik geht, so ist der jährlich stattfindende RoboCup der wichtigste internationale Wettbewerb. Hier treffen sich Teams bestehend aus Schülern, Studenten und Dozenten, um ihre Neuentwicklungen zu testen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander auszutauschen. In diesem Jahr ging die Reise einmal rund um den Erdball ins australische Sydney. An vier Tagen traten die unterschiedlichsten Arten von Robotern in sechs Disziplinen und in 18 Ligen gegeneinander an. Von Fußball über Pflege/Service bis hin zu Logistik. Allein im Bereich des beliebten Ballsportes sind verschiedene Robotertypen in zehn Ligen anzutreffen. In der Standard Platform League spielen alle Mannschaften mit jeweils fünf NAO-Robotern gegeneinander. Im Finale der Liga konnte das Team B-Human der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) wieder einmal zeigen, dass sie zu den Besten gehören.

Showdown im Finale

Bereits zum vierten Mal stand das Team B-Human gemeinsam mit den amtierenden Leipziger Weltmeistern im Finale des internationalen RoboCups. Während die Bremer souverän ohne Gegentore durch die Vorrunde und die Halb- und Viertelfinale schritten, lagen sie nach der ersten Halbzeit im Finale mit 0:1 zurück. In einer spannenden zweiten Halbzeit zogen die kleinen Bremer Roboter nach und erkämpften sich den Weltmeistertitel mit einem 2:1.

Low Cost Robotics Lösungen für die Industrie

Studentische Projekte wie B-Human unterstützt igus im Rahmen des young engineers supports. Mit der Initiative möchte igus junge Schüler, Studenten und Tüftler bei der Entwicklung und Ausführung ihrer technischen Projekte helfen. Der motion plastics Spezialist entwickelt und stellt selbst Roboter für die Industrie her. Mit kostengünstigen Delta Robotern, Portalen und Gelenkarmroboter können Anwender aus dem Mittelstand zu einem geringen Einstiegspreis ihre Prozesse automatisieren. Verschiedene Baukastensysteme bieten eine große Auswahl an wartungsfreien und preisgünstigen Automatisierungsmöglichkeiten.

Das Final-Spiel von B-Human gegen die HTWK Robots ist online abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=4_BWQl91p9Y

Weitere Informationen zum young engineers support von igus finden sich auf www.igus.de/yes.

Filename: PM4519-1.jpg
Filename: PM4519_RoboCup_B-Human_igus_Schnellansicht.pdf
Filename: PM4519_RoboCup_B-Human_igus.docx
]]>
Weltpremiere RBTX: Online-Plattform bringt Robotikanwender und -anbieter zusammen https://presse.igus.de/weltpremiere-rbtx-online-plattform-bringt-robotikanwender-und-anbieter-zusammen/ Mon, 01 Apr 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/weltpremiere-rbtx-online-plattform-bringt-robotikanwender-und-anbieter-zusammen/

Einfach und schnell zur kostengünstigen Low-Cost-Automation

Gemeinsam mit den Besuchern wagt igus einen Blick in die Zukunft: Via Augmented Reality lässt sich der Einsatz eines Digital Twins direkt an der Maschine simulieren. (Quelle: igus GmbH)

Hannover/Köln, 2. April 2019 – RBTX.com ist die neue Plattform, die Anwender und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten einfach und schnell zusammenbringt. Anwender können sich eine Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen, die ihren Anforderungen und ihrem Budget entspricht. Anbieter von Robotik-Komponenten erhalten die Möglichkeit, auf dem Marktplatz ihre Produkte an ein größeres Publikum zu vermarkten.

Alle Möglichkeiten der Low-Cost-Robotik in einer Plattform zu bündeln und dabei alles transparent und einfach zu machen: Das ist das Ziel von RBTX.com. Gemeinsam mit 16 weiteren Partnern aus der Industrie präsentiert igus als Weltpremiere auf der Hannover Messe das Modell einer Plattform, die Anbieter und Anwender online zusammenbringt. Die Idee: Kunden sollen sich mit wenigen Klicks eine eigene Roboterlösung zusammenstellen können. Das elektro-mechanische Grundgerüst bildet dabei zum Start ein „Rohboter“ von igus, darunter Gelenkarmroboter, Deltaroboter und kartesische Roboter. Diese Basis erweitert der Anwender im nächsten Schritt um Einzelkomponenten verschiedener Hersteller, etwa Greifer, Kameras und Steuerungen. Der Vorteil und die Sicherheit ist, dass die Komponenten miteinander kompatibel sind.

Anbieter erreichen neue Zielgruppen

Für Hersteller soll die Online-Plattform neue Zielgruppen und Vertriebskanäle für ihre Angebote in der Low-Cost-Automation erschließen und die Möglichkeit bieten, die Plattform fortlaufend um neue Komponenten zu erweitern. Anwender hätten also in Zukunft stets einen aktuellen und übersichtlichen Zugang zu einem sich rapide entwickelnden Marktsegment. „Das Konzept RBTX.com bietet Betrieben, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Maschinenbauern schnelle individuelle Roboterlösungen bei niedrigen Einstiegskosten von wenigen tausend Euro und kurzen Amortisationszeiten“, hebt Christian Batz, Head of igus digITal, hervor. „Es handelt sich um einen risikoarmen Einstieg ins Automationszeitalter, um eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.“ In Zukunft soll die Plattform auch die Konfiguration der Robotermechanik selbst ermöglichen, beginnend bei Getrieben, Gelenken und Verbindungsbauteilen.

Digital Twin: echte und digitale Robotikwelt verbinden sich

Auf dem Messestand in Hannover lässt sich der Digital Twin eines Roboters in einer fiktiven Produktionsumgebung samt Bewegungsabläufen via Augmented Reality (AR) simulieren. Das erlaubt Besuchern einen interessanten Blick in eine mögliche Zukunft der Plattform: So macht ein AR-Tool das Roboterpaket sichtbar. Der Kunde ist dadurch vor Ort in der Lage, direkt an der Maschine den Roboter in seiner Roboterzelle samt Reichweite und Bewegungen zu betrachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. „Auf einem Tablet sieht der Anwender das Zusammenspiel von Realität und dem digitalen Roboter. Und er erfährt, ob die Konfiguration funktioniert und zum individuellen Einsatzort passt“, so Christian Batz. „Diese Vision von RBTX.com zeigt beispielhaft, wie Anwender durch die Verbindung von Low-Cost-Automation und Digitalisierung unmittelbar profitieren.“

Filename: PM2219-1.jpg
Filename: PM2219_RBTX.docx
Filename: PM2219_RBTX_Schnellansicht.pdf
]]>
Eine weite Reise: 80 Low-Cost Roboter von igus für die Forschung an indischen Hochschulen https://presse.igus.de/eine-weite-reise-80-low-cost-roboter-von-igus-fuer-die-forschung-an-indischen-hochschulen/ Thu, 17 Jan 2019 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/eine-weite-reise-80-low-cost-roboter-von-igus-fuer-die-forschung-an-indischen-hochschulen/

Deutsch-indischer Wissenstransfer mit leicht bedienbaren Roboterarmen für einfache Automatisierungsaufgaben


Bei einem Workshop in Aachen konnten die indischen Professoren direkt vom Softwareentwickler die einfache Inbetriebnahme der robolink Low-Cost Roboterarme von igus erlernen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 17. Januar 2019 – Die Robotik- und Automatisierungstechnik ist nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Hochschulen in Indien ein wichtiges Thema. Um die Forschung in den Bereichen voranzutreiben, arbeiten die Regierungen beider Länder intensiv zusammen. Auf der Suche der indischen Regierung nach einfachen Robotersystem für die Lehre konnte das kostengünstige robolink Baukastensystem von igus so sehr überzeugen, dass über 80 robolink Arme für 40 indische Bildungseinrichtungen in Auftrag gegeben wurden. Bei einem Workshop in Aachen lernten die Professoren aus Indien jetzt aus erster Hand das einfache Handling der Low-Cost Roboter direkt am Objekt kennen.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien stärken – diesem Ziel haben sich die Regierungen beider Länder verschrieben. Intensiviert wurden die Bestrebungen durch einen Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi mit Angela Merkel im Juli letzten Jahres in Berlin. Denn Indien sei, laut Merkel, als ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern ein starker Partner. Die Absichtserklärung, die beide Länder für die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit unterschrieben, galt es jetzt in die Tat umzusetzen. Ein wesentlicher Punkt dieser Erklärung ist die engere Zusammenarbeit in der Forschung und Lehre. Das Thema der Robotik und Automatisierungstechnik ist an den Hochschulen in Indien ein neues und teilweise wenig erforschtes Feld. Vangapandu Venkatanagaraju arbeitet im Auftrag der indischen Regierung, um den Wissenstransfer zwischen indischen und deutschen Ingenieuren herzustellen. Auf der Suche nach Robotern für die Lehre wurde er auf der Automatica auf das kostengünstige robolink Baukastensystem des motion plastics Spezialisten igus aufmerksam. So entstand die Idee Universitäten und Colleges mit 80 Roboterarmen im Bereich Automatisierungstechnik auszustatten.

Schnelle Bedienung dank intuitiver Software

Die Hochschulen sollen mit den Roboterarmen lernen wie sich einfache Automatisierungsaufgaben in der Industrie lösen lassen. 40 indische Bildungseinrichtungen erhalten jeweils zwei Roboter: den robolink DCi mit vier Achsen, integrierter Steuerung und elektrischem Magneten sowie einen robolink Roboterarm mit vier Achsen und pneumatischem Sauger. Im Rahmen einer Delegiertenreise lernten 24 indische Professoren und Professorinnen die robolink Systeme kennen. Organisiert wurde die Reise von der APS GmbH. Das Unternehmen hat sich dem Wissens- und Forschungstransfer im Bereich der Robotik zwischen den Ländern verschrieben. Geschult wurden die Professoren bei einer Veranstaltung im Aachener Digital Capability Center von den igus Low-Cost Robotics Experten Alexander Mühlens und Kai Schmitz. Dr. Christian Meyer, der Entwickler die robolink DCi Software von Commonplace Robotics, führte die Dozenten in die Nutzung der intuitiven Software ein. „Nach zusätzlichen Train the Trainer Online-Seminaren sollen zukünftig die Studenten über ihre geschulten Professoren lernen wie robolink in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen kann“, erklärt Meyer. Nach einer kurzen Erläuterung konnten die Professoren bereits einige Bewegungen des Roboters definieren und live ihren Erfolg sehen. Weitere Projekte, zum Beispiel der Einsatz von Low-Cost Robotics in der Textiltechnik, sind bereits gemeinsam mit der APS GmbH in der Planung.

Filename: PM0119-1.jpg
Filename: PM0119-1.jpg
Filename: PM0119_robolink_Indien_Schnellansicht.pdf
Filename: PM0119_robolink_Indien.docx
]]>
Robotik-Lösung für Rapid Prototyping gewinnt Low Cost Robotics Ideenwettbewerb https://presse.igus.de/robotik-loesung-fuer-rapid-prototyping-gewinnt-low-cost-robotics-ideenwettbewerb/ Tue, 09 Oct 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/?p=269
(Quelle: igus GmbH)

Stuttgart/Köln, 10. Oktober 2018 – Einfache Aufgaben schnell und kostengünstig automatisieren, das ist das Ziel der Low Cost Robotics. Auch in diesem Jahr suchte der Low Cost Robotics Ideenwettbewerb wieder nach spannenden Ideen und Konzepten, die das Potential günstiger Robotik-Lösungen aufzeigen. Auf der Motek wurde jetzt der Gewinner prämiert: Das Unternehmen Robert Hofmann GmbH konnte mit seiner Idee für eine per App ausgelöste Pick-and-Place Anwendung im 3D-Druck die Jury überzeugen.

Einfache Prozesse mit Robotern automatisieren und damit Zeit und Kosten sparen. Dieses Ziel verfolgen nicht nur große Industrieplayer, sondern auch immer mehr kleine und mittlere Unternehmen. So auch die Firma Robert Hofmann GmbH aus Lichtenfels. Das Unternehmen für Rapid Prototyping sah sich folgendem Problem entgegen: In der Theorie kann ein 3D-Drucker ununterbrochen drucken, jedoch muss nach jedem Druckvorgang die Bauplatte ausgetauscht werden, schwierig wenn ein Druckauftrag außerhalb der Arbeitszeit endet. „Unsere Problematik war des Öfteren, dass wir Teile drucken wollten, die möglichst am nächsten Tag fertig sein sollten“, erklärt Tobias Mager, Ausbildungsleiter bei der Robert Hofmann GmbH. „Unsere Azubis, die unsere 3D-Drucker betreuen, machen um 16:15 Uhr Schluss, der vorherige Druckvorgang läuft beispielsweise bis 17:00 Uhr. Wir würden also wegen 45 Minuten über 14 Stunden Bauzeit einbüßen, die der Drucker theoretisch leisten könnte.“ Seine Lösung: der automatisierte Austausch der Bauplatte durch einen robolink D Low Cost Roboterarm des motion plastics Spezialisten igus, steuerbar von unterwegs über ein Smartphone. Durch die Netzwerkanbindung des 3D-Druckers könnten so am Wochenende oder nach Feierabend per App neue Bauprozesse rund um die Uhr gestartet und der Drucker voll ausgelastet werden. Seine innovative Idee reichte Tobias Mager beim Low Cost Ideenwettbewerb ein.

Preisverleihung auf der Motek

Das Konzept der Robert Hofmann GmbH überzeugte die Jury, die sich aus Forschung, Fachpresse und Herstellerseite zusammensetzt. Engagement, Raffinesse und der Optimierungsgedanke führten zu einer einstimmigen Bewertung. Auf der Motek konnte Maximilian König, stellvertretend für die Robert Hofmann GmbH, auf dem igus Stand als ersten Preis einen Gutschein für einen robolink D Gelenkarm oder vergleichbare Robotik-Komponenten im Wert von 3.000 Euro in Empfang nehmen. Auch Dr. Sebastian Zug und sein RoboCup Team robOTTO der Universität Magdeburg können sich über den mit 1.000 Euro dotierten 2. Platz freuen. Der Juniorprofessor entwickelte die Idee robolink in der RoboCup@work Liga einzusetzen. In dieser Liga sollen verschiedene Aufgaben in industriellen Umgebungen gelöst werden, zum Beispiel der Transport von Schrauben, Muttern, Bolzen oder Profilen. Da es sich bei der bisherigen Robotik-Lösung um ein Auslaufmodell handelt, entwarf Dr. Sebastian Zug für sein Team das Konzept einen robolink D Roboterarm mit 5-Achsen auf einer bestehenden Robotino Plattform einzusetzen. Denn das Baukastensystem erlaubt es den Teams entsprechend der individuellen Greif- und Manipulationsstrategien unterschiedliche Systeme zu konfigurieren und in die Plattform zu integrieren.

Weitere Informationen zu Low Cost Robotics finden sich auf https://www.low-cost-robotics.de

Filename: PM6418_LCR_Ideenwettbewerb2018_Schnellansicht.pdf
Filename: PM6318-1.jpg
]]>
Zupackende Automatisierung: Günstiger Delta Roboter von igus als Bausatz https://presse.igus.de/zupackende-automatisierung-guenstiger-delta-roboter-von-igus-als-bausatz/ Thu, 14 Jun 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/zupackende-automatisierung-guenstiger-delta-roboter-von-igus-als-bausatz/

igus stellt auf der automatica 2018 schnellen Low Cost Roboter für unter 5.000 Euro vor

Schnelle Automatisierung zum kleinen Preis: Der igus Delta Roboter als einfach montiertes Komplettpaket. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 15. Juni 2018 – Leicht, kostengünstig und schnell zupackend: Das ist der neue Delta Roboter von igus. Bestehend aus wartungsfreien Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien Koppelstangen, Encodern und Schrittmotoren hat igus jetzt eine neue leichte Automatisierungslösung für Montageaufgaben entwickelt. Direkt vom Lager abrufbar als vormontierter Bausatz oder einbaufertig geliefert kann das System sofort zum Einsatz kommen. Die Anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach einem halben Jahr.

Einfache Aufgaben schnell, leicht und kostengünstig automatisieren: Dieses Ziel geht igus mit seinen Low Cost Automation Produkten an. Jetzt hat der Kunststoffspezialist neben seinen Raumportalen ein komplett neues Produkt in Form eines Delta Roboters entwickelt. Dieser wird dem Fachpublikum auf der automatica 2018 in München in Halle A4, Stand 103 vorgestellt. Der Roboter basiert auf drei wartungsfreien drylin ZLW Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien igubal Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten. NEMA Schrittmotoren und Encoder sorgen für ein schnelles Handling von bis zu 1 Kilogramm bei einer Präzision von ± 0,5 Millimetern. Das komplette System besitzt einen Bauraum von bis zu 420 Millimetern Durchmesser und kann bei geringeren Geschwindigkeiten bis zu fünf Kilogramm tragen. Die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, macht den Delta Roboter mit einem Preis von unter 5.000 Euro äußerst kostengünstig und sorgt für hohe Geschwindigkeiten mit einer Pickrate von mindestens 60 pro Minute. „Der günstige Delta Roboter ermöglicht es unseren Kunden mit eigenem Schaltkasten und der Integration bei Kosten um die 10.000 bis 15.000 Euro zu liegen. Diese amortisieren sich bereits nach wenigen Monaten, maximal einem halben Jahr“, erklärt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich drylin Linear- und Antriebstechnik bei der igus GmbH.

Als Baukasten oder fertiges System erhältlich

Lieferbar ist der neue Delta Roboter je nach Kundenwunsch innerhalb von 24 Stunden als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung in einer 18 Kilogramm leichten Box oder direkt einbaufertig in einem Transportrahmen. Optional kann der Kunde auf die eigene Software und Steuerung oder die intuitive und leicht zu bedienende dryve D1 Steuerung zurückgreifen. Der Einsatz des Delta Roboters eignet sich vor allem für einfache Montageaufgaben, Pick and Place Aufgaben, sowie Anwendungen in der Prüftechnik. Neben dem Delta Roboter bietet igus weitere Low Cost Robotics Systeme mit seinem Produktbereich robolink an. Hier hat der Anwender die Möglichkeit sich Roboterarme mit bis zu 5 Achsen aus einem Baukasten bestehend aus unterschiedlichen Gelenken mit verschiedensten Kunststoffgetrieben, Motoren und Verbindungselementen individuell zusammenzustellen.

Filename: PM3618-1.jpg

Filename: PM3618_Delta_Robot.docx

Filename: PM3618_Delta_Robot_Schnellansicht.pdf

]]>