robolink – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Tue, 30 Jun 2020 11:04:02 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png robolink – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Für eine einzigartige Einkaufswelt: igus Low-Cost-Roboter im Wunschdesign https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/ Thu, 06 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/fuer-eine-einzigartige-einkaufswelt-igus-low-cost-roboter-im-wunschdesign/

robolink Roboterarm im kundenindividuellen Design sorgt für eine schnelle Automatisierung und ein neues Shoppingerlebnis

Köln, 6. Februar 2020 – Roboter finden immer mehr ihren Weg von der Industrie in den Einzelhandel. Dort sorgen sie für eine schnelle Automatisierung von Prozessen und sind gleichzeitig ein echter Hingucker. Vor allem an Design und Zuverlässigkeit zu einem kostengünstigen Preis stellen Anwender hohe Anforderungen. Daher bietet igus jetzt seinen Low-Cost-Roboter robolink DP – bestehend aus Hochleistungskunststoffen – auch im kundenindividuellen Wunschdesign an.

Online einkaufen und bestellen ist bereits jetzt Alltag: sei es die neue Hose, die Spiegelreflexkamera für den Urlaub oder das Sushi zum Abendessen. Innerhalb weniger Minuten steht der Lieferdienst oder am nächsten Tag der Paketbote mit der Bestellung vor der Tür – bequem und einfach. Doch das neue Kaufverhalten verursacht einen steigenden Wettbewerbsdruck auf den stationären Einzelhandel. Intelligente Automatisierungssysteme für einen schnellen Einkauf sind gefragt, im Supermarkt oder auch im Möbelhaus. Lösungen können zum Beispiel Saftautomaten, Brotschneidemaschinen oder SB-Kassen mit Wiegetechnik sein, in denen die igus motion plastics – wie schmiermittelfreie iglidur Gleitlager und wartungsfreie drylin Linearführungen – für verschleißfeste Bewegungen sorgen. Gleichzeitig müssen Einzelhändler wie Modehäuser und Gastronomen Store- und Designkonzepte entwickeln, die dem Kunden ein neues Erlebnis bieten. Ein beliebtes Mittel der Wahl sind Roboter, denn sie sind nicht nur ein richtiger Hingucker, sondern auch eine praktische Automatisierungslösung. Sie können Preise von Gewinnspielen ausgeben, Cocktails mischen oder auch die Pizza belegen. Bisher ein teurer Spaß, der selten in Deutschland zu finden ist. Hier bietet igus mit seinen robolink DP jetzt eine neue kostengünstige Lösung direkt ab Lager an, die der Kunde sich individuell gestalten kann.

Low-Cost-Roboter im Wunschoutfit

Im letzten Jahr stellte igus erstmals seinen Roboterarm robolink DP vor, der zum größten Teil aus Kunststoffkomponenten besteht. Der Kunde hat jetzt die Möglichkeit den Roboterarm mit vier oder fünf Achsen im Wunschdesign zu gestalten. Ob im Corporate Design des Unternehmens oder als Barista-Roboter in einer eleganten weißen Optik, der Anwender kann sich frei aus der RAL-Farbpalette bedienen. Der kompakte leichte robolink DP setzt ganz auf die Vorteile der igus motion plastics: leicht, schmier- und wartungsfrei, geräuscharm, langlebig und kostengünstig in der Herstellung. Der Gelenkarm lässt sich über die Plattform RBTX.com individuell konfigurieren und je nach Art der Anwendung zusätzlich mit Greifern, Kameras oder Sensorik verschiedenster Hersteller ausstatten. Auf der EuroShop in Düsseldorf in Halle 11, Stand E40, zeigt igus den Besuchern welche Möglichkeiten der robolink DP für den stationären Einzelhandel bietet.

Machen Sie sich selbst einen Eindruck vom robolink DP:

Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign.docx
Filename: PM0620-1.jpg
Filename: PM0620_robolink_Wunschdesign_Schnellansicht.pdf
]]>
Großer Raum, kleiner Preis: motion plastics machen igus Delta Roboter günstig und wartungsarm https://presse.igus.de/grosser-raum-kleiner-preis-motion-plastics-machen-igus-delta-roboter-guenstig-und-wartungsarm/ Tue, 08 Oct 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/grosser-raum-kleiner-preis-motion-plastics-machen-igus-delta-roboter-guenstig-und-wartungsarm/

Schmierfreie Low Cost Parallelkinematik mit 660 mm Arbeitsraumdurchmesser ab 4.705 Euro

Der Delta Roboter von igus setzt ganz auf die Vorteile der motion plastics und ermöglicht so eine einfache, kostengünstige Automatisierung. Die neue Variante besitzt einen 10fach höheren Arbeitsraumdurchmesser als das bewährte Modell. Der Preis: ab 4.705 Euro. (Quelle: igus GmbH)

Stuttgart/Köln, 9. Oktober 2019 – Einfach Automatisieren und das zu geringen Kosten: Der igus Delta Roboter macht das durch den Einsatz von schmierfreien Komponenten aus Tribo-Kunststoffen möglich. Auf der Motek 2019 stellt der motion plastics Spezialist jetzt eine neue Version mit einem 10fach größeren Arbeitsraumvolumen im Vergleich zum bewährten Modell vor. Dieses leichte System für einfache Pick& Place-Aufgaben wird als vormontierter Bausatz oder einbaufertig geliefert. Das garantiert den schnellen Einsatz und spart Kosten ab der ersten Minute.

Geringes Gewicht, kostengünstig und mit größerer Reichweite – das ist der neue Delta Roboter drylin DLE-DR von igus. Durch den Einsatz von schmierfreien Tribo-Polymeren ist er nicht nur besonders günstig beim Kauf, sondern auch wartungsarm im Einsatz. So werden Instandhaltungs- und Stillstandkosten reduziert. Dank eines Baukastensystems können Anwender zwischen einem kompakten Bausatz zum Selberbauen oder einer vormontierten Variante in einem Transportrahmen wählen. Der Roboter besteht aus drei wartungsfreien drylin ZLW Zahnriemenachsen mit NEMA23 XL Encoder-Schrittmotoren, schmiermittelfreien igubal Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten für Greifer und Motoren. Damit ist ein schnelles Handling von bis zu 5 Kilogramm bei einer Präzision von ± 0,5 Millimetern möglich. Der neue Delta Roboter bietet einen 10fach vergrößerten Arbeitsraum mit 660 mm Durchmesser bei 180 mm Höhe, wodurch sich die Reichweite deutlich erhöht. Ein Kalibrierdorn ermöglicht das Positionieren des Roboters auf dem Nullpunkt. Die Fixierung erfolgt am Aufnahmestern.

Einfache Automatisierung ab 4.705 Euro

Der Einsatz des Delta Roboters eignet sich vor allem für einfache Montagetätigkeiten, Pick&Place-Aufgaben sowie Anwendungen in der Prüftechnik. Als Bausatz lässt er sich in nur 30 Minuten aufbauen und ist mit 4.705 Euro dabei äußerst kostengünstig. „So kann selbst ein kleineres mittelständisches Unternehmen für wenige tausend Euro den Sprung in die Automatisierung wagen“, macht Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereichs Low Cost Automation bei igus deutlich. „Gleichzeitig profitiert der Betreiber sehr schnell von seiner neuen Automatisierungslösung. Diese Amortisierungszeit liegt bei den meisten Anwendungen unter einem halben Jahr. Lieferbar ist der neue drylin DLE-DR je nach Kundenwunsch innerhalb von 3 bis 7 Tagen als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung in einer Box oder direkt einbaufertig in einem Transportrahmen. Optional kann der Kunde auf die eigene Software und Steuerung oder die intuitive und leicht zu bedienende dryve D1 Steuerung von igus zurückgreifen.

Mit wenigen Klicks zum eigenen Roboter

Mit dem Delta Roboter drylin DLE-DR erweitert igus seine breite Auswahl an Robotikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt auf Basis seiner Tribopolymer-Expertise seit Jahren kostengünstige Automationslösungen für die Kommissionierung, Zuführung, Qualitätssicherung und Montage. Darunter robolink DP – ein Baukasten, mit dem Anwender Gelenkarme mit einem robusten und leichten Kunststoffgehäuse, Getriebe und Motoren zu einem eigenen Roboterarm zusammensetzen können. Zum Angebot zählt außerdem robolink DCi, ein vorkonfiguriertes, sofort einsatzfertiges Automationssystem. Es besteht aus einem 4- oder 5-Achs-Roboter, einer Steuerung, die platzsparend im Fuß des Greifarms untergebracht ist. Damit Kunden schnell eine eigene Roboterlösung zusammenstellen können, hat igus in diesem Jahr gemeinsam mit Industriepartnern die Plattform RBTX.com vorgestellt. Mit nur wenigen Klicks lässt sich online eine eigene Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen. Das elektro-mechanische Grundgerüst bilden dabei die Gelenkarmroboter, Deltaroboter und Linearroboter von igus. Diese Basis erweitert der Anwender im nächsten Schritt um Einzelkomponenten verschiedener Hersteller, etwa Greifer, Sauger, Kameras, Motoren, Sensoren und Steuerungen. Der Vorteil: Alle Komponenten sind miteinander kompatibel. So erhält der Nutzer schnell eine sicher funktionierendes Automatisierungs-Gesamtpaket, das seinen individuellen Anforderungen und dem jeweiligen Budget entspricht.

Filename: PM6619_Delta_Robot_gross_Schnellansicht.pdf

Filename: PM6619-1.jpg

Filename: PM6619_Delta_Robot_gross.doc

]]>
Eine weite Reise: 80 Low-Cost Roboter von igus für die Forschung an indischen Hochschulen https://presse.igus.de/eine-weite-reise-80-low-cost-roboter-von-igus-fuer-die-forschung-an-indischen-hochschulen/ Thu, 17 Jan 2019 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/eine-weite-reise-80-low-cost-roboter-von-igus-fuer-die-forschung-an-indischen-hochschulen/

Deutsch-indischer Wissenstransfer mit leicht bedienbaren Roboterarmen für einfache Automatisierungsaufgaben


Bei einem Workshop in Aachen konnten die indischen Professoren direkt vom Softwareentwickler die einfache Inbetriebnahme der robolink Low-Cost Roboterarme von igus erlernen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 17. Januar 2019 – Die Robotik- und Automatisierungstechnik ist nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Hochschulen in Indien ein wichtiges Thema. Um die Forschung in den Bereichen voranzutreiben, arbeiten die Regierungen beider Länder intensiv zusammen. Auf der Suche der indischen Regierung nach einfachen Robotersystem für die Lehre konnte das kostengünstige robolink Baukastensystem von igus so sehr überzeugen, dass über 80 robolink Arme für 40 indische Bildungseinrichtungen in Auftrag gegeben wurden. Bei einem Workshop in Aachen lernten die Professoren aus Indien jetzt aus erster Hand das einfache Handling der Low-Cost Roboter direkt am Objekt kennen.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien stärken – diesem Ziel haben sich die Regierungen beider Länder verschrieben. Intensiviert wurden die Bestrebungen durch einen Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi mit Angela Merkel im Juli letzten Jahres in Berlin. Denn Indien sei, laut Merkel, als ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern ein starker Partner. Die Absichtserklärung, die beide Länder für die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit unterschrieben, galt es jetzt in die Tat umzusetzen. Ein wesentlicher Punkt dieser Erklärung ist die engere Zusammenarbeit in der Forschung und Lehre. Das Thema der Robotik und Automatisierungstechnik ist an den Hochschulen in Indien ein neues und teilweise wenig erforschtes Feld. Vangapandu Venkatanagaraju arbeitet im Auftrag der indischen Regierung, um den Wissenstransfer zwischen indischen und deutschen Ingenieuren herzustellen. Auf der Suche nach Robotern für die Lehre wurde er auf der Automatica auf das kostengünstige robolink Baukastensystem des motion plastics Spezialisten igus aufmerksam. So entstand die Idee Universitäten und Colleges mit 80 Roboterarmen im Bereich Automatisierungstechnik auszustatten.

Schnelle Bedienung dank intuitiver Software

Die Hochschulen sollen mit den Roboterarmen lernen wie sich einfache Automatisierungsaufgaben in der Industrie lösen lassen. 40 indische Bildungseinrichtungen erhalten jeweils zwei Roboter: den robolink DCi mit vier Achsen, integrierter Steuerung und elektrischem Magneten sowie einen robolink Roboterarm mit vier Achsen und pneumatischem Sauger. Im Rahmen einer Delegiertenreise lernten 24 indische Professoren und Professorinnen die robolink Systeme kennen. Organisiert wurde die Reise von der APS GmbH. Das Unternehmen hat sich dem Wissens- und Forschungstransfer im Bereich der Robotik zwischen den Ländern verschrieben. Geschult wurden die Professoren bei einer Veranstaltung im Aachener Digital Capability Center von den igus Low-Cost Robotics Experten Alexander Mühlens und Kai Schmitz. Dr. Christian Meyer, der Entwickler die robolink DCi Software von Commonplace Robotics, führte die Dozenten in die Nutzung der intuitiven Software ein. „Nach zusätzlichen Train the Trainer Online-Seminaren sollen zukünftig die Studenten über ihre geschulten Professoren lernen wie robolink in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen kann“, erklärt Meyer. Nach einer kurzen Erläuterung konnten die Professoren bereits einige Bewegungen des Roboters definieren und live ihren Erfolg sehen. Weitere Projekte, zum Beispiel der Einsatz von Low-Cost Robotics in der Textiltechnik, sind bereits gemeinsam mit der APS GmbH in der Planung.

Filename: PM0119-1.jpg
Filename: PM0119-1.jpg
Filename: PM0119_robolink_Indien_Schnellansicht.pdf
Filename: PM0119_robolink_Indien.docx
]]>
Der einfache Start in die Industrierobotik: robolink DCi ab 4.978 Euro https://presse.igus.de/der-einfache-start-in-die-industrierobotik-robolink-dci-ab-4-978-euro/ Wed, 06 Jun 2018 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/der-einfache-start-in-die-industrierobotik-robolink-dci-ab-4-978-euro/

Der einfache Start in die Industrierobotik: robolink DCi ab 4.978 Euro

robolink DCi: Zusammen mit der CPRog Software von Commonplace Robotics ist der Start in die Welt der Industrierobotik günstig und einfach. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 7. Juni 2018 – Auspacken, Anschließen, Automatisieren: Mit robolink DCi von igus gelingt der schnelle Start in die Industrieautomatisierung. Mit der Steuerungssoftware des Partners Commonplace Robotics ausgestattet kann der Anwender den Roboter sofort für Teile bis 1 Kilogramm in Betrieb nehmen. Im Internet stehen ihm Tutorials, Simulations-Tools und weitere Serviceleistungen zur Verfügung.

robolink DCi – unter diesem Namen hat igus ein Automatisierungs-komplettpaket bestehend aus Roboterarm, Steuerung und intuitiver Bedienung im Programm. Die modulare Steuerung des Partners Commonplace Robotics befindet sich bei diesem 4- oder 5-Achs-Roboter im Fuß des Greifarms und macht den Roboterarm besonders platzsparend und eine permanente Verbindung zum PC oder Schaltschrank überflüssig. Die CPRog Steuerungssoftware stellt die Bewegungsabläufe des Roboters dar und ermöglicht eine einfache Programmierung des robolink DCi – auch ohne Robotik-Profi zu sein. Wie einfach das ist, für Teile bis 1 Kilogramm und einer Genauigkeit von +/- 0,5 Millimeter, zeigt igus den Besuchern auf der automatica in Halle 4, Stand 103.

Software: CPRog macht robolink intuitiv nutzbar

Mit der intuitiven CPRog Steuerungssoftware lassen sich Bewegungsabläufe einfach und schnell anlernen, komplexe Abläufe können innerhalb der Software in einer 3D-Umgebung simuliert werden. Dazu gehören Programme beispielsweise mit Joint-, Linear-DigitalOut-, Loop- oder If-Then-Else-Befehle. Weitere Komponenten, wie Bildverarbeitungssysteme, können über Plugins eingebunden werden. Die Software wird auf CD mitgeliefert, sodass lediglich ein windowsfähiger Rechner zur Inbetriebnahme benötigt wird. Die Stand-Alone-Lösung verzichtet nach der Einrichtung auf die sonst obligatorische PC-Verbindung und kann mit einem Touchdisplay bedient werden. Über Ein- und Ausgänge kann die Steuerung auch mit anderen Steuerungen kommunizieren.

Hardware: robolink Mechanik – günstig durch motion plastics

Mit dem robolink DCi werden einfache Prozesse günstig automatisiert. Grund sind unter anderem die langlebigen und gleichzeitig kostensparenden Tribo-Kunststoff-Wellgetriebe, die im robolink DCi zum Einsatz kommen. Zu den Anwendungsbereichen gehören beispielsweise Pick & Place-Anwendungen in der Kommissionierung, Zuführung, Qualitätssicherung, Montageaufgaben oder bildverarbeitungsgestützte Anwendungen. Die Traglast beträgt beim 5-Achser 0,5 Kilogramm, beim 4-Achser 1 Kilogramm. Die nächste Version wird bis zu 3 Kilogramm heben können und ist in Vorbereitung. Unter www.igus.de/robolink-DCi lässt sich der robolink DCi direkt bestellen, dem Anwender steht dort auch ein umfangreiches Serviceangebot zur Verfügung. So lassen sich hier die Bewegungen des 4- oder 5-Achs-Gelenkarms simulieren; darüber hinaus unterstützen Video-Tutorials und weitere individuelle Services, wie beispielsweise ein Schulungsangebot, den Nutzer. Das Komplettsystem ist ab 4.978 Euro inklusive Steuerung erhältlich, die Lieferzeit beträgt rund zwei Wochen.

Filename: PM3318-1.jpg

Filename: PM3318_robolink_DCi_Schnellansicht.pdf

Filename: PM3318_robolink_DCi.docx

]]>