Sport – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Tue, 05 Nov 2019 10:27:03 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Sport – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Surfen an Land: motion plastics machen Mensch und Maschine fit https://presse.igus.de/surfen-an-land-motion-plastics-machen-mensch-und-maschine-fit/ Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/surfen-an-land-motion-plastics-machen-mensch-und-maschine-fit/

Schmierfreie Hochleistungspolymere sparen 70 Prozent Kosten und vereinfachen die Wartung in Surf-Fitnessgerät

Im Trainingsgerät von Surf Evolution sorgen schmierfreie motion plastics von igus für Kosteneinsparungen von 70 Prozent. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 29. Oktober 2019 – Zu wartungsintensiv, zu teuer: Das sind die Erfahrungen, die die Konstrukteure von Surf Evolution mit metallischen Lagern in ihrem neuartigen Surf-Fitnessgerät machten. Auf der Suche nach einer Alternative stießen sie schnell auf die motion plastics von igus. Und zeigten sich begeistert, denn durch die Umrüstung reduzierten die Konstrukteure den Wartungsaufwand deutlich und sparten 70 Prozent Kosten.

Brasilien ist unter Surfern längst kein Geheimtipp mehr. Endlose Sandstrände, eine Vielzahl an Wellenformationen und Buchten locken im Jahr begeisterte Surfer an die zahlreichen Strände und Buchten, die sich in die Wellen stürzen. Dass man fürs Surfen allerdings nicht immer Wasser benötigt, das zeigt Surf Evolution. Das brasilianische Unternehmen entwickelt Fitness-Trainingsgeräte, die die Bewegungen auf dem Board simulieren. Denn Surfen ist ein effektives Ganzkörpertraining, bei dem eine Vielzahl an Muskeln trainiert werden. Mit dem Trainingsgerät profitieren auch Nicht-Surfer von dem effektiven Workout. Allein 20 verschiedene Übungen können auf nur 2 Quadratmetern vollzogen werden. Und das App-unterstützt, wodurch der Kunde wertvolle Training-Tipps erhält. Um die komplexen Bewegungen beim Surfen realitätsnah zu simulieren, setzt das Unternehmen inzwischen ganz auf die Vorteile der iglidur Hochleistungskunststoffe. Die auf Reibung und Verschleiß optimierten Tribo-Poylmere von igus erfüllen dabei die Erwartungen insbesondere in punkto Kosten- und Wartungsreduzierung.

Kunststoff statt Metall

In der ersten Version hatten die Entwickler noch auf metallische Lager gesetzt. Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Kosten der Komponenten zu hoch und vor allem die Wartung der vielen Lagerstellen viel zu zeitaufwendig war. Daher wurde das Trainingsgerät redesignt und die Lagertechnik konsequent ausgetauscht. Die zahlreichen Lagerstellen sind nun mit iglidur Gleitlagern ausgestattet. In der Lasteneinstellung kommen nun schmier- und wartungsfreie drylin Spindeln zum Einsatz. Für glatte Vor- und Rückwärtsbewegungen des Boards sorgen die drylin W Linearführungen des motion plastics Spezialisten. Das ermöglichte nicht nur eine verbesserte Wartung, sondern auch Kosteneinsparungen von 70 Prozent.

Einen Überblick zu den verschiedenen Trainingsmöglichkeiten gibt folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=VrnGW3VNS5I

Filename: PM7019-1.jpg

Filename: PM7019_SurfEvolution_Schnellansicht.pdf

Filename: PM7019_SurfEvolution.docx

]]>
Schmutzresistentes igus Linearsystem zeigt Bestleistungen beim Weitsprung https://presse.igus.de/schmutzresistentes-igus-linearsystem-zeigt-bestleistungen-beim-weitsprung/ Tue, 18 Jun 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schmutzresistentes-igus-linearsystem-zeigt-bestleistungen-beim-weitsprung/

Wartungsfreie drylin Linearführung lässt Laser gleiten und sorgt für schnell sichtbare Bestmarken im Stadion

Robust und wartungsfrei auch unter sportlichen Bedingungen: schmiermittelfreie- und schmutzunempfindliche Linearführungen von igus überzeugen mit ihrer Schmier- und Wartungsfreiheit im Weitsprung-Visualisierungs-System. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 19. Juni 2019 – Um beim Weitsprung die bisher weiteste Distanz für Stadionbesucher sichtbar zu machen, setzen Veranstalter auf die Laserprojektion von Linien im Sand. So auch die Golden Fly Sports GmbH mit ihrem „PrimeLine System“. Die Entwickler stellten dabei höchste Anforderungen: Alle Bauteile müssen robust und vor allem sandresistent, aber gleichzeitig leicht sein. Daher fiel die Wahl auf schmier- und wartungsfreie drylin Linearführungen von igus.

Sportarten in der Leichtathletik können für den Zuschauer unübersichtlich sein. Während sie beim Fußball meist sofort erkennen können, wenn der Ball im Tor ist, ist beim Weitsprung nicht direkt ersichtlich, ob der Springer eine neue Bestmarke aufgestellt hat. Virtuelle Linien helfen dem Publikum im Fernsehen, sind aber im Stadion nicht sichtbar. Armin Margreiter erdachte daher für seine zertifizierte mobile Leichtathletikanlage eine neue Lösung. Der ehemalige Nationaltrainer der österreichischen Weitspringer entwickelte gemeinsam mit dem Laserprojektionsexperten MediaLas ein System, das die Markierung der Bestmarke in den Sand projiziert. Es besteht aus drei Laserdioden, die auf die Grube gerichtet sind und auch bei direktem Sonnenlicht eine gut sichtbare Linie erzeugen. Zur Bewegung der Laserdioden benötigten die Entwickler eine Antriebseinheit, die Positionen über eine Spanne von 3 bis 12 Metern anfahren kann. Die Anlage soll sich außerdem leicht transportieren lassen. Die Entscheidung fiel daher auf ein gleitendes schmier- und wartungsfreies drylin Linearsystem von igus, auf dem der Laser verfährt. Es besteht aus leichten Hochleistungskunststoff- und Aluminiumkomponenten, die besonders einfach transportiert und aufgebaut werden können.

iglidur J200 trotzt Sand und Hitze

Bei der Landung wirbeln Weitspringer viel Sand auf, der sich in der Umgebung absetzt, auch auf dem Linearführungssystem. Öle und Fette, die oft als Schmierstoffe zum Einsatz kommen, binden diesen Schmutz und verlieren ihre Gleitfähigkeit. Deshalb kommen im Schlitten der Linearführung Gleitfolien aus dem schmiermittelfreien Hochleistungspolymer iglidur J200 von igus zum Einsatz. Die Lagerstelle bleibt trocken, sodass kein Sand an der Lagerstelle anhaften und das Lager beschädigen kann. Die niedrigen Reibwerte ermöglichen eine präzise Positionierung, wie sie der internationale Leichtathletikverband IAAF fordert. Sowohl die Schienen aus Aluminium, als auch die Gleitfolien sind korrosions- und wartungsfrei und besitzen eine sehr hohe Lebensdauer, die sich mit einem Online-Tool berechnen lässt. Dadurch sind sie auch bei langen Wettkämpfen dauerhaft einsetzbar. Armin Margreiter ist von igus überzeugt: „Die Linearführungen von igus sind seit vier Jahren auf meinen Anlagen im Einsatz und funktionieren immer noch ohne Probleme.“

Filename: PM4119-1.jpg
Filename: PM4119-drylin_Weitsprung_Schnellansicht.pdf
Filename: PM4119-drylin_Weitsprung.docx
]]>