Tribo-Polymere – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Mon, 30 Aug 2021 11:04:38 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Tribo-Polymere – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Pferd 2.0: Elektro-Allrounder LyteHorse trotzt Wüste, Wald und Wasser https://presse.igus.de/pferd-2-0-elektro-allrounder-lytehorse-trotzt-wueste-wald-und-wasser/ Wed, 25 Aug 2021 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/pferd-2-0-elektro-allrounder-lytehorse-trotzt-wueste-wald-und-wasser/

Schmierfreie igus Tribopolymer-Gleitlager sorgen für wartungsfreien Betrieb selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen

Die schmier- und wartungsfreien igus Tribopolymer-Gleitlager sorgen in den unterschiedlichsten Umgebungen für ein zuverlässiges Funktionieren des LyteHorse. (Quelle: LyteHorse Labs Inc., igus)

Köln, 26. August 2021 – Dass Elektromobile keineswegs leistungsschwach sind, zeigt die kanadische Firma LyteHorse Labs. Das Unternehmen hat ein neuartiges All-Terrain-Elektrovehikel konstruiert, welches für vielfältigste Einsatzgebiete geeignet ist. Mit an Bord sind schmierfreie igus Lager, die das Gefährt auch in den unwirtlichsten Umgebungen wartungs- und korrosionsfrei machen.

Brad Bonk hatte schon immer ein Händchen dafür, einzigartige Motorräder und Hot Rods zu konstruieren. Mit seinem kreativen Talent entwarf er schließlich ein Stand-Up-Elektrofahrzeug für Golfplätze. Doch schon bald stellten er und sein Bruder Allen fest, dass in dem kleinen Elektro-Vehikel deutlich mehr Potenzial steckt. „Nachdem wir es auf den Golfplatz mitgenommen hatten, beschlossen Brad und ich, das neue Fahrzeug mit meinem SUV zu verbinden, um zu sehen, ob es das Auto ziehen könnte“, erinnert sich Allen Bronk. „Und ja, dieses verrückte kleine Roller-Ding schleppte schließlich einen 2,2 Tonnen schweren SUV über den Parkplatz.“ Denn mit vier unabhängigen Nabenmotoren verfügt das Fahrzeug über einen zuschaltbaren Allrad-Antrieb für maximale Stabilität und Traktion und wird so zum idealen Begleiter in verschiedensten Einsatzgebieten. Dank igus Tribopolymeren ist es dabei leicht, schmiermittel- und korrosionsfrei und dadurch besonders wartungsarm.

Elektro-Kraftpaket mit moderner Tribo-Technologie

Das LyteHorse kann 350 Kilogramm auf Gehwegen und Treppen in der Stadt transportieren. Es kann aber auch in der freien Natur, bei der Polizei, bei Rettungseinsätzen in unwegsamen Geländen, untertage in Bergwerken, in Lagerhallen oder in der Forstwirtschaft zum Einsatz kommen. „Früher wurden in vielen dieser Bereiche häufig Pferde eingesetzt. Aber sie sind teuer in der Ausbildung wie auch in der Haltung und vergleichsweise langsam“, sagt Allen Bronk. Als „Pferd 2.0“ kommt das LyteHorse fast überall hin und dabei bis zu 160 Kilometer weit, rein elektrisch und völlig geräuschlos. Es ist darüber hinaus bis zu einer Höhe von 60 Zentimetern wasserdicht. Damit es problemlos in diesen unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann, war den Konstrukteuren vor allem die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit der verbauten Komponenten wichtig. Dabei griff die LyteHorse Labs nach umfangreichen Tests mit Stahl- und Nylonbuchsen auf moderne schmier- und wartungsfreie Polymerlagertechnik von igus zurück und setzte sie in der Federung und Lenkung ein. „Unsere Anforderungen konnten wir mit herkömmlichen Lagern nicht erreichen, da diese anfällig für Schmutz, Salzwasser und extreme Temperaturen sind“, macht Allen Bronk deutlich. „Die von uns verwendeten Bundbuchsen aus iglidur J haben uns am Ende hinsichtlich Leistung, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosten überzeugt. Ohne die gezielte Beratung von igus wären wir mit dem Produkt sicher nicht da, wo wir heute schon sind.“ Und so schauen die Kanadier optimistisch in die Zukunft und expandieren derzeit in den US-Markt, wobei ihr Hauptaugenmerk auf Regierungsaufträgen und dem Aufbau eines Vertriebsnetzes liegt.

Das LyteHorse sehen Sie im Video unter:
https://www.youtube.com/watch?v=z8eILFmDcRU

Filename: PM4221-1.jpg
Filename: PM4221_LyteHorse.docx
Filename: PM4221_LyteHorse_Schnellansicht.pdf
]]>
Ein Roboter, der Nässe trotzt: der neue robolink IP44 von igus https://presse.igus.de/ein-roboter-der-naesse-trotzt-der-neue-robolink-ip44-von-igus/ Mon, 16 Nov 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/ein-roboter-der-naesse-trotzt-der-neue-robolink-ip44-von-igus/

igus entwickelt Low Cost Automation Lösung aus Kunststoff und Edelstahl für Umgebungen mit Spritzwasser

Spritzwasser ist zumindest für den neuen robolink IP44 kein Problem. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 16. November 2020 – Feuchte und nasse Umgebungen können schnell die Mechanik eines Roboters angreifen. Daher hat igus jetzt eine Low Cost Automation Neuheit auf den Markt gebracht, die leicht und kostengünstig einfache Aufgaben umsetzen kann und gleichzeitig mit Spritzwasser in Kontakt treten darf.

„Aus den Kundengesprächen konnten wir erfahren, dass viele Anwender eine wirtschaftlich erschwingliche Lösung suchen, die auch in Spritzwasser-Umgebungen einsetzbar ist, zum Beispiel wenn Emulsionen entfernt werden müssen“, erklärt Alexander Mühlens, Leiter Automatisierungstechnik bei der igus GmbH. „Wir haben dann einen Roboter entwickelt, der hierfür geeignet ist.“ Der neue robolink macht sich die Vorteile von zwei Materialien zunutze: Edelstahl und Hochleistungskunststoffe. Dabei bestehen die Verbindungselemente, erstmalig bei einem igus Roboter, aus rostfreiem V2 oder V4 Edelstahl und die Gelenke aus den bewährten schmiermittelfreien Tribopolymeren. Der Anwender benötigt keine teure zusätzliche Abdeckung, denn durch den Verzicht auf eine Schmierung in den Gelenken kann sich kein Fett auswaschen und in die Umwelt gelangen. Der neue robolink erfüllt mindestens die Schutzklasse IP44 und ist damit beständig gegen Spritzwasser. Er hat kann bis zu drei Kilogramm tragen, besitzt mit fünf Achsen eine Reichweite von 790 Millimetern und setzt 7 Picks die Minute um. Durch den Einsatz von Motoren mit Encodern der Schutzklasse IP65 lässt sich der Roboter problemlos auch zur Inspektion im Außenbereich einsetzen. Weitere Anwendungsszenarien sind zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Bereich Chemie und Pharma oder auch der Tank- und Behälterreinigung möglich.

Sehen Sie jetzt den spritzwassergeschützten robolink mit Alexander Mühlens im Video: https://youtu.be/WXm8gO6QxWQ

Filename: PM6320_robolink_Spritzwasser.docx
Filename: PM6320-1.jpg
Filename: PM6320-2.jpg
Filename: PM6320_robolink_Spritzwasser_Schnellansicht.pdf
]]>
igus Online CNC-Service: Schnell, einfach & transparent zum individuellen Tribo-Bauteil https://presse.igus.de/igus-online-cnc-service-schnell-einfach-transparent-zum-individuellen-tribo-bauteil/ Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/igus-online-cnc-service-schnell-einfach-transparent-zum-individuellen-tribo-bauteil/

Dank des TriboCut-Service erfahren Kunden sekundenschnell den Preis für ihre gefrästen und gedrehten Kunststoffbauteile

Mit dem Online CNC-Service von igus erhalten Kunden individuelle Dreh- und Frästeile aus schmierfreien und wartungsarmen iglidur Halbzeugen schnell, einfach und transparent. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 14. Oktober 2020 – Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich ist die CNC-Bearbeitung oftmals das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem für Teile mit einfacher Geometrie. igus hat dafür 27 schmierfreie und wartungsarme iglidur Halbzeuge im Programm. Mit dem neuen TriboCut-Service können Kunden jetzt einfach online ihre CAD-Daten hochladen und in Echtzeit anpassen. Der Preis wird dabei sekundenschnell berechnet und die verschleißfesten Dreh- und Frästeile lassen sich direkt bestellen.

Halbzeuge von igus sind vor allem dann interessant, wenn Kunden geringe Stückzahlen, Prototypen oder Serienteile aus schmierfreien und wartungsarmen iglidur Kunststoffen herstellen wollen. Jedes Tribo-Material ist durch seine Eigenschaften ein Spezialist für bestimmte Anwendungsfälle, wie besonders niedrige Reibwerte oder hohe Temperaturen. Die endgültige Form erhält das Teil durch die spanende Bearbeitung der Rundstäbe, Hohlstäbe oder Platten. Damit Kunden dabei noch schneller und einfacher an ihre individuellen Bauteile kommen, bietet igus jetzt mit dem TriboCut-Tool einen neuen Online CNC-Service für Dreh- und Frästeile.

Hohe Liefer- und Kostentransparenz

Kunden können online im TriboCut-Service unkompliziert ihre 3D-Modelle hochladen. Das System analysiert die CAD-Daten und kalkuliert automatisch den Preis für das Bauteil. Besonders hilfreich für Konstrukteure und Entwickler ist, dass jede vorgenommene Änderung, wie Anpassungen der Toleranz, die Stückzahl oder die Wahl eines anderen Werkstoffes, transparent beobachtet werden kann. Der Preis wird dabei automatisch angepasst, sodass Kunden sofort eine Kaufentscheidung treffen können. Für Drehteile im kleinen Stückzahlbereich besteht dabei die Option einer Express-Lieferung innerhalb von fünf Tagen. E-Mail Updates informieren über den Status der Bestellung. Der TriboCut-Service von igus steht kostenfrei zur Verfügung, eine Registrierung ist erst für den Bestellvorgang erforderlich. Zur richtigen Werkstoffauswahl stehen bei igus weitere Online-Tools, wie der Produktfinder und Lebensdauerrechner zur Verfügung.

Das Video zum TriboCut-Service von igus sehen Sie hier:
https://youtu.be/9V2ipdc-xGQ

Filename: PM5620-1.jpg
Filename: PM5620_TriboCut-Service_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5620_TriboCut-Service.docx
]]>
Ausgeklappt und entspannt: iglidur Gleitlager lagern schmierfrei eine mobile Hängematte https://presse.igus.de/ausgeklappt-und-entspannt-iglidur-gleitlager-lagern-schmierfrei-eine-mobile-haengematte/ Thu, 17 Sep 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/ausgeklappt-und-entspannt-iglidur-gleitlager-lagern-schmierfrei-eine-mobile-haengematte/

Wartungsfreie igus Kunststoffgleitlager sorgen für einen schnellen und einfachen Aufbau der Hängematte Qnux

Mit den iglidur J-Gleitlagern ist die Qnux Hängematte schnell und leicht ausgeklappt. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 18. September 2020 – Bequem liegen und das zu jederzeit an jedem Ort, so lautete der Wunsch von Max Kitzberger, den sein Sohn mit Team jetzt in die Tat umsetzt. Die mobile Hängematte Qnux passt in einen kompakten 1,10 Meter Zylinder, wiegt neun Kilogramm und lässt sich mit nur fünf Handgriffen kinderleicht aufbauen. Für die Lagerung der ausklappbaren und beweglichen Teile setzten die Entwickler auf iglidur J-Gleitlager aus schmiermittelfreien Hochleistungskunststoffen.

In Hotels, Studentenwohn- und Pflegeheimen ist die Kitzberger Möbel GmbH mit ihren Einrichtungsgegenständen in ganz Österreich bekannt. Modern und funktional sind die Möbelstücke: vom Sofabett über die gemütliche Lounge bis hin zur fertigen Gemeinschaftsküche. Doch der Traum des Firmengründers blieb bis jetzt nur eine Idee auf einem Blatt Papier: eine mobile Hängematte. „Mein Vater hatte bereits während seiner Studentenzeit die Idee gehabt eine mobile Hängematte zu entwickeln“, erzählt Michael Kitzberger, Geschäftsführer der Kitzberger Möbel GmbH. „Denn sich auf die Wiese, den Sand oder den Waldboden zu setzen ist häufig eine unbequeme Sache, daher wollte er eine Hängematte entwickeln, die an jedem Ort der Welt genutzt werden kann.“ Eine Idee, die sein Sohn mit einem erfahrenen Entwicklungsteam und einer neu gegründeten Firma – Pondell – jetzt in die Tat umsetzt. Die zwei Meter lange Hängematte lässt sich mit nur fünf Handgriffen aus einem 1,10 Meter Aluminium-Zylinder heraus aufbauen. Dabei wiegt sie gerade einmal neun Kilogramm und passt in jeden Kofferraum. Die Matte besteht aus einem UV-beständigen Stoff. Die drei Millimeter dünnen Stahlseile sorgen für die Stabilität und halten ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm aus. Für die Lagerung der beweglichen Komponenten war vor allem eine leichte und verschleißfeste Lösung gefragt, daher wandten sich die Entwickler an den motion plastics Spezialisten igus. Zusammen mit dem igus Experten wurden Gleitlager aus dem Tribo-Polymer iglidur J auf Aluminiumwellen ausgewählt. Der Werkstoff kommt bereits in unzähligen Anwendungen weltweit zum Einsatz.

Feuchtigkeitsbeständig und korrosionsfrei

Der Hochleistungskunststoff iglidur J zeichnet sich vor allem durch seine sehr niedrigen Reib- und Verschleißwerte auf Aluminiumwellen aus und nimmt nur sehr gering Feuchtigkeit auf. Er ist wie alle igus Hochleistungspolymere korrosionsfrei. Durch den Einsatz von inkorporierten Festschmierstoffen benötigen die Lager keine externe Schmierung, die in die Umwelt geraten könnte. Außerdem sind die Polymer-Gleitlager unempfindlich gegen Sand und Schmutz. So kann Qnux problemlos auch am Strand, beim Angeln oder auch im Wald eingesetzt werden, überall dort wo der Outdoor-Fan ein bequemes Liege- und Sitzmöbel benötigt. Auf Wunsch lässt sich die Hängematte noch mit einem Sonnenschirm, einer Aufbewahrungstasche, einem Tassen-, Buch- und Tablethalter ausstatten. Zur Finanzierung der ersten Serienproduktion nimmt die neu gegründete Firma derzeit an einer Kickstarter Crowdfunding-Aktion teil: https://www.kickstarter.com/projects/qnux/qnux-hammock-innovation

Filename: PM5220-1.jpg
Filename: PM5220_Qnux_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5220_Qnux.docx
]]>
Blaue FDA-konforme Messerkantenrollen von igus für höchste Bandgeschwindigkeiten https://presse.igus.de/blaue-fda-konforme-messerkantenrollen-von-igus-fuer-hoechste-bandgeschwindigkeiten/ Wed, 22 Jul 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/blaue-fda-konforme-messerkantenrollen-von-igus-fuer-hoechste-bandgeschwindigkeiten/

Rollen aus neuem iglidur A250 Hochleistungskunststoff befördern Lebensmittel zuverlässig über den Spalt zwischen Förderbändern

Das neue FDA-konforme Tribopolymer iglidur A250 ist speziell für den Einsatz als Messerkantenrolle entwickelt und hält selbst hohen Bandgeschwindigkeiten verschleißfest stand. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 23. Juli 2020 – Speziell für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion hat igus jetzt einen neuen Hochleistungskunststoff entwickelt. Mit iglidur A250 erweitert der motion plastics Spezialist sein Produktprogramm für Messerkantenrollen. Das blaue Tribopolymer ist nicht nur optisch detektierbar, FDA- und EU-konform, sondern hält auch hohen Bandgeschwindigkeiten von bis zu 1m/s verschleißfest stand.

Durch die steigenden Ansprüche nach Produktivität in der Lebensmittelindustrie erhöhen sich immer mehr die Geschwindigkeiten der Anlagen und damit die Anforderungen an die Maschinenelemente. Eine Herausforderung auch für Messerkantenrollen, die die Produktionsbänder zum Beispiel von Teigwaren umlenken. Genau für diesen Einsatzzweck hat igus jetzt mit seiner über 50jährigen Erfahrung im Bereich der Gleitlagertechnik einen neuen Werkstoff entwickelt. „Mit dem neuen Tribopolymer iglidur A250 haben wir jetzt erstmals einen Kunststoff im Sortiment, der sowohl die strengen Anforderungen nach Hygiene der FDA- und EU10/2011-Verordnung erfüllt, als auch für hohe Bandgeschwindigkeiten geeignet ist“, erklärt Lars Braun, Leiter Branchenmanagement Lebensmittel- und Verpackungstechnik bei der igus GmbH. Damit bietet sich der Hochleistungskunststoff optimal für Messerkantenrollen an. Die neuen Rollen aus iglidur A250 benötigen nur eine niedrige Antriebsleistung, durch die Minimierung des Reibwertes. Wie alle iglidur Polymere ist iglidur A250 frei von externer Schmierung, staub- und schmutzempfindlich sowie leicht zu reinigen. Dank seiner blauen Farbe ist er zudem optisch detektierbar. Die hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit konnte der neue Werkstoff im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor unter Beweis stellen. Hier zeigte sich, dass iglidur A250 eine bis zu 10fach höhere Lebensdauer als andere igus FDA-Werkstoffe bei höchsten Bandgeschwindigkeiten besitzt.

Messerkantenrollen für einen sicheren Transport

Messerkantenrollen aus iglidur Tribopolymeren sind seit Jahren bewährte Lösungen in der Lebensmittelindustrie, wenn es darum geht Produkte in der Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie über bauraumbeengte Messerkantenübergänge zu transportieren. Denn verbindet man zwei Transportbänder für besonders kleine Produkte miteinander, ergibt sich durch die Radien der Umlenkrollen ein Spalt zwischen den Bändern. Ein Problem für Teigwaren wie Roh-Croissants, Kekse oder auch Kuchen. Sie können schnell in den Spalt zwischen den Förderbändern rutschen. Für eine sichere Übergabe der Teigwaren von Band zu Band müssen daher die Umlenkradien zwischen den Bändern der Fließbänder klein gehalten werden. Hier kommen die Messerkantenrollen zum Einsatz, denn sie sind kompakt und lenken die Bänder sicher um. Neben iglidur A250 führt igus in seinem Messerkantenrollen-Programm auch die Werkstoffe iglidur H1, P210 und weiteren Food-Grade-Lösungen wie A180 und A350.

Filename: PM3720_iglidur_A250_Messerkantenrollen.docx

Filename: PM3720_iglidur_A250_Messerkantenrollen_Schnellansicht.pdf

Filename: PM3720-1.jpg

]]>
Neues igus SLS-Material für elektrostatisch ableitende Verschleißteile aus dem 3D-Druck https://presse.igus.de/neues-igus-sls-material-fuer-elektrostatisch-ableitende-verschleissteile-aus-dem-3d-druck/ Wed, 29 Apr 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/neues-igus-sls-material-fuer-elektrostatisch-ableitende-verschleissteile-aus-dem-3d-druck/

Schmierfreies Tribo-Polymer iglidur I8-ESD ermöglicht kostengünstige Fertigung von langlebigen Sonderteilen ab Stückzahl 1

iglidur I8-ESD: Elektrostatisch ableitendes SLS-Material für langlebige und abriebfeste 3D-Druck Bauteile in der Elektronikindustrie. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 30. April 2020 – Für eine sichere Produktion in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sind Bauteile gefragt, die elektrostatisch ableitende Eigenschaften besitzen. Denn auch nur ein kleiner Stromschlag kann teure Produktionsreihen zerstören. Damit Anwender ihre Verschleißteile mit ESD-Eigenschaften flexibel und kostengünstig fertigen können, hat igus jetzt ein neues stabiles Material für das SLS-Verfahren entwickelt. Die schmierfreien Sonderteile aus iglidur I8-ESD sind bereits innerhalb von drei Tagen gedruckt und versendet.

Verschleißteile in der Elektronik- und Halbleiterindustrie müssen nicht nur eine hohe Lebensdauer besitzen, sondern gleichzeitig auch elektrostatisch ableitfähig sein. Denn ein Stromstoß aufgrund von elektrostatischer Aufladung, die von einem isolierenden Werkstoff nicht abgeleitet wird, kann das Produkt leicht zerstören. Für die schnelle additive Fertigung von elektrostatisch ableitfähigen Sonderteilen hat igus jetzt ein neues iglidur Tribo-Polymer entwickelt. iglidur I8-ESD ist bereits der dritte Werkstoff, den igus für das SLS-Verfahren anbietet. Die Vorteile des Verfahrens liegen klar auf der Hand: der Anwender erhält eine große Gestaltungsfreiheit seines Bauteiles und kann es ganz ohne Werkzeugkosten herstellen. Außerdem entstehen keine Kunststoffabfälle, da das überschüssige Pulver mehrfach verwendet und gedruckte Bauteile recyclebar sind. Die Teile aus dem neuen SLS-Pulver kommen – wie alle igus Werkstoffe – komplett ohne zusätzliche Schmiermittel aus und sind sehr stabil. „Mit iglidur I8-ESD haben wir jetzt ein Tribo-Polymer im Sortiment, das eine Durchgangswiderstand von 3×107 Ω x cm besitzt. Zudem hat das Material eine schwarze Eigenfarbe. Dadurch ist ein nachträgliches Einfärben nicht notwendig, womit Kosten gesenkt und die Lieferzeit verbessert wird“, erklärt Tom Krause, Leiter des Geschäftsbereiches Additive Fertigung bei der igus GmbH. „So erhält der Anwender ein sehr langlebiges Bauteil, das alle ESD-Eigenschaften mit sich bringt.“

iglidur I8-ESD überzeugt mit Verschleißfestigkeit
Die igus Tribo-Polymere unterlaufen im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor zahlreiche Testreihen. Hier zeigte sich im Schwenktest, dass ein gesintertes iglidur I8-ESD Verschleißteil eine doppelt so hohe Abriebfestigkeit als ein PA12 gesintertes Bauteil besitzt. Auch im linearen Verschleißtest konnte iglidur I8-ESD überzeugen. igus bietet iglidur I8-ESD derzeit im Webshop als SLS-Pulver für die Verarbeitung auf der eigenen Anlage oder auch im igus 3D-Druckservice an. Hierzu kann der Anwender einfach die STEP-Datei seines Wunschbauteiles an igus senden. Dort wird das Produkt bereits ab Stückzahl 1 innerhalb von drei Tagen gedruckt und verschickt. Interessenten können sich bereits jetzt ein kostenloses Musterteil über igus.de/i8-esd-muster bestellen.

Filename: PM2220-1.jpg

Filename: PM2220-2.jpg

Filename: PM2220_SLS_Material_I8.docx

Filename: PM2220_SLS_Material_I8_Schnellansicht.pdf

]]>
Doppelter Schutz gegen den Schmutz: Filzdichtungen für iglidur Gleitlager https://presse.igus.de/doppelter-schutz-gegen-den-schmutz-filzdichtungen-fuer-iglidur-gleitlager/ Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/doppelter-schutz-gegen-den-schmutz-filzdichtungen-fuer-iglidur-gleitlager/

Neues Dichtungskonzept für den zusätzlichen Schutz von igus Gleitlagern und Wellen in der Agrartechnik und in Baumaschinen

Neue Filzdichtungen schützen iglidur Gleitlager und Wellen in der Agrartechnik und in Baumaschinen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 8. April 2020 – Sand, Dreck und abrasiver Staub sind starke Belastungen für Gleitlager und Welle. Daher hat igus jetzt für seine schmiermittelfreien iglidur Gleitlager ein zusätzliches Sicherheitskonzept entwickelt: Dichtungen aus Filz. Einfach auf den Bund des Lagers gesetzt, schützen sie vor dem Eindringen von Schmutz und reduzieren so Wartungsintervalle und Maschinenausfälle.

Gleitlager in der Agrartechnik und in Baumaschinen haben oft kein leichtes Leben: Sie sind hohen Belastungen, Wind und Wetter sowie Schmutz ausgesetzt. Nicht einfach, vor allem für Lager aus Metall, denn sie müssen regelmäßig gefettet werden, damit das Lager nicht ausfällt, korrodiert oder Dreck die Lagerstelle zerstört. Daher greifen Anwender gerne auf die iglidur Gleitlager aus Tribo-Polymeren von igus zurück, da diese inkorporierte Festschmierstoffe besitzen und somit keine externe Schmierung benötigen. Außerdem sind sie korrosionsfrei und schmutzunempfindlich. Um die Lager zusätzlich vor dem Eindringen von Sand und Schmutz zu schützen, hat der motion plastics Spezialist jetzt Filzdichtungen für seine iglidur Gleitlager entwickelt. „Der Vorteil von Filz ist, dass Schmutz beim Eindringen sich weiter in der Filzstruktur verdichtet. So kann kein Sand oder Dreck in das Lager und die Welle gelangen“, erklärt Stefan Loockmann-Rittich, Leiter Geschäftsbereich iglidur Gleitlager. „Durch den Einsatz von iglidur Gleitlagern mit den Dichtungen kann der Anwender Wartungsintervalle, Schmierstoffe und damit Kosten einsparen. Gleichzeitig gelangen keine Schmierfette in die Umwelt“, so Loockmann-Rittich. Sollte eine Initialschmierung dennoch gewünscht sein sorgt der Filz dafür, dass das Fett im Lager bleibt und nicht verunreinigt wird. Ihre gute Dichtfunktion stellte die Filzdichtung auch im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Testlabor unter Beweis. Hier erreichte ein mit Filz gedichtetes iglidur Gleitlager unter Sand eine 50-mal höhere Lebensdauer als ein iglidur Gleitlager ohne Dichtung, und auch die Welle zeigte deutlich weniger Abnutzungspuren mit Filzdichtung als ohne. Auf gleiche Ergebnisse kamen die ersten Kunden bei ihren eigenen Versuchen im Praxistest.

Auch vor Medien gut geschützt

Für den Fall, dass ein Gleitlager Medien ausgesetzt ist, hat igus zusätzlich Dichtungsringe aus Kunststoff im Sortiment. Der Kunststoff dichtet das Gleitlager ab, sodass keine Flüssigkeiten wie aggressive Reinigungsmittel an das Lager oder dahinterliegende Bauteile gelangen kann. igus bietet die Kunststoff-Dichtungsringe in einem Allrounder-Material für alle igus Bundgleitlager und in einem FDA-konformen Werkstoff für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie an.

Filename: PM1720-1.jpg

Filename: PM1720_iglidur_Filzdichtung_Schnellansicht.pdf

Filename: PM1720_iglidur_Filzdichtung.docx

]]>
Industrie trifft auf Möbeltechnik: drylin Linearschienen für einen gleitenden Auszug https://presse.igus.de/industrie-trifft-auf-moebeltechnik-drylin-linearschienen-fuer-einen-gleitenden-auszug/ Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/industrie-trifft-auf-moebeltechnik-drylin-linearschienen-fuer-einen-gleitenden-auszug/

Schmiermittelfreie Linearführungen von igus sorgen für zusätzlichen Stauraum in Tischlerstücken von Auszubildenden

Für den Auszug des Couchtischs setzten die Tischler Azubis auf gleitende schmiermittelfreie drylin Teleskopschienen NT-35. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 17. März 2020 – Ein Blick auf zwei Möbelstücke angehender Tischler aus Bergisch Gladbach zeigt: Industrial Design kombiniert mit einem skandinavischen Look sorgt für einzigartige Möbel. Denn sie besitzen nicht nur optisch, sondern auch funktional das gewisse Extra. Hierfür sorgen schmiermittelfreie gleitende drylin Linearführungen – bekannt aus der Industrie. Sie ermöglichen leichtgängige und wartungsfreie Bewegungen in einem Nachttisch mit einem linear geführten Korpus Element sowie in einem Couchtisch mit einem Schubtisch.

Im Rahmen des Maschinenkurses an der Handwerkskammer Köln hatten 24 Auszubildende des Berufskollegs Bergisch Gladbach die Aufgabe innerhalb von fünf Tagen ein Möbelstück in Kleinserie zu fertigen. „Im Kurs sollen die Tischler lernen, wie sie mit den verschiedenen Maschinen wie zum Beispiel einer Tischfräsmaschine umgehen“, so Frank Monschau, Tischlermeister und Ausbilder an der Handwerkskammer Köln. Über mehrere Wochen hinweg konstruierten die Azubis die Möbelstücke selbstständig. Die Resultate können sich sehen lassen: ein ausziehbarer Nachttisch und ein Couchtisch mit Drehlade und Schuböffnung. „Für die Auszugselemente zogen wir den igus Katalog zu Rate, denn seit Jahren haben wir insbesondere mit den Linearführungssystemen sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklärt Manuela Abbing, Lehrerin am Berufskolleg Bergisch Gladbach. Gesagt, getan, wählten die Schüler eloxierte Aluminium-Wellen mit schmiermittelfreien drylin Lineargleitlagern, sowie eine drylin Teleskopschiene NT aus.

Öffnen auf Knopfdruck

Auf klassische Schubladen verzichteten die Designer bei ihrem Nachtisch komplett, jedoch sollte trotzdem ein „versteckter Stauraum“ gegeben sein. Neben einer kleinen Ablage hat der Nutzer die Möglichkeit über einen Knopfdruck den Korpus des Tisches zu öffnen. Für diesen Auszug griffen die Tischler auf die Lineargleiter von igus zurück. Insgesamt zwei Wellen aus hart eloxiertem Aluminium sowie zwei Lineargleitlager aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoff iglidur J kommen zum Einsatz. „Die Rundwellen passen sich optisch perfekt an das Design unseres Tisches an. Durch die Gleiter lässt sich der Tisch leicht, leise und ruckelfrei öffnen und wieder verschließen. Die Lösung ist schnell montiert und hat uns einfach überzeugt“, sagt Jascha Schmitz, Auszubildender im zweiten Lehrjahr.

Leises Gleiten und ein langer Auszug

Auch beim Couchtisch ließen sich die Tischler zwei besondere Elemente einfallen. Einerseits besitzt der Tisch eine Drehlade, die sich durch einen Drucktüröffner öffnen und schließen lässt, andererseits lässt sich der Tisch von der Mitte aus aufschieben, sodass Bücher und Zeitschriften schnell im Korpus verschwinden können. „Für diesen Auszug benötigten wir eine Teleskopführung, die langlebig und optisch ansprechend ist. Das drylin Teleskop NT-35 aus Aluminium hat die Schüler direkt überzeugt“, so Manuela Abbing. Bei seinen Teleskopschienen setzt igus auf optisch ansprechendes eloxiertes Aluminium und Gleitelemente aus Hochleistungskunststoffen. Das Tribo-Polymer sorgt für ein ruckelfreies und sanftes Gleiten der Führungen. Doch die Kunststoffgleiter besitzen noch mehr Vorteile: durch den Verzicht auf rollende Körper sind sie sehr leise im Lauf und durch die inkorporierten Festschmierstoffe dabei komplett sauber und wartungsfrei. Da keine Schmierfette zum Einsatz kommen, haftet weder Schmutz noch Staub an den Schienen an. Außerdem besteht keine Gefahr der Verschmutzung bei der Bedienung oder der gelagerten Bücher und Zeitschriften. Damit eignen sich die Schienen optimal für Möbel und Design.

Filename: PM1320-2.jpg

Filename: PM1320-1.jpg

Filename: PM1320_Tischlerstücke.docx

Filename: PM1320_Tischlerstücke_Schnellansicht.pdf

]]>
Hannover Messe 2020: igus Tribo-Polymere machen Wellgetriebe kostengünstig und leicht https://presse.igus.de/hannover-messe-2020-igus-tribo-polymere-machen-wellgetriebe-kostenguenstig-und-leicht/ Wed, 12 Feb 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/hannover-messe-2020-igus-tribo-polymere-machen-wellgetriebe-kostenguenstig-und-leicht/

Auf dem Messestand in Halle 6 zeigt igus Besuchern die nächste Generation der robolink Antriebselemente

Die neuartigen igus Wellgetriebe sind durch die schmierfreien Hochleistungskunststoffe leicht, wartungsarm und langlebig. (Quelle: igus GmbH)

Hannover/Köln, 12. Februar 2020 – Um Bewegungen zum Beispiel an der 5. Roboterachse kostengünstig zu realisieren, hat der motion plastics Spezialist igus neuartige Wellgetriebe auf Basis seiner Tribo-Polymer-Technologie entwickelt. Durch den Einsatz der schmierfreien Hochleistungskunststoffe sind sie nicht nur besonders kompakt und leicht, sondern auch besonders wartungsarm und langlebig. Die neueste Generation ergänzt die Getriebe-Serien von igus und ist Teil des stetig wachsenden Angebots für die Low-Cost-Automatisierung.

Tribo-Polymere kommen überall dort zum Einsatz, wo in bewegten Anwendungen die Technik verbessert und Kosten reduziert werden sollen. Gerade bei Getrieben zeigen sich die Vorteile der Tribo-Polymere deutlich: Durch den Einsatz von iglidur Hochleistungskunststoffen müssen Wellgetriebe von igus nicht wie metallische Varianten zusätzlich geschmiert werden. Reibung und Verschleiß werden durch die trockenlaufenden Tribo-Polymere optimiert. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz von Kunststoffen eine äußerst kompakte Bauweise und eine kostengünstige Herstellung. Durch eine aktive Forschung und Weiterentwicklung der Wellgetriebe wurde vor allem in der neuesten Generation die Laufruhe, das Umkehrspiel und die Lebensdauer durch konstruktive Optimierungen und die Werkstoffauswahl weiter verbessert.

Wellgetriebe aus schmierfreien Tribo-Polymeren

Die Hauptbestandteile der Getriebe umfassen einen Wellgenerator und Flexring mit Außenverzahnung sowie einen gehäusefesten Außenring und ein drehbares Abtriebselement mit Innenverzahnung. Hierbei wird durch die Verwendung von schmierfreien igus Hochleistungskunststoffen die notwendige Flexibilität bei sehr hoher Verschleißfestigkeit erreicht. Der Wellgenerator weist eine elliptische Form auf, die auf den umliegenden Flexring übertragen wird. Dabei greift die Verzahnung des Flexrings an zwei Stellen in die Innenverzahnung von Außenring und Abtriebselement. Da der Außenring zwei Zähne mehr besitzt als die anderen Bauteile, wird der Flexring bei der Rotation des Wellgenerators pro Umdrehung nur um zwei Zähne weiterbewegt. Das Wellgetriebe kann in der letzten Achse von Gelenkarm-, Portal- und Delta-Robotern vor verschiedenen Greifersystemen eingesetzt werden. An dieser Stelle übernimmt es die Aufgabe, nicht-rotationssymmetrische Objekte zu greifen und genau zu positionieren. Die aktuelle Entwicklung beruht auf der Baugröße Nema 17 für die direkte Anbindung an einen Schrittmotor und ist problemlos auf andere Motortypen adaptierbar. Durch Untersuchungen im Testlabor wurde die Belastbarkeit der Wellgetriebe in Versuchen ermittelt. So zeigt das Getriebe mit einer Übersetzung von 28:1 eine Lebensdauer von 1 Million Zyklen bei einer Belastung von 1,5 Nm und einer Drehzahl von 6 rpm. Im nächsten Schritt ist die Übertragung der Entwicklungsschritte auf die Baugröße Nema 23 geplant.

Günstige Automatisierungslösungen schon heute realisierbar

Die Wellgetriebe sind wie auch die igus Schnecken- und Planetengetriebe Bestandteil des Low-Cost Automation Angebots von igus. Damit lassen sich kostengünstige und langlebige Automatisierungslösungen für den Mittelstand entwickeln – etwa Roboter, die im Einzelhandel Kaffee ausschenken, Pick-and-Place Aufgaben in der Elektronikindustrie erledigen oder zukünftig zuhause die Spülmaschine ausräumen können. Und das zu einem besonders günstigen Preis: So kostet eine Fünf-Achs-Roboterkinematik der igus Serie robolink DP durch den überwiegenden Einsatz von Kunststoffen rund 3.500 Euro, der Invest amortisiert sich oftmals in nur wenigen Monaten. Für eine einfache Zusammenstellung von weiteren Komponenten wie Greifer, Steuerung oder Pneumatik zu einer Robotiklösung hat igus bereits im letzten Jahr gemeinsam mit Partnern die Plattform RBTX.com gestartet. Die Plattform bringt Anwender und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten einfach und schnell zusammen. Interessenten können sich dadurch eine Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen, die ihren Anforderungen und ihrem Budget entspricht.

Filename: PM0720-1.jpg
Filename: PM0720_Wellgetriebe.docx
Filename: PM0720_Wellgetriebe_Schnellansicht.pdf
]]>
igus Offline-Konfigurator hilft bei der Suche nach dem richtigen iglidur Gleitlagerwerkstoff https://presse.igus.de/igus-offline-konfigurator-hilft-bei-der-suche-nach-dem-richtigen-iglidur-gleitlagerwerkstoff/ Wed, 22 Jan 2020 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/igus-offline-konfigurator-hilft-bei-der-suche-nach-dem-richtigen-iglidur-gleitlagerwerkstoff/

Mit igus Online- und Offline-Tools schnell den technisch besten und kostengünstigsten iglidur Werkstoff als Halbzeug, für den 3D-Druck oder Spritzguss finden.

Mit den iglidur Experten jetzt online und offline schnell den richtigen schmiermittelfreien iglidur Werkstoff finden, egal ob gefertigt im 3D-Druck, Spritzguss oder aus dem Halbzeug. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 22. Januar 2020 – Egal ob Serienfertigung im Spritzguss, Kleinserie oder Prototyp aus dem 3D-Druck oder dem Halbzeug: Wenn es um verschleißfeste Tribo-Polymere geht, hat der Anwender bei igus die Qual der Wahl. Um den richtigen iglidur Werkstoff für den entsprechenden Einsatz zu finden, hat igus jetzt einen neuen kompakten Offline-Konfigurator für seine 39 iglidur Standard-Werkstoffe entwickelt. Mit Schablonen kann der Kunde so den passenden Werkstoff ermitteln. Alternativ hilft das iglidur Online-Expertensystem bei der Auswahl und Berechnung der Lebensdauer.

Klein, kompakt und clever: Das ist der neue iglidur Offline-Konfigurator von igus. „Mit der Musterbox können Anwender schnell und einfach das richtige iglidur Gleitlagermaterial für die individuelle Anwendung finden“, erklärt Stefan Loockmann-Rittich, Geschäftsbereichsleiter iglidur Gleitlager bei der igus GmbH. Doch wie funktioniert der Offline-Konfigurator? Der Anwender hat unterschiedliche Schablonen zur Hand, die er über die Vielzahl an Werkstoffen legt. Benötigt er zum Beispiel ein Gleitlager mit einer hohen Temperaturbeständigkeit, legt er die entsprechende Schablone über die Buchsen, so dass sie die Werkstoffe filtert. Weitere Eigenschaften wie „hohe Lasten“, „schmutzige Umgebungen“ oder „Chemikalienresistenz“ lassen sich ebenfalls mithilfe der Schablonen über die Gleitlager legen, bis eine entsprechende Auswahl übrigbleibt. Das Offline-Konzept präsentiert igus bereits seit 2013 weltweit als dry-tech Musterbox. In der neuen kompakteren Variante können Anwender jetzt direkt nachvollziehen, welche Werkstoffe auch zur freien Gestaltung als Halbzeug zur Verfügung stehen. Außerdem stellt igus seinen 3D-Druckservice und sein 3D-Druckmaterial für die Fertigung von Prototypen und Kleinserien vor. „Wir haben uns in dem neuen Konfigurator auf 39 unserer 57 iglidur Werkstoffe beschränkt, die in den meisten Gleitlageranwendungen zum Einsatz kommen“, so Loockmann-Rittich. „Im Gespräch mit Kunden und Interessenten haben wir bisher nur positive Erfahrungen mit der handlichen Box gemacht. Denn der Konfigurator hinterlässt einen bleibenden Eindruck und kann jederzeit zu Rate gezogen werden, auch wenn mal kein igus Berater zur Seite steht.“ Ein iglidur Katalog liegt der Box ebenfalls mit bei.

Online den richtigen Werkstoff finden und Lebensdauer berechnen


Doch nicht nur offline auch online helfen von igus entwickelte Tools bei der Auswahl des richtigen iglidur Gleitlagerwerkstoffes, so zum Beispiel das iglidur Online-Expertensystem. Der Online-Konfigurator ist – wie sein Offline-Pendant – sehr einfach zu bedienen. Der Anwender muss lediglich die Parameter seiner Anwendung zu Bauform, Belastung, Bewegung und Gegenlaufpartner eingeben. Anschließend bekommt er die voraussichtliche Lebensdauer aller geeigneten iglidur Werkstoffe angezeigt. Hierzu greift der Experte auf die Daten aus dem igus Testlabor zurück. Seit 2013 stehen mehr als 40.000 weitere tribologische Testdaten für die Lebensdauerberechnung zur Verfügung. So kann der Anwender das Tribo-Polymer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für sein Einsatzgebiet auswählen. Alle Gleitlager sind ab Stückzahl 1 direkt ab Lager lieferbar.

Die neue Musterbox ist kostenlos online erhältlich unter: https://www.igus.de/iglidur-Offline-Konfigurator.

Filename: PM0420-1.jpg
Filename: PM0420_iglidur_Offline_Konfigurator_Schnellansicht.pdf
Filename: PM0420_iglidur_Offline_Konfigurator.docx
]]>