Umlenkrolle – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Fri, 24 Jul 2020 06:01:25 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Umlenkrolle – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Schnell und schmierfrei: Neue xiros Folienumlenkrolle für die Etikettiertechnik https://presse.igus.de/schnell-und-schmierfrei-neue-xiros-folienumlenkrolle-fuer-die-etikettiertechnik/ Wed, 08 Jul 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schnell-und-schmierfrei-neue-xiros-folienumlenkrolle-fuer-die-etikettiertechnik/

Schwarze Umlenkrolle mit leichtlaufenden Polymerkugellagern spart bis zu 48 Prozent Gewicht und 42 Prozent Massenträgheit ein

Etiketten leicht und schmierfrei umlenken mit xiros Polymerkugellager in neuer schwarzer Tragrolle. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 9. Juli 2020 – Sie lenken Folien oder Etiketten um: Tragrollen mit Kugellagern. Bisher vor allem in klar eloxiertem Aluminium eingesetzt, sorgt die neue schwarze Umlenkrolle von igus jetzt für einen echten Hingucker in der Verpackungs- und Etikettiertechnik. Das direkt einbaufertige System kann jedoch nicht nur optisch, sondern auch technisch überzeugen. Es besteht aus schwarz eloxierten Aluminiumrohren sowie wartungsfreien und leichtläufigen xiros Polymerkugellagern.

xiros Polymerkugellager sind schmierfrei, wartungsfrei, hygienisch und besitzen ein sehr geringes Losbrechmoment. Durch diese besonderen Eigenschaften kommen sie vor allem im Bereich der Verpackungs- und Lebensmitteltechnik zum Einsatz. Als fertig konfektionierte Systeme mit einem Rohr aus Aluminium, Carbon oder PVC bewähren sich die Kugellager als Tragrollen zum Umlenken von Folien und Etiketten oder auch zum Fördern von Gütern. Durch den Einsatz von verschleißfesten Hochleistungspolymeren sowie dünnwandigen Rohren sorgen sie im Gegensatz zu metallischen Lösungen für eine Gewichtsersparnis von bis zu 48 Prozent. Ihre Massenträgheit ist so um 42 Prozent geringer, die notwendige Energie zum Beschleunigen damit erheblich kleiner und die Rollen erreichen die Fördergeschwindigkeit eher. Mit einer neuen schwarzen Aluminiumrolle hat igus jetzt sein Sortiment erweitert. „Die Idee für das schwarze Design entstand aus einer Kundenanfrage heraus. Die technischen Eigenschaften unserer klassischen Aluminiumrollen konnten bereits vorab überzeugen, jedoch waren bei einer Etikettierbaureihe schwarze Sichtteile gewünscht“, erklärt Marcus Semsroth, Leiter Geschäftsbereich xiros Polymerkugellager bei der igus GmbH. Die Lösung: schwarz eloxiertes Aluminium für die Rolle und schwarze xirodur S180 Flanschkugellager aus Kunststoff. „In Kürze entstand so ein Produkt, das technisch, preislich und auch optisch dem Kundenwunsch entsprach“, so Semsroth. Zusätzlich dazu bieten sich mit der neuen schwarzen Rolle auch weitere Anwendungsbereiche an. So kann die Rolle problemlos mit Kamerasystemen zusammenarbeiten, da keine Reflexion von ihr ausgeht.

Individuelle Tragrolle in zwei Schritten konfiguriert

Für die schnelle Auswahl der passenden Tragrolle hat igus den Tragrollen-Experten entwickelt. Im Online-Tool muss der Nutzer lediglich den Außen- und Innendurchmesser sowie die Länge der Rolle, die Belastung, den Lastfall und die Umgebungstemperatur angeben. Durch Eingabe der Krafteinwirkung und dem Grad der Umschlingung berechnet der Online-Experte die resultierende Kraft auf die Rolle und zeigt die geeigneten Rohrmaterialien an. Im zweiten Schritt kann der Anwender sich anhand der Daten zur Durchbiegung, Gewicht und Preis seine Umlenkrolle auswählen, die CAD-Daten der Konfiguration herunterladen und die Rolle direkt online bestellen.

Filename: PM3620-1.jpg
Filename: PM3620_xiros_Tragrolle_schwarz_Schnellansicht.pdf
Filename: PM3620_xiros_Tragrolle_schwarz.docx
]]>
Schnell zur Rolle: Neues Online-Tool für wartungsfreie Umlenkrollen von igus https://presse.igus.de/schnell-zur-rolle-neues-online-tool-fuer-wartungsfreie-umlenkrollen-von-igus/ Mon, 18 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schnell-zur-rolle-neues-online-tool-fuer-wartungsfreie-umlenkrollen-von-igus/

xiros Experte hilft bei der einfachen Auswahl von leichten und schmiermittelfreien kugelgelagerten Rollen

Die richtige Rolle schnell konfiguriert mit neuem igus Online-Experten für leichtgängige und schmiermittelfreie Umlenkrollen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 19. März 2019 – Wartungsfrei, hygienisch und sauber: Das sind die Anforderungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie an eingesetzte Bauteile. Daher greifen Konstrukteure für Folien- und Etikettieranlagen auf leichtgängige Umlenkrollen mit schmiermittelfreien Kunststoffkomponenten von igus zurück. Damit der Kunde sich innerhalb kürzester Zeit die für seinen Anwendungsfall passende Rolle auswählen kann, hat igus jetzt einen neuen Online-Experten für Umlenkrollen entwickelt. Auf der Hannover Messe in Halle 17, Stand H04 stellt igus das neue Tools erstmals vor.

xiros Polymerkugellager von igus sind schmiermittel- und wartungsfrei und besitzen ein sehr geringes Losbrechmoment. Insbesondere in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie kommen sie zum Einsatz, da keine Gefahr durch Verunreinigungen aufgrund austretender Schmiermittel besteht. Mit den xiros Umlenkrollen bietet igus seit Jahren fertig konfektionierte und leichte Systemlösungen zum direkten Einbau beispielsweise in Folien- oder Etikettieranlagen an. Bei den leichtlaufenden Umlenkrollen stehen verschiedene Durchmesser, millimetergenaue Längen sowie drei Rohrmaterialien zur Verfügung. Damit der Kunde sich in nur zwei Schritten seine Umlenkrolle aussuchen und bestellen kann, hat igus den Umlenkrollen-Experten entwickelt. Im neuen Online-Tool muss der Nutzer lediglich im ersten Schritt den Außen- und Innendurchmesser sowie die Länge der Rolle, die Belastung, den Lastfall und Umgebungsparameter in Form der Temperatur angeben. Das Besondere: durch Eingabe der Krafteinwirkung und dem Grad der Umschlingung berechnet der Online-Experte die resultierende Kraft auf die Rolle und zeigt die geeigneten Rohrmaterialien an. Im zweiten Schritt kann der Anwender sich anhand der Daten zur Durchbiegung, Gewicht und Preis seine Umlenkrolle auswählen, die CAD-Daten der Konfiguration herunterladen und die Rolle direkt online bestellen.

Für jede Anwendung das passende Material

Für unterschiedlichste Einsatzszenarien stehen dem Anwender die Umlenkrollen aus den Rohrmaterialien Aluminium, PVC und Carbon zur Verfügung. Im Vergleich zu gängig verwendeten ES-Rohren wiegen die igus Rohrmaterialien deutlich weniger, was sich wiederum positiv auf Beschleunigungen und Verzögerungen auswirkt. Möchte der Anwender auf eine Rolle zurückgreifen, die komplett aus zugelassenen Werkstoffen für die Lebensmittelindustrie besteht, so ist die Umlenkrolle mit dem PVC-Rohrmaterial die richtige Wahl. Diese besteht vollständig aus Werkstoffen, die konform der EU-Verordnung 10/2011 sind. Ihr Einsatz eignet sich auch als Transportrolle. Ist eine besonders leichte Umlenkrolle gefragt, so bietet igus die Komplettlösung mit einem Carbonrohr an, während sich der Einsatz eines Aluminiumrohrs als gängige Lösung für das Umlenken von Etiketten und Folien anbietet. Für den leichten Trockenlauf der Rollen sorgen jeweils zwei xiros Flanschkugellager aus Hochleistungskunststoffen mit Edelstahlkugeln. Sie bieten eine geringere Reibung als geschmierte Kugellager aus Metall, da die Kugeln den Widerstand des Schmierstoffs und der Dichtung nicht überwinden müssen – sie laufen also wesentlich leichter an.

Filename: 12428FA7-1395-45E8-A9B8-F9850CA4AC95.jpeg

Filename: PM1719_Umlenkrollen-Experte_Schnellansicht.pdf

Filename: PM1719_Umlenkrollen-Experte.docx

]]>