igus Drehkränze erwecken 3 Meter große Eulen zum Leben – igus® Presseportal

igus Drehkränze erwecken 3 Meter große Eulen zum Leben

8. August 2019

Interaktive Uhu-Installation wird zum Begegnungspunkt im US-amerikanischen Austin

Ein schmier- und wartungsfreies Drehkranzlager sorgt für die zuverlässige Bewegung des Kopfes der Kempelens Eulen selbst bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 8. August 2019 – Noch in diesem Jahr wird ein einzigartiges Kunstwerk die lebendige Kulturlandschaft der US-amerikanischen Stadt Austin in Texas bereichern. Die interaktiven Skulpturen mit dem Namen „Kempelen’s Owls“ (Kempelens Eulen) zeigen zwei 3 Meter große und in Texas beheimatete Virginia-Uhus. Schmier- und wartungsfreie Drehkränze von igus sorgen für einen Überraschungsmoment bei den Besuchern.

Die „Kempelen’s Owls“ sind inspiriert von den Maschinen des Erfinders Wolfgang von Kempelen aus dem 18. Jahrhundert und werden dauerhaft nur wenige Schritte von der Austin Public Library und einem belebten Einkaufsviertel entfernt installiert. „Die Menschen werden sagen: ‚Treffen wir uns an den Eulen‘“, erläutert Dan Sternof Beyer, Gründer und Creative Director von New American Public Art. Das multidisziplinäre Studio begleitet interaktive Projekte von der Konzeption über die Gestaltung bis hin zur Herstellung und Installation. Jede Eule sitzt auf einem Dodekaeder, einem geometrischen Körper mit zwölf Seitenflächen. Das Besondere an Kempelen’s Owls ist ein versteckter Mechanismus, mit dem die Besucher selbst und heimlich die Köpfe der Vögel drehen können. „Der Mechanismus ist kaum sichtbar, aber frei zugänglich“, erläuterte Sternof Beyer. „Das wird bei den Passanten für einige Überraschungsmomente sorgen.“

Drehkranzlager von igus bewegt den Kopf

Zentraler Bestandteil des Werks ist ein Drehkranz von igus, dem motion plastics Spezialisten aus Köln. Er macht die Drehbewegung des Eulenkopfes erst möglich. Der PRT-01-300 Drehkranz ist schmier- und wartungsfrei, hält hohen Belastungen stand und verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit. „Das Lager, das den Kopf der Eule dreht, ist eines der elementaren Teile des Projekts – sowohl physikalisch als auch konzeptuell“, stellt Sternof Beyer heraus. „Wir hatten dabei sehr spezifische Ansprüche: Das Lager musste besonders breit sein, damit die mechanischen Bauteile und Leuchtelemente hindurchgeführt werden konnten. Außerdem musste es großen axialen und dynamischen Lasten standhalten, um keine Gefahr für das Publikum darzustellen, und trotz verschiedenen Witterungseinflüssen möglichst wartungsfrei sein. Diese spezifischen Qualitätsansprüche schlossen bereits 90 Prozent der auf dem Markt erhältlichen Lager aus.“ Die Gleitfläche der igus Drehkränze besteht aus dem Hochleistungspolymer iglidur J, das sich durch eine gute Chemikalienbeständigkeit, Schwingungsdämpfung und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Der Drehkranz hält einer statischen axialen Belastung von 27.000 Newton und einer dynamischen axialen Belastung von 7.000 Newton stand. „Dank des großen Außendurchmessers von 450 Millimetern war weniger Trägermaterial für die Skulptur erforderlich. Und durch den großen Innendurchmesser von 430 Millimetern ließen sich problemlos Lichtwellenleitungen verlegen, die die Eulenaugen nachts zum Leuchten bringen“, erläuterte Sternof Beyer. Drehkranzlager von igus werden in verschiedensten industriellen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Handlingsystemen für Halbleiterträger, selbstdrehenden Leuchten, automatischen Schweißanlagen oder Bedienpanels für Werkzeugmaschinen. Außerdem finden sie in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, beispielsweise in der Medizin, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Solarindustrie und in der Fördertechnik.

Filename: PM5119-2.jpg
Filename: PM5119-1.jpg
Filename: PM5119_Kempelens Eulen_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5119_Kempelens Eulen.docx

Artikel Schlagwörter:

Drehkranzlager PRT-01-300