Köln, 7. Januar 2026 – Mit der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos sowie der zunehmenden Verbreitung von KI steigt auch der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien und Mikrochips. Da diese Technologien immer mehr Leistung bringen müssen, werden sie auch empfindlicher und stellen hohe Anforderungen an die Produktionsumgebungen. Mit der e-skin soft ESD bringt igus jetzt eine neue Energiekette für Reinräume auf den Markt, die nicht nur abriebfest ist, sondern auch ableitfähig. Für Konstrukteure ist sie ein Gamechanger, da sie deutlich mehr Flexibilität und Platzersparnis bei der Energieführung von Leitungen ermöglicht.
Köln, 3. Dezember 2025 – Linearsysteme mit Schrittmotoren in wenigen Minuten testen, bevor es an den Einbau geht: Das ermöglicht die neue drylin Handsteuerung von igus. Die kompakte drylin DLE-CU-9 macht die mühsame Verkabelung mit separaten Steuerungen und IT-Systemen überflüssig und beschleunigt so die Inbetriebnahme von Serienmaschinen sowie die Entwicklung von Prototypen. Darüber hinaus ist sie eine vollwertige Lösung für einfache Automationsaufgaben.
Köln, 27. November 2025 – Die Anzahl der Trockenreinräume weltweit steigt. Vor allem die Automatisierung der Anlagen steht dabei im Fokus, um schnell und kostengünstig produzieren zu können. Neben seinen trockenreinraumtauglichen zertifizierten Energieketten konnte igus jetzt auch seine halogenfreien chainflex TPE-Leitungen vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) erfolgreich nach Trockenreinraumklasse 4 und 5 zertifizieren lassen. So erhalten Kunden in der hochautomatisierten Batterieproduktion Energieführungslösungen mit einer zuverlässigen garantierten Lebensdauer von bis zu vier Jahren.