Die neue OfficeChain von igus: Perfekte Kabelführung für höhenverstellbare Schreibtische

Juli 16, 2024

Ergonomische Innovationen treffen auf elegantes Design

Speziell für höhenverstellbare Schreibtische hat igus die neue OfficeChain entwickelt. Mit einem schlichten Design fügt sich die Kette in jedes Büro ein und sorgt gleichzeitig für eine sichere und ordentliche Leitungsführung. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 16. Juli 2024 – Immer mehr Menschen nutzen höhenverstellbare Schreibtische für ein ergonomisches Arbeiten. Eine geordnete Leitungsführung ist dabei Pflicht, um Kabelsalat und Stolperfallen zu vermeiden. Die neue OfficeChain OCO.32.37.0 von igus ist hier die perfekte Lösung. Dank spielend leichter Handhabung und einem schlichten Design fügt sich die Kette unauffällig in jedes Büro ein und sorgt gleichzeitig für Ordnung und Struktur.

Höhenverstellbare Schreibtische erleben einen wahren Boom und sind aus modernen Büroumgebungen nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Menschen setzen auf diese Schreibtische, um ergonomischer und gesünder zu arbeiten. Das zeigt auch der Markt: In den letzten drei Jahren ist der Verkauf von verstellbaren Schreibtischen deutlich angestiegen und wird sich laut Prognosen bis 2028 jedes Jahr um durchschnittlich 5 Prozent erhöhen . Diese steigende Nachfrage spiegelt ein wachsendes Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile des mobilen Arbeitens wider. Ein dynamischer Arbeitsplatz, der den Wechsel zwischen Sitz- und Stehpositionen ermöglicht, steigert zudem die Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden. Für die Leitungen zum Computer, Monitor oder Telefon sind diese Bewegungen jedoch meist nicht so gut. Denn entweder sie verheddern sich, hängen in den Füßen oder im schlimmsten Fall – sie knicken. Eine geordnete Leitungsführung ist daher das A und O. Mit der neuen OfficeChain OCO.32.37.0 von igus wird die Kabelorganisation spielend leicht. Dank einfacher Handhabung und einem schlichten Design fügt sich die Kette in jedes Büro ein und schafft gleichzeitig Ordnung. Die OfficeChain überzeugt im geraden Zustand mit einer einseitig geschlossenen Form, die optisch für mehr Aufgeräumtheit sorgt. „Ihre einteilige Konstruktion mit versteckter Bolzen-Bohrungsverbindung erzeugt auch von der Seite ein harmonisches Bild“, erklärt Kira Weller, Produktmanagerin e-ketten bei igus. „Die Leitungen lassen sich dank des bewährten Easy-Designs ganz einfach in die Kette reindrücken und so verstecken.“

Großauftrag für amerikanischen Büromöbelhersteller

Die Entwicklung der OfficeChain begann im Jahr 2019 mit Gesprächen zwischen der igus USA und einem renommierten globalen Büromöbelhersteller. Dieser suchte nach einer starken und ansprechenden Lösung für seine höhenverstellbaren Schreibtische. Erste Muster von igus überzeugten und führten zu guten Fortschritten. Die COVID-19-Pandemie verlangsamte das Projekt aufgrund der Ungewissheit über die Zukunft der Büroflächen. Der Büromöbelhersteller setzte den Entwicklungsprozess vorübergehend aus. igus jedoch verfolgte das Projekt weiter und präsentierte Ende 2022 ein verfeinertes Konzept, das den Büromöbelhersteller begeisterte. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden mehrere Design-Iterationen durchlaufen, um Größe, Stärke und Ästhetik der Kette zu optimieren und die Funktionalität mit den Kabeln des Kunden im Inneren zu testen. Die finale Version der OfficeChain verfügt über Halterungen an beiden Enden, die entweder geschraubt oder mit speziellen gummibeschichteten Magneten befestigt wird, um zusätzlichen Halt auf der Arbeitsfläche zu gewährleisten. „Die OfficeChain OCO.32.37.0 ist eine echte Innovation für höhenverstellbare Schreibtische. Sie bietet nicht nur eine funktionale Lösung, sondern integriert sich auch ästhetisch perfekt in moderne Büroumgebungen“, sagt Kira Weller.

https://www.igus.de/energieketten/neuheiten/office-chain-oco

Filename: PM3224-1.jpg

Filename: PM3224_OfficeChain.docx

Filename: PM3224_OfficeChain_Schnellansicht.pdf

Article keywords: