Mehr Sicherheit für Energieketten: igus zeigt RFID-Schloss für Module Connect

veröffentlicht: März 4, 2026

Köln, 4. März 2026 – In vielen Industrieanlagen können ungewollte oder unbeabsichtigte Eingriffe an Steckverbindungen zu Stillständen oder erhöhtem Serviceaufwand führen. Besonders betroffen sind dabei die Anschlusspunkte von Energieketten. Um diese Stellen zukünftig noch besser zu schützen, stellt igus eine neue RFID‑Lösung für das modulare Stecksystem Module Connect vor.

Weiterlesen...

3D-Drucker baut Häuser aus Lehm

veröffentlicht: Februar 24, 2026

Köln, 24. Februar 2026 – Kostengünstigen Wohnraum in netzfernen Regionen schaffen: Das ist dank eines großformatigen 3D-Druckers des italienischen Unternehmens WASP möglich, der Häuserwände mit Lehm baut. Damit der Drucker diese Arbeit trotz hoher Staub- und Schmutzbelastung zuverlässig und ohne ständige Serviceeinsätze verrichten kann, setzen die Ingenieure in seiner Mechanik auf schmierfreie Gleitfolien aus Hochleistungskunststoff von igus.

Weiterlesen...

PFAS-geprüft: Neue dryspin Gewindemutter für den schnellen Austausch

veröffentlicht: Januar 20, 2026

Köln, 20. Januar 2026 – Wollen Konstrukteure die Gewindemuttern von Spindeltrieben durch PFAS-geprüfte Alternativen ersetzen, stehen viele vor einem Dilemma: Es gibt kaum Varianten, die frei von der umstrittenen Chemikalie sind, sodass teure Anpassungen vonnöten wären. igus ändert das mit einer neuen PTFE-freien und PFAS-geprüften Universalflansch-Gewindemutter aus iglidur Hochleistungskunststoff. Sie erlaubt eine schnelle 1:1-Umstellung und verspricht dank einer speziellen Gewindegeometrie eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.

Weiterlesen...

Neue Handsteuerung von igus beschleunigt Prototypenentwicklung

veröffentlicht: Dezember 3, 2025

Köln, 3. Dezember 2025 – Linearsysteme mit Schrittmotoren in wenigen Minuten testen, bevor es an den Einbau geht: Das ermöglicht die neue drylin Handsteuerung von igus. Die kompakte drylin DLE-CU-9 macht die mühsame Verkabelung mit separaten Steuerungen und IT-Systemen überflüssig und beschleunigt so die Inbetriebnahme von Serienmaschinen sowie die Entwicklung von Prototypen. Darüber hinaus ist sie eine vollwertige Lösung für einfache Automationsaufgaben.

Weiterlesen...

238 chainflex Leitungen erhalten Zertifikat für den Einsatz im Trockenreinraum

veröffentlicht: November 27, 2025

Köln, 27. November 2025 – Die Anzahl der Trockenreinräume weltweit steigt. Vor allem die Automatisierung der Anlagen steht dabei im Fokus, um schnell und kostengünstig produzieren zu können. Neben seinen trockenreinraumtauglichen zertifizierten Energieketten konnte igus jetzt auch seine halogenfreien chainflex TPE-Leitungen vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) erfolgreich nach Trockenreinraumklasse 4 und 5 zertifizieren lassen. So erhalten Kunden in der hochautomatisierten Batterieproduktion Energieführungslösungen mit einer zuverlässigen garantierten Lebensdauer von bis zu vier Jahren.

Weiterlesen...

Wenn der Roboter sich selbst überwacht

veröffentlicht: November 26, 2025

Köln/Nürnberg, 25. November 2025 – Ungeplante Stillstände in der Automatisierung kosten nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld – besonders in der Automobilindustrie. Mit dem neuen TR.P Sensor bringt igus eine smarte Lösung für Industrieroboter auf den Markt, die triflex Energiekettensysteme aktiv überwacht und bei kritischen Zugkräften sofort reagiert. Das System erkennt potenzielle Schäden frühzeitig, erhöht die Betriebssicherheit und unterstützt bereits bei der Inbetriebnahme durch Condition Monitoring.

Weiterlesen...

Neues PTFE-freies 3D-Druck-Resin von igus mit bis zu 122-fach besserer Verschleißrate

veröffentlicht: November 17, 2025

Köln/Düsseldorf, 17. November 2025 – Pünktlich zum Start der Compamed bringt igus ein neues Resin für 3D-Drucker auf den Markt, das PTFE-frei und erfolgreich auf die 96 kritischen PFAS getestet ist: iglidur i2000 eignet sich besonders für den 3D-Druck von beweglichen und reibungsbelasteten Bauteilen, etwa für Zahnräder in medizintechnischen Geräten. Im Vergleich zu Standard-Resinen hat das neue Material dabei eine bis zu 122-fach bessere Verschleißrate.

Weiterlesen...

igus gewinnt DLG-Innovationspreis für ReBeL Cobot

veröffentlicht: November 10, 2025

Köln/Hannover, 10. November 2025 – Der Kunststoffspezialist igus erhält den renommierten „Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice“ Award der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Prämiert wurde der ReBeL Cobot – ein kompakter, kosteneffizienter Roboterarm, der neue Maßstäbe für Automatisierung in der Landwirtschaft setzt. In Zukunft soll der Roboter die Schutzklasse IP67 erfüllen, um auch unter herausfordernden Umweltbedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Weiterlesen...

Mehr Sicherheit in Reinräumen mit neuen Polymer-Kugellagern von igus

veröffentlicht: November 5, 2025

Köln, 5. November 2025 – Neben Energieketten bietet igus jetzt auch Kugellager aus abriebfesten Hochleistungskunststoffen für Reinräume an. Die neuen Polymerlager der Serie xiros erfüllen bereits jetzt die höchsten Anforderungen der Reinraumfertigung. Sie sind speziell für hochsensible Anwendungen in der Batteriefertigung und Halbleiterindustrie entwickelt, beispielsweise für den Einsatz in Tragrollen. Die neuen Kugellager bieten eine sehr hohe Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit sowie eine minimale Partikelemission.

Weiterlesen...

ReBeLMove Pro: Modulare Roboterplattform für Logistik, Montage und Handling

veröffentlicht: Oktober 23, 2025

Köln, 23. Oktober 2025 – Kosten- und Effizienzdruck verlangt der modernen Produktion einiges ab. Mit dem ReBeLMove Pro bringt igus einen modularen Autonomen Mobilen Roboter (AMR) auf den Markt, der sich ganz einfach nach dem Baukastenprinzip individualisieren lässt – vom KLT-Transport bis hin zur Roboterlösung. Dabei ist er ganz ohne Vorerfahrung in Unternehmensabläufe integrierbar. Der ReBeLMove Pro ist bereits ab 39.800 Euro erhältlich und somit rund 25 Prozent günstiger als die meisten Wettbewerbsmodelle.

Weiterlesen...