Linearführung
Köln, 20. Januar 2026 – Wollen Konstrukteure die Gewindemuttern von Spindeltrieben durch PFAS-geprüfte Alternativen ersetzen, stehen viele vor einem Dilemma: Es gibt kaum Varianten, die frei von der umstrittenen Chemikalie sind, sodass teure Anpassungen vonnöten wären. igus ändert das mit einer neuen PTFE-freien und PFAS-geprüften Universalflansch-Gewindemutter aus iglidur Hochleistungskunststoff. Sie erlaubt eine schnelle 1:1-Umstellung und verspricht dank einer speziellen Gewindegeometrie eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.
Köln, 13. Januar 2026 – Konstrukteure von Medizintechnik und Laborautomation stehen oft vor einem Problem: Linearmodule für Positionierungsaufgaben sind bei Hublängen über 200 mm schnell sperrig in den Abmessungen, aufgrund der kleinen Spindeldurchmesser unruhig im Lauf und erfüllen wegen Schmierfett nicht die strengen Hygienerichtlinien. igus hat deshalb drylin SLW-0620-Ds08 auf den Markt gebracht. Das kompakte Linearmodul mit Spindelantrieb ermöglicht laufruhige Hublängen von bis zu 300 mm, arbeitet komplett schmierfrei und ist PTFE-frei sowie PFAS-geprüft.
Köln, 15. Dezember 2025 – Die Fassade des französischen Luxusmodehauses DIOR verzaubert jedes Jahr hunderttausende Menschen. Was diese nicht sehen: Für die Wintermagie müssen Konstrukteure einige Herausforderungen meistern, etwa elektrische Verstellsysteme für die beweglichen Figuren finden, die auch bei klirrenden Minusgraden funktionieren. Witterungsbeständige und schmierfreie Linearmodule von igus sorgen für einen störungsfreien Weihnachtszauber.
Köln, 3. Dezember 2025 – Linearsysteme mit Schrittmotoren in wenigen Minuten testen, bevor es an den Einbau geht: Das ermöglicht die neue drylin Handsteuerung von igus. Die kompakte drylin DLE-CU-9 macht die mühsame Verkabelung mit separaten Steuerungen und IT-Systemen überflüssig und beschleunigt so die Inbetriebnahme von Serienmaschinen sowie die Entwicklung von Prototypen. Darüber hinaus ist sie eine vollwertige Lösung für einfache Automationsaufgaben.
Köln, 26. August 2025 – Viele Konstrukteure kennen das Problem: Sie wünschen sich für Ausziehmechanismen eine besonders leichtgängige Führung, die auch hohe Lasten aushalten muss, ohne schnell zu verschleißen. Etwa für die einfahrbare Trittstufe eines Zugwaggons, als Sockellösung in der Möbelindustrie oder in Laborausstattungen. Klassische geschmierte Kugellager aus Metall kommen hier nicht in Frage, da sie zu wartungsintensiv und nicht witterungsbeständig genug sind. Genau für diesen Einsatz hat igus das neue Hybrid-Rollenlager mit Rollen-Rückzugssystem der Serie drylin W entwickelt. Es verbindet dank eines konstruktionstechnischen Kniffs Leichtgängigkeit mit Heavy Duty.
Köln, 14. August 2025 – Konstrukteure können mit Linearmodulen von igus die Effizienz autonomer Logistikroboter drastisch erhöhen. Den Beweis liefert die RoboCup-Weltmeisterschaft 2025 in Brasilien, bei der Roboter aus aller Welt in einer simulierten Fabrik Produkte handhaben. Hier ist es dem Team Carologistics aus Aachen gelungen, mit igus Linearachsen der Serie drylin ZLW ein schnelles, präzises und verlässliches Greifersystem zu realisieren. Mit dieser Lösung hat das Team den Weltmeistertitel geholt und gleichzeitig einen neuen Weltrekord aufgestellt.
Köln, 24. Juli 2025 – Der Roboter AX-1 des norwegischen Start-ups Kilter bringt Herbizide so präzise aufs Unkraut, dass der Chemikalieneinsatz um bis zu 95 Prozent sinkt – dank KI und Sensortechnik. Damit der autonome Helfer auch den Boden schont, setzen die Entwickler auf leichte und schmierfreie Lineartechnik der Serie drylin von igus.
Köln, 17. Juli 2025 – Nach einem schweren Sturm im Dezember 2023 war die Krokolino-Fähre zwischen Köln-Zündorf und -Weiß stark beschädigt – der Betrieb kam zum Erliegen. Nur wenige Monate später ist das Schiff wieder im Einsatz. Eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau spielten dabei zahlreiche Sponsoren, die mit finanziellen Mitteln, aber auch Produkten unterstützen – so auch der Kölner Kunststoffspezialist igus. Der neue Scheibenwischer sorgt mithilfe einer wartungsfreien drylin ZLW-Zahnriemenachse, sowie passendem Motor und Steuerung nun für eine klare Sicht auf dem Rhein.
Köln, 10. Juni 2025 – Von Servicerobotik, über Medizintechnik bis hin zur Fahrzeugausstattung: Verbraucher gewöhnen sich an automatisierte Bewegungssysteme. Damit sie auch bei engem Bauraum realisierbar bleiben, hat igus den neuen, wartungsarmen und elektrischen Teleskopauszug drylin NTM-45 entwickelt.
Köln, 15. Mai 2025 – igus erhöht die Flexibilität seiner D1 Motorsteuerung, die Konstrukteure für elektrische Linearantriebe, Handlingsysteme und Roboterachsen nutzen. Ab sofort ist es möglich, die D1 durch Siemens zertifiziertes PROFINET nahtlos und schnell in übergeordnete Steuerungen von Siemens, Beckhoff, Wago und weiteren Herstellern zu integrieren – ohne zeitaufwendige und komplizierte Anpassungen. Diese erweiterte Anschlussfähigkeit soll die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Automationsprozessen erheblich steigern.