e-ketten Experte: Anschlussfertige Energieführung einfach online konfiguriert
April 26, 2019
Neues igus Online-Tool ermöglicht die schnelle Auslegung von konfektionierten Energiekettensystemen

Köln, 26. April 2019 – Komplette Energieführungen schnell und einfach konfigurieren: Dafür sorgt jetzt der e-ketten Experte von igus. Mit dem neu entwickelten Online-Tool kann der Anwender sich in wenigen Schritten sein individuelles anschlussfertiges Energiekettensystem mit Garantie auslegen. Dabei wird die Innenaufteilung automatisch vorgenommen und der Nutzer erhält verlässliche Angaben zur Haltbarkeit der Energiekette sowie über seine eingesetzten Leitungen. So kann der Kunde sich einfach für das günstigste System entscheiden, das in seine Anwendung passt.
Der schnelle Weg zur anschlussfertigen Energiekette ist mit dem e-ketten Experten von igus jetzt noch einfacher. Denn mithilfe des neuen kostenlosen und frei zugänglichen Online-Tools kann der Anwender sich vom Smartphone, Tablet oder Fest-PC sein Energiekettensystem auslegen. Ob freitragende, gleitende oder auch hängende Anwendung: Der Konfigurator ermittelt die Energiekette, die sich optimal eignet. Dazu muss der Nutzer einfach den e-ketten Experten (www.igus.de/e-ketten-experte) öffnen, die unkonfektionierten oder konfektionierten Leitungen aussuchen, die Anwendungs- und Umgebungsparameter eingeben, sich für die passende Energiekette aus einer Vorauswahl entscheiden und diese konfigurieren. Innerhalb des Energieketten-Konfigurators kann der Anwender dabei aus über 1.300 hochflexiblen und von igus getesteten chainflex Leitungen sowie über 4.200 konfektionierten readycable Antriebsleitungen wählen. Diese sind geprüft und besitzen wie alle igus Leitungen eine 36-monatige Garantie. Auf Basis der spezifizierten Leitungen und der Anwendungsdaten wie Bauraum, Bewegung sowie Umgebung der Energiekette gelangt der Kunde zur Auswahl seiner günstigsten Lösung aus einem Angebot von insgesamt 150.000 e-ketten Artikeln. Alle igus Produkte werden im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Labor getestet.
Automatische Innenaufteilung und Lebensdauerberechnung
Innerhalb des Online-Experten kommt ein Innenaufteilungs-Konfigurator zum Einsatz. Dieser ermittelt mithilfe von künstlicher Intelligenz beziehungsweise neuronalen Netzwerken in Sekundenschnelle für den definierten Leitungspool die passende Innenaufteilung. Dank einer integrierten Lebensdauer-berechnung, sowohl für die Energiekette als auch die einzelnen Leitungen, kann der Kunde sich schnell und einfach für das günstigste System entscheiden, das seine Anforderungen sicher erfüllt. Ein weiterer Vorteil: das intelligente Tool überprüft die Konfiguration permanent nach Plausibilität. So kann der Anwender sicher sein, dass die Elemente aufeinander abgestimmt sind.
Im Team zusammen konfigurieren und direkt bestellen
Der Anwender hat die Möglichkeit den aktuellen Stand der Bearbeitung im Online-Tool jederzeit via E-Mail oder Hyperlink mit anderen Personen zu teilen. So können mehrere Teammitglieder, zum Beispiel aus verschiedenen Abteilungen, jederzeit und an jedem Ort Energiekettensysteme online auslegen und die CAD-Daten weiterverarbeiten. Mit einem Klick lässt sich die Konfiguration herunterladen oder auch in den Warenkorb des igus Webshops legen. Da das Online-Tool zu jeder Anwendungskonfiguration direkt Preise und Lieferzeiten ermittelt, ist das anschlussfertige Energiekettensystem direkt online bestellbar. Alternativ kann der Kunde auch ein individuelles Angebot für seine Konfiguration bei igus anfordern.