Energie und Daten vereint in neuer igus Hybridleitung für SEW Motoren
Oktober 26, 2021
Neue hochflexible chainflex Leitung spart 40 Prozent Platz in der e-kette und sorgt für eine sichere Energie- und Datenübertragung

Köln, 26. Oktober 2021 – Klein, kompakt und schnell: Das sind die Ansprüche an die neuen Generationen von Motoren. Dazu setzen immer mehr Antriebshersteller auf die Hybridtechnologie, um Platz zu sparen. Daher hat igus jetzt sein Sortiment an Hybridleitungen mit einem neuen Kabel speziell für Motoren von SEW mit der MOVILINK DDI Schnittstelle ausgebaut. So können zum Beispiel Anwender aus dem Material Handling auf eine langlebige und speziell für den e-ketten Einsatz entwickelte Leitung zurückgreifen.
Hybridleitungen für die Antriebstechnik zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Energie- und Datenübertragung in einer Leitung kombinieren. Die Folge: Die Anzahl der benötigten Leitungen halbiert sich. Im Fall der neuen SEW Motoren mit MOVILINK DDI Schnittstelle vertraut der Antriebshersteller für die Datenübertragung der Motorinformationen auf ein Koaxelement. Um die kompakten Motoren auch in der Bewegung sicher mit Energie und Daten versorgen zu können, hat igus jetzt eine neue Hybridleitung entwickelt. „Die Herausforderung bei Leitungen mit Koaxelementen besteht darin, dass sie bei hohen Dynamiken schnell störungsanfällig werden. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht eine langlebige und flexible Leitung zu entwickeln, die auch in der Bewegung zuverlässig funktioniert“, so Rainer Rössel, Geschäftsbereichsleiter chainflex Leitungen bei der igus GmbH. Der motion cable Spezialist kann dazu auf seine über 20-jährige Expertise im Bereich der Koaxleitungen für hochdynamische Anwendungen zurückgreifen. Für die neue Hybridleitung CF280.UL.H207.D wurden jetzt vier Energieadern mit einer Koaxialader und zwei Steuerpaaren zusammengeführt. Mit der Zusammenlegung von zwei Leitungen in eine können Anwender 40 Prozent Platz in der Energiekette sparen. Zeitgleich reduziert sich das Gewicht, welches vom System angetrieben werden muss, wodurch weniger Energie verbraucht wird. Die neue Leitung mit PUR-Außenmantel ist einsetzbar für Anwendungen mit einem Biegefaktor von bis zu 15 x d und eignet sich daher für unterschiedlichste Branchen – von der Werkzeugmaschine, über Material Handling bis hin zur Automobilindustrie.
28 Leitungen für die Hybridtechnologie
Mit bereits 28 unterschiedlichen Leitungstypen für Motoren von Siemens, Beckhoff, SEW oder auch Bosch Rexroth hat igus das größte Portfolio an Hybridleitungen für die Energiekette ab Lager. Mit der Erweiterung der CF280 Serie verfolgt igus den anhaltenden Trend der Hybridtechnologie. Der Leitungsspezialist bietet außerdem seine CF280-Leitungsserie auch mit einem PVC-Außenmantel als CF220 an. So lassen sich zusätzlich Kosten im Segment der Hybridleitungen senken. Die chainflex Leitungen können konfektioniert oder als Meterware bezogen werden. Wie auf all seine Leitungen vergibt auch igus auf die neue SEW Hybridleitung eine Garantie von bis zu 36 Monaten.
Mehr Informationen zu den igus Hybridleitungen:
https://www.igus.de/info/hybridkabel
Filename: PM5721_CF280_Schnellansicht.pdf