igus Offline-Konfigurator hilft bei der Suche nach dem richtigen iglidur Gleitlagerwerkstoff
Januar 22, 2020
Mit igus Online- und Offline-Tools schnell den technisch besten und kostengünstigsten iglidur Werkstoff als Halbzeug, für den 3D-Druck oder Spritzguss finden.

Köln, 22. Januar 2020 – Egal ob Serienfertigung im Spritzguss, Kleinserie oder Prototyp aus dem 3D-Druck oder dem Halbzeug: Wenn es um verschleißfeste Tribo-Polymere geht, hat der Anwender bei igus die Qual der Wahl. Um den richtigen iglidur Werkstoff für den entsprechenden Einsatz zu finden, hat igus jetzt einen neuen kompakten Offline-Konfigurator für seine 39 iglidur Standard-Werkstoffe entwickelt. Mit Schablonen kann der Kunde so den passenden Werkstoff ermitteln. Alternativ hilft das iglidur Online-Expertensystem bei der Auswahl und Berechnung der Lebensdauer.
Klein, kompakt und clever: Das ist der neue iglidur Offline-Konfigurator von igus. „Mit der Musterbox können Anwender schnell und einfach das richtige iglidur Gleitlagermaterial für die individuelle Anwendung finden“, erklärt Stefan Loockmann-Rittich, Geschäftsbereichsleiter iglidur Gleitlager bei der igus GmbH. Doch wie funktioniert der Offline-Konfigurator? Der Anwender hat unterschiedliche Schablonen zur Hand, die er über die Vielzahl an Werkstoffen legt. Benötigt er zum Beispiel ein Gleitlager mit einer hohen Temperaturbeständigkeit, legt er die entsprechende Schablone über die Buchsen, so dass sie die Werkstoffe filtert. Weitere Eigenschaften wie „hohe Lasten“, „schmutzige Umgebungen“ oder „Chemikalienresistenz“ lassen sich ebenfalls mithilfe der Schablonen über die Gleitlager legen, bis eine entsprechende Auswahl übrigbleibt. Das Offline-Konzept präsentiert igus bereits seit 2013 weltweit als dry-tech Musterbox. In der neuen kompakteren Variante können Anwender jetzt direkt nachvollziehen, welche Werkstoffe auch zur freien Gestaltung als Halbzeug zur Verfügung stehen. Außerdem stellt igus seinen 3D-Druckservice und sein 3D-Druckmaterial für die Fertigung von Prototypen und Kleinserien vor. „Wir haben uns in dem neuen Konfigurator auf 39 unserer 57 iglidur Werkstoffe beschränkt, die in den meisten Gleitlageranwendungen zum Einsatz kommen“, so Loockmann-Rittich. „Im Gespräch mit Kunden und Interessenten haben wir bisher nur positive Erfahrungen mit der handlichen Box gemacht. Denn der Konfigurator hinterlässt einen bleibenden Eindruck und kann jederzeit zu Rate gezogen werden, auch wenn mal kein igus Berater zur Seite steht.“ Ein iglidur Katalog liegt der Box ebenfalls mit bei.
Online den richtigen Werkstoff finden und Lebensdauer berechnen
Doch nicht nur offline auch online helfen von igus entwickelte Tools bei der Auswahl des richtigen iglidur Gleitlagerwerkstoffes, so zum Beispiel das iglidur Online-Expertensystem. Der Online-Konfigurator ist – wie sein Offline-Pendant – sehr einfach zu bedienen. Der Anwender muss lediglich die Parameter seiner Anwendung zu Bauform, Belastung, Bewegung und Gegenlaufpartner eingeben. Anschließend bekommt er die voraussichtliche Lebensdauer aller geeigneten iglidur Werkstoffe angezeigt. Hierzu greift der Experte auf die Daten aus dem igus Testlabor zurück. Seit 2013 stehen mehr als 40.000 weitere tribologische Testdaten für die Lebensdauerberechnung zur Verfügung. So kann der Anwender das Tribo-Polymer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für sein Einsatzgebiet auswählen. Alle Gleitlager sind ab Stückzahl 1 direkt ab Lager lieferbar.
Die neue Musterbox ist kostenlos online erhältlich unter: https://www.igus.de/iglidur-Offline-Konfigurator.