Individuelle Drehenergieführungen von igus blitzschnell online konfigurieren
Juli 22, 2024
Der neue Rotationsmodul-Onlinekonfigurator spart Anschaffungskosten und bis zu drei Wochen Konstruktionszeit

Köln, 22. Juli 2024 – Mit dem Rotationsmodul-Onlinekonfigurator des motion plastics Spezialisten igus können Ingenieure individuelle Drehenergieführungen in Sekundenschnelle konfigurieren und bestellen. Dadurch entfällt zukünftig wochenlanger Abstimmungsaufwand per E-Mail und Telefon zugunsten einer kürzeren Konstruktionszeit. Zudem profitieren Anwender des Konfigurators von einem ermäßigten Preis für die Drehenergieführung, da igus den eingesparten Aufwand direkt an die Kunden weitergibt.
Im Planungsbüro herrscht Stress: Der neue Industrieroboter, der dazu bestimmt ist, in einer Automobilfabrik Karosserieteile zu schweißen, steht vor einem Problem – die Drehenergieführung fehlt noch. Diese wichtige Komponente soll die Schweißwerkzeuge des Roboterarms während seiner Rotationsbewegungen mit Energie und Daten versorgen. Doch ein Standardsystem passt nicht in den begrenzten Bauraum. Und eine maßgefertigte Lösung würde zu lange dauern. „Individuelle Auslegungen erfordern oft einen erhöhten Abstimmungsaufwand per Telefon, E-Mail und durch Vor-Ort-Besuche und können bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen“, bestätigt Michael Berteit, Verkaufsleiter Engineering-Projekte und Montage-Service bei igus. Um Kunden diesen Aufwand zukünftig zu ersparen, hat igus den neuen Rotationsmodul-Onlinekonfigurator entwickelt. Mit diesem Tool können Ingenieure schnell und einfach eine individuelle Drehenergieführung konfigurieren und bestellen. Sie sparen zudem Kosten. „Den Konstruktionsaufwand, den igus einspart, geben wir durch einen ermäßigten Preis direkt an unsere Kunden weiter“, so Michael Berteit.
„Wir wollen unseren Kunden möglichst viel Zeit und Kosten ersparen“
igus hat den Onlinekonfigurator so konzipiert, dass Anwender ihn intuitiv bedienen können. Sie müssen lediglich den gewünschten Außendurchmesser des Systems angeben und sich für eine Energiekettenserie und -breite entscheiden – etwa für das Modell E4.21 der Serie E4.1, welche für ihre Vielseitigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit bekannt ist. Anhand eines Vorschaubildes visualisiert der Konfigurator dann die Dimensionen der Drehenergieführung in Millimetern: den minimalen Innendurchmesser, die Länge der e-kette inklusive Anschlusselement, den maximalen Drehwinkel sowie die Höhe des Systems. Wenn alle Parameter den Anforderungen des Kunden entsprechen, kann er den Preis und die Lieferzeit der individuellen Lösung direkt im Onlinekonfigurator sehen und mit einem Knopfdruck ein Angebot anfordern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine PDF mit allen Anwendungsparametern herunterzuladen und optional ein CAD-Modell als STEP-Datei zu erhalten. Michael Berteit erklärt: „Von der Konfiguration, über die Anfrage bis hin zur Integration wollen wir unseren Kunden möglichst viel Zeit und Kosten ersparen. Wir arbeiten aktuell auch bereits an dem Online-Shop hierzu, sodass das individuell konfigurierte System künftig ebenfalls ganz einfach direkt bestellt werden kann.“
Vielseitig im Einsatz: Von der Windkraftanlage bis hin zur Medizintechnik
Drehenergieführungen von igus finden nicht nur Anwendung in der Automationstechnik, sondern beispielsweise auch in Windkraftanlagen, wo sie die sichere Übertragung von Energie und Daten zu den Steuerungssystemen in den drehenden Gondeln oder Rotorblättern ermöglichen können. Zu finden sind sie darüber hinaus in der Medizintechnik, insbesondere in bildgebenden Geräten wie Computertomographen, in Werkzeugmaschinen, Kranen sowie Schaufelradbaggern. Ein Rotationsmodul besteht dabei aus zwei kreisförmigen Führungsrinnensegmenten. Ein Rinnenteil ist am statischen Teil der Anlage befestigt, während die andere am drehenden Teil angebracht ist. Der Anwender hat die Freiheit, den Festpunkt der e-kette nach Belieben zu wählen, da die Drehmodule sowohl im inneren als auch im äußeren Teil gedreht werden können. Sie ermöglichen Drehwinkel von bis zu 540 ° in einer Ebene und Drehgeschwindigkeiten von bis zu 360 °/s. Bewiesen wurde dies vorab in ausgiebigen Tests im 4.000 Quadratmeter großen Prüflabor in Köln sowie durch eine Vielzahl an Anwendungen – mit Energieketten, die teilweise bereits seit über 20 Jahren im Einsatz sind. igus ermöglicht seinen Kunden dadurch nicht nur eine blitzschnelle, sondern auch eine sichere Auslegung von individuellen Drehmodulen.