Kabelführung ohne Kette: igus entwickelt neues flaches System für sichere Leitungsbewegungen

Oktober 21, 2025

pull-e-cable führt bis zu zwei Leitungen kompakt und kostengünstig auf langen Wegen und spart dabei bis zu 50 Prozent Bauraum

Speziell für enge Bauräume, beispielsweise in der Kameratechnik, hat igus mit dem pull-e-cable eine kompakte und kostengünstige Leitungsführung entwickelt. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 21. Oktober 2025 – Mit der neuen Designstudie pull-e-cable stellt igus eine besonders flache und kosteneffiziente Lösung für die Leitungsführung auf langen Verfahrwegen vor – ganz ohne klassische Energiekette. Das System eignet sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und geringem Budget, etwa in der Kameratechnik, in Laboren, bei verfahrbaren Displays oder in der Automatisierung.

Speziell für eine sichere Leitungsführung auf langen Verfahrwegen von 10 bis 50 Metern hat igus das pull-e-cable entwickelt. Das System richtet sich insbesondere an Anwendungen, bei denen der verfügbare Bauraum stark begrenzt ist und gleichzeitig ein hoher Kostendruck besteht. „Wir haben eine Lösung gesucht, um ein bis zwei Kabel, wie zum Beispiel Messsystemleitungen oder Busleitungen, kostengünstig zu führen. Je nach Anwendung wären größere Energieketten mit Führungsrinnen erforderlich, die für den Kunden nicht wirtschaftlich sind. Daher war es unser Ziel, eine schlanke und günstige Lösung zu konstruieren, die auch eine Alternative zur Stromschiene sein kann“, erklärt Jörg Ottersbach, Geschäftsbereichsleiter e-ketten bei igus. Herausgekommen ist das pull-e-cable, welches bis zu 50 Prozent Bauraum spart. Es funktioniert wie folgt: Statt einer Energiekette kommt ein flacher Führungskanal mit zwei Umlenkrollen zum Einsatz, der bis zu zwei Leitungen sicher und reibungsarm bewegt. Optional lässt sich das System mit einem Antrieb kombinieren, um Linearbewegungen zu automatisieren.

Kostengünstig, kompakt und leicht

Der Verzicht auf eine klassische Energiekette bringt mehrere Vorteile mit sich: Das System ist besonders kompakt, leicht und kostengünstig. Durch den geringen Materialeinsatz reduziert sich die benötigte Antriebsleistung. Typische Einsatzgebiete für das pull-e-cable finden sich in der Kameratechnik, wo kompakte Bauformen und präzise Bewegungsabläufe gefragt sind. Auch bei verfahrbaren Displays oder in der Labortechnik bietet das pull-e-cable eine platzsparende und zuverlässige Lösung. In der Automatisierungstechnik wiederum punktet das System überall dort, wo einfache lineare Bewegungen mit minimalem Aufwand realisiert werden sollen. igus bietet das System bereits fertig konfektioniert mit den hauseigenen chainflex Leitungen an. Sie sind speziell für den Einsatz in der Bewegung ausgelegt und besitzen eine Garantie von vier Jahren.

Erfahren Sie mehr über die neue Designstudie unter:
https://www.igus.de/energieketten/neuheiten/pull-e-cable

Filename: PM5825-1.jpg

Filename: PM5825_pull-e-cable.docx

Filename: PM5825_pull-e-cable.pdf

Article keywords:

pull-e-chain