Mit Leichtigkeit gegen das Unkraut
Juli 24, 2025
Leichte und schmierfreie Lineartechnik von igus unterstützt bodenschonendes Arbeiten des autonomen Unkrautroboters AX-1

Köln, 24. Juli 2025 – Der Roboter AX-1 des norwegischen Start-ups Kilter bringt Herbizide so präzise aufs Unkraut, dass der Chemikalieneinsatz um bis zu 95 Prozent sinkt – dank KI und Sensortechnik. Damit der autonome Helfer auch den Boden schont, setzen die Entwickler auf leichte und schmierfreie Lineartechnik der Serie drylin von igus.
Nachhaltige Maschinen für die Landwirtschaft zu entwickeln, ist eine Herausforderung. Denn oftmals sind alternative Bauteile gefragt. Ein Beispiel dafür liefert Kilter: Das norwegische Unternehmen hat den AX-1 entwickelt. Der vollautomatische Landwirtschaftsroboter fährt per GPS autonom über Felder. Er erkennt Unkraut mit einem Vision System und Künstlicher Intelligenz. Statt großflächig Herbizide zu versprühen, bringt der Roboter winzige Tropfen gezielt über ein Düsensystem auf das Unkraut auf – ähnlich präzise wie ein Tintenstrahldrucker. „Wir können dank dieser gezielten Aufbringung den Ertrag um bis zu 35 Prozent steigern, da die Nutzpflanzen ohne Unkrautdruck gedeihen und ihr Stoffwechsel nicht mehr durch Herbizide beeinträchtigt wird“, sagt Anders Brevik, Geschäftsführer von Kilter. Gleichzeitig sinkt der Chemikalienverbrauch um 95 Prozent.
Die Herausforderung: Bodenschonung mit leichten und schmierfreien Komponenten
Die Lösung aus Norwegen schont zudem den Boden, sowohl durch den reduzierten Chemikalieneinsatz als auch durch das Design des Roboters selbst. „Uns war wichtig, dass der AX1 auch technisch möglichst umweltschonend arbeitet“, sagt Trygve Weum, Konstrukteur bei Kilter. Gleichzeitig sollten die Komponenten möglichst leicht sein, damit der Roboter den Boden im Einsatz nur minimal verdichtet. Besonders herausfordernd war das beim Verstellmechanismus des Sprühmoduls. Denn die meisten verfügbaren Linearsysteme arbeiten mit Schmiermitteln und sind relativ schwer. „Entsprechend erleichtert waren wir, als wir eine schmierfreie und leichte Lösung bei igus fanden.“
Schmierfreies und leichtes Linearmodul der Serie drylin passt Sprühsystem der Pflanzenhöhe an
Um die Höhe des Sprühdüsenmoduls der aktuellen Pflanzenhöhe anpassen zu können, nutzen die Konstrukteure von Kilter ein Linearmodul der Serie drylin SLW-25120 von igus. Das System basiert auf einer robusten drylin W Linearführung aus hartbeschichtetem Aluminium und einer Trapezgewindespindel mit Elektromotor. Durch die Rotation der Spindel bewegt sich die Gewindemutter entlang einer Achse – und mit ihr ein Linearschlitten, der mit dem Sprühdüsenmodul verbunden ist. Das Grundgewicht des SLW-25120 liegt bei etwa 5,9 kg, zuzüglich rund 0,9 kg pro 100 mm Hublänge. Eine weitere Besonderheit: Für diese Bewegungen der Mutter und des Schlittens ist kein Schmierfett erforderlich. Mutter und Gleitlager des Schlittens bestehen aus einem Hochleistungskunststoff, in den mikroskopisch kleine Festschmierstoffe integriert sind. Sie ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf. „Ebenso wichtig ist, dass sich nun kein Schmierfett mehr mit dem Staub vom Feld zu einer reibungserhöhenden Paste verbinden kann“, ergänzt Weum. „Das macht die Mechanik weitaus ausfallsicherer.“ Landwirte sparen zudem Zeit, da keine Nachschmierarbeiten anfallen.
„Das Modul trägt maßgeblich zur Ausfallsicherheit des Roboters bei“
Das Linearmodul konnte die norwegischen Ingenieure von Kilter zudem durch seine Robustheit überzeugen. Denn auf dem Feld kann es kräftetechnisch rau zugehen. „Die verwindungssteife Doppelwellenkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität. Mit einer maximalen axialen Traglast von 2.500 N und einer zulässigen Radialkraft von bis zu 10.000 N bietet das System eine mehr als ausreichende Sicherheitsreserve, um das rund 60 kg schwere Sprühmodul über Jahre zuverlässig zu bewegen“, sagt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik. Es bliebe somit genug Spielraum für zusätzliche Belastungen, etwa durch Stöße auf dem Feld. „Diese Robustheit des Linearmoduls wissen wir sehr zu schätzen“, so Weum. „Das Modul trägt maßgeblich zur Ausfallsicherheit des Roboters und somit zur Zufriedenheit der Landwirte bei.“