Rekordbeteiligung beim igus Kunststoffgleitlager-Wettbewerb manus

Februar 26, 2025

Über 613 Bewerber aus 38 Ländern möchten mit ihren Polymergleitlager-Projekten den goldenen manus award gewinnen

Rekord: Für den diesjährigen manus award gingen 613 Bewerbungen ein. Sie alle setzen auf die schmierfreien Kunststoffgleitlager von igus und wollen den goldenen manus gewinnen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 26. Februar 2025 – Die Rekordbeteiligung beim manus award 2025 von igus zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft und Kreativität der Ingenieure auf der ganzen Welt. Der Wettbewerb würdigt den kreativen Einsatz von Kunststoffgleitlagern in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, mit einem klaren Fokus auf den ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Vorteilen. Mit 613 Anmeldungen aus 38 Ländern verzeichnete der Wettbewerb eine Steigerung von knapp 28 Prozent im Vergleich zu 2023.

Ein selbstbalancierender Rollstuhl mit E-Antrieb, der dank leichten Gleitlagern aus Hochleistungskunststoff seine Reichweite erhöht. Eine elektrische Pergola auf der Terrasse, die mit schmierfreien Polymerlagern jahrelang bei Wind und Wetter zuverlässig ihre Lamellen verstellt – ohne lästige Nachschmierarbeiten. Ein Mikroskop für Augenoperationen in Entwicklungsländern, das mit Kunststoffgleitlagern besonders ausfallsicher arbeitet. All diese Projekte haben eines gemeinsam: Sie verwenden keine klassischen Lager aus Metall, sondern schmierfreie Kunststoffgleitlager von igus und bewerben sich damit um den manus award 2025. igus vergibt den Preis alle zwei Jahre, um den kreativen Einsatz von Polymerlagern zu würdigen – gemeinsam mit der Deutschen Messe, der Werkzeugbau Akademie Aachen, dem Industrieanzeiger, dem Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe, WTWH Media, der Krones AG und der TH Köln.

613 Anmeldungen zeigen, wie relevant Hochleistungskunststoffe in wirtschaftlicher und nachhaltiger Hinsicht geworden sind

„Die diesjährige Rekordbeteiligung zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv und relevant der Wechsel von Metalllagern zu Hochleistungskunststoffen in wirtschaftlicher und nachhaltiger Hinsicht geworden ist“, sagt Tobias Vogel, Geschäftsführer Gleitlager und Lineartechnik bei igus. So berichtet beispielsweise ein Hersteller einer elektrischen Pergola in seiner Anmeldung, dass er dank Polymerlagern mit integrierten Festschmierstoffen auf zusätzliches Schmierfett verzichten kann – und so 25.000 Euro Kosten für Schmierfett und 20.000 Stunden an Wartungszeit innerhalb des Garantiezeitraums einspart und gleichzeitig die Umwelt schont.

Jury ermittelt im Februar Gewinner in vier Kategorien mit bis zu 5.000 Euro Preisgeld

Die Jury des manus awards traf sich am 19. Februar 2025, um über die Gewinner abzustimmen. „Wir legen bei unseren Bewertungen besonderen Wert auf Kreativität und den Mut, etablierte Branchenstandards bei metallischen Gleitlagern in Frage zu stellen und durch Kunststoff-Alternativen zu ersetzen“, stellt Tobias Vogel heraus. „Gleichzeitig bieten die Bewerbungen auch für andere Unternehmen großartige Inspirationen dafür, den Wechsel von Metall hin zu Kunststoff zu wagen.“ Die Jury vergibt vier Auszeichnungen: den goldenen manus mit 5.000 Euro Preisgeld, den silbernen manus (2.500 Euro), den bronzenen manus (1.000 Euro) und den grünen manus für eine besonders nachhaltige Lösung (3.000 Euro). Die offizielle Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 27. März 2025. Die Preisverleihungen finden dieses Jahr erstmalig bei den Gewinnern vor Ort statt.

https://www.igus.de/manus

Filename: PM0725-1.jpg

Filename: PM0725-2.png

Filename: PM0725_manus_award_2025_Beteiligung.docx

Filename: PM0725_manus_award_2025_Beteiligung_Schnellansicht.pdf

Article keywords:

manus 2025 manus award