Schmierfrei Richtung Sonne: igus Komponenten sorgen für präzise Verstellungen von Solartracker
November 6, 2024
CityFreighter präsentiert „Solartrackr” für Wohnmobile – Serienreife Innovation mit wartungsfreien motion plastics

Köln, 6. November 2024 – Um Wohnmobile autark mit Strom versorgen zu können, hat die Firma CityFreighter einen Solartracker entwickelt, der sich automatisch nach der Sonne ausrichtet und so für maximale Energieausbeute sorgt. Seine Mechanik besteht dabei aus schmierfreien motion plastics von igus. Sie gewährleisten präzise und wartungsfreie Bewegungen des Solarpanels, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.
Stellen Sie sich vor: Sie haben den perfekten Stellplatz am See, aber der Strom reicht wieder nicht, da das Solarpanel starr in eine Richtung zeigt. Genau hier kommt der neue „Solartrackr“ von CityFreighter ins Spiel – ein mobiler Solartracker, der sich automatisch nach der Sonne ausrichtet und so die Energieausbeute maximiert. Ein integrierter Windmesser sorgt dafür, dass das System bei starkem Wind automatisch einfährt. Zusätzlich dazu lässt es sich auf eine festgelegte Höhe ausfahren, um Kollisionen mit Dachluken zu vermeiden. Mit einem Preis von nur 1.381 Euro (zzgl. Solarflexpanel) ist der Solartrackr eine kosteneffiziente Alternative zu einem teureren und schwereren Modell aus Kalifornien, das rund 5.000 Euro kostet. Beide Modelle sind die weltweit ersten serienmäßig hergestellten Solartracker für Wohnmobile. Mit einem Gewicht von nur 21 Kilogramm – bei Verwendung eines großen 340-Watt-Panels – ist der Solartrackr leicht, mobil und ideal für Wohnmobilbesitzer. Das Potenzial reicht aber weit darüber hinaus: Auch Bushaltestellen und abgelegene Standorte könnten von dieser Technologie profitieren.
Schmierfreie motion plastics halten Wind und Wetter stand
Das Herzstück des Solartrackers bilden die Komponenten von igus. Das PRT-04 Drehkranzlager etwa ermöglicht eine präzise und schmierfreie Ausrichtung der Solarpanels in jede Himmelsrichtung. Zudem kommen gedruckte igus Zahnräder zum Einsatz, die für eine präzise Winkelverstellung des Drehkranzlagers sorgen. So wird stets der beste Winkel zur Sonne gefunden, was die Energieausbeute erheblich steigert. Die Höhenverstellung des Moduls erfolgt über eine robuste Trapezgewindespindel aus Edelstahl und der passenden Spindelmutter aus dem Hochleistungskunstoff iglidur J, die auch bei wechselnden Wetterbedingungen präzise arbeiten. Um die Scherenlagerung zu optimieren, nutzt CityFreighter zudem verschiedene igus Gleitlager und Anlaufscheiben aus den Dauerläufer-Werkstoffen iglidur J, iglidur G sowie iglidur W300. Diese Bauteile zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und Verschleißfestigkeit aus – ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. „Die igus Komponenten sind für unseren Solartrackr ein entscheidender Faktor. Ihre Schmierfreiheit, Präzision und Langlebigkeit ermöglichen es uns, eine zuverlässige und wartungsfreie Lösung zu bieten, die nicht nur effizient, sondern auch kostengünstig ist,“ erklärt Michael Schoening, Geschäftsführer der CityFreighter Europe GmbH. Der Solartrackr befindet sich derzeit in der Übergangsphase vom Prototypen zur Serienreife. Aktuell bereitet das Unternehmen die Serienfertigung vor. Um diesen Prozess weiter voranzutreiben, hat Michael Schoening eine Presale-Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform gestartet. Frühe Unterstützer beziehungsweise Käufer haben die Chance, den Solartrackr als Erste zu erwerben und direkt von dieser zukunftsweisenden Technologie zu profitieren.