Schnell zur Schnittstelle nach Maß mit neuem igus Online-Shop für das Module Connect
November 10, 2022
180 Einzelteile bieten neue Konfigurationsfreiheiten für den Anschluss von Energieketten

180 Einzelteile bieten neue Konfigurationsfreiheiten für den Anschluss von Energieketten
Köln/Nürnberg, 10. November 2022 – Mit dem Module Connect hat igus einen platzsparenden Steckverbinder für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen entwickelt. Er ist vor allem dort im Einsatz, wo eine Vielzahl an Leitungen in Energieketten auf möglichst engem Raum gesteckt werden. Für eine freie und individuelle Konfiguration der Steckmodule hat igus seinen Online-Shop jetzt um 180 Einzelteile rundum das Module Connect erweitert.
Ein Stecker statt vieler einzelner Stecker, so lautet die Devise vom Module Connect. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Baukastensystem für Steckmodule, welches igus entwickelt hat. Der Kunde kann aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Steckern seine passenden Module bestimmen, sie miteinander kombinieren, die entsprechenden Gehäuse auswählen und sie verbinden, sodass nahezu unbegrenzte Modulvariationen in individueller Breite und Höhe möglich sind. Das Resultat: eine platzsparende, individuelle Steckverbindung. Als Steckersystem greift igus auf das „Han Modular“-Programm von Harting zurück. „Durch den Einsatz des Module Connects erhält der Kunde eine anschlussfertige Baugruppe mit einer definierten Schnittstelle, die 80 Prozent der Montagezeit einspart“, erklärt Markus Hüffel, Produktmanager readycable & readychain bei der igus GmbH. Damit der Kunde sich seine Module frei nach Wunsch gestalten und direkt kaufen kann, bietet igus jetzt neben fertigen Sets mit drei oder vier Kabeleingängen auch 180 Einzelteile des Module Connects in seinem Webshop an. Von Gehäuseeinzelteilen und Verriegelungen bis hin zu Power-, Signal-, Datenübertragungs- und Pneumatikmodulen und Kontakten. „Anwender können sich so ganz frei ihre Schnittstelle nach Maß zusammenstellen“, sagt Hüffel. „Wir sind dabei, das Angebot stetig weiter auszubauen.“
Eine stabile und anschlusssichere Verbindung
Zubehörteile wie die Verriegelungselemente und die im Gehäuse integrierte Zugentlastung sorgen für höchste Ausfallsicherheit. Sie umschließen den Stecker und sorgen für eine stabile Verbindung auch bei Zehntausenden von Bewegungen. Die Module Connect Gehäuseteile bestehen aus einem faserverstärkten Hochleistungskunststoff, mit denen der Anwender rund 50 Prozent Gewicht gegenüber klassischer Rechtecksteckverbinder einsparen kann. Der Module Connect Adapter verbindet den Module Connect Steckverbinder und die Energiekette zu einer zusammenhängenden Baugruppe. Selbst bereits bestehende Energieführungssysteme können einfach mit dem Module Connect Adapter ergänzt werden.
Erfahren Sie mehr über das Module Connect unter:
https://www.igus.de/module-connect
Erkunden Sie den neuen Module Connect Shop auf:
https://www.igus.de/connectors/module-connect