Sommer, Sonne, Serviceersparnis: igus macht Pergolen wartungsfrei

Juni 17, 2026

Französischer Hersteller Sunilux spart dank schmierfreier Polymerlager rund 20.000 Stunden Wartungsarbeit sowie 25.000 Euro an Schmierfett

Schmierfrei, UV-beständig, korrosionsfrei und frostresistent: Sunilux nutzt in seinen elektrischen Pergolen Gleitlager und Anlaufscheiben aus iglidur G sowie Doppelbundlager aus iglidur M250. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 17. Juni 2026 – In Zeiten des Fachkräftemangels die Servicekosten niedrig halten: Dem französischen Hersteller von bioklimatischen Pergolen Sunilux gelingt das durch den Einsatz von schmier- und wartungsfreien Polymerlagern von igus. Das Unternehmen kann auf seine Terrassenüberdachung eine überdurchschnittlich lange Garantie von zehn Jahren geben und gleichzeitig 20.000 Stunden Wartungsarbeit sowie 25.000 Euro Schmierfett-Kosten sparen.

Endlich auf die Terrasse und in der Sonne ein Eis genießen. Doch dann gibt es plötzlich einen Wolkenbruch. Damit ein solcher Wetterumschwung nicht die Entspannung ruiniert, hat das französische Unternehmen Sunilux die elektrische Pergola Solembra für zuhause sowie Gastronomiebetriebe entwickelt. Ihre Aluminium-Lamellen lassen sich auf Knopfdruck bewegen, sodass in wenigen Sekunden eine geschlossene Fläche entsteht, die vor Sonne und Regen schützt. Ein System, mit dem Sunilux auf dem Markt zunehmend erfolgreich ist. Doch dies bringt auch Herausforderungen. Ein Beispiel: Je mehr Pergolen installiert sind, desto wichtiger wird ihre Ausfallsicherheit. Ansonsten würden die Servicekosten schnell explodieren. „Entsprechend braucht es wartungsarme Bauteile“, sagt Adrien Dufour, Leiter F&E und Qualität bei Sunilux. „Entscheidend sind zum Beispiel die Lager für die verstellbaren Lamellen.“ Denn diese sind das ganze Jahr der Witterung, Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung ausgesetzt.

Kunststoff- statt Metalllager: schmierfrei, UV-beständig, korrosionsfrei und frostresistent

„Wir haben uns entschieden, auf klassische Metalllager zu verzichten und stattdessen auf korrosions- und wartungsfreie Polymerlager von igus zu vertrauen“, sagt Adrien Dufour. „Eine Entscheidung, die wir nicht bereut haben. Wir konnten dadurch unsere Servicekosten signifikant reduzieren. Gleichzeitig können wir unseren Kunden eine überdurchschnittlich lange Garantie von zehn Jahren geben.“ Sunilux nutzt in der elektrischen Pergola Gleitlager und Anlaufscheiben aus iglidur G sowie Doppelbundlager aus iglidur M250. Jede der 30 Lamellen der Pergola rotiert beim Öffnen und Schließen über zwei Lager auf einer Edelstahlachse. Zusätzlich befinden sich 30 weitere Lager aus Hochleistungskunststoff in einem beweglichen Rinnenelement an jeder der beiden Seiten der Pergola. Dieses folgt der Bewegung der Lamellen und trägt dazu bei, dass das System im geschlossenen Zustand regendicht abschließt. Geeignet für den wartungsfreien Dauereinsatz sind die Polymerlager aus mehreren Gründen. Zum einen benötigen sie im Vergleich zu Metalllagern keine Schmierung. Integrierte Festschmierstoffe sorgen für einen reibungsarmen Trockenlauf. Zum anderen sind sie im Regen korrosionsfrei und geeignet für den Dauereinsatz bei Extremtemperaturen zwischen -40 °C und +130 °C sowie resistent gegen UV-Strahlung. Gleichzeitig sind sie schmutzresistent, weil kein Schmierfilm existiert, an dem sich Partikel anlagern könnten.

„Die Polymerlager sind für uns von strategischem Wert“

Durch den Einsatz der Polymerlager spart Sunilux gleich doppelt: Müssten Servicetechniker die Lagerstellen einmal pro Jahr nachschmieren, wie es bei vielen Metall-Alternativen laut Sunilux der Fall wäre, fielen für alle derzeit installierten Systeme über den Garantiezeitraum von zehn Jahren insgesamt rund 20.000 Arbeitsstunden an. Hinzu kommen rund 25.000 Euro Ersparnis für Schmierfett. „Die wartungsfreien Polymerlager sind somit für uns von strategischem Wert“, betont Adrien Dufour. „Sie entlasten massiv das Servicepersonal und sparen Materialkosten – ein kritischer Faktor bei wachsendem Fachkräftemangel.“

Filename: PM3026-1.jpg

Filename: PM3026_Sunilux.docx

Filename: PM3026_Sunilux.pdf

Article keywords:

Gleitlager iglidur Polymerlager