Verschleißfest gleiten auf engstem Raum mit iglidur Tribo-Polymerbeschichtung von igus
Juli 5, 2019
iglidur coating Technologie mit igus Tribo-Kunststoffen sorgt für abriebfeste Oberflächen von metallischen Bauteilen

Köln, 5. Juli 2019 – Schmiermittelfrei gleiten und das auf kleinstem Bauraum: Genau für solche Einsätze hat igus jetzt drei neue Werkstoffe aus wartungsfreien Tribo-Polymeren als Beschichtungsmaterial für metallische Bauteile wie Bleche, Ventile oder auch Wellen entwickelt. So können Anwender, die nicht den Platz haben ein Gleitlager einzubauen, auf eine verschleißfeste, kompakte und kostengünstige Lösung zurückgreifen.
Immer kompakter, immer leichter und immer kleiner: So lautet nicht nur das Motto von Elektronik-Herstellern – auch in der Industrie wird die Frage nach platzsparenden Maschinen immer lauter. In dieser Konsequenz setzen Konstrukteure zunehmend auf kleine Anlagen mit geringem Einbauraum. So sind auch zusätzliche Lösungen bei den Bauteilen wie im Bereich der Gleitlagertechnik gefragt, denn jeder noch so kleinste Millimeter zählt. Um den neuen Anforderungen des Maschinen- und Anlagenbaus gerecht zu werden, hat igus jetzt speziell für sehr kompakte Bauräume drei neue wartungs- und schmiermittelfreie Tribo-Polymere als Beschichtungsmaterialien entwickelt. Hierzu griff der motion plastics Experte auf seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Entwicklung von tribologisch optimierten Kunststoffen zurück. So kann der Anwender jetzt neben den schmiermittelfreien iglidur Gleitlagern bei igus auch auf den iglidur coating Service von metallischen Oberflächen mit den Werkstoffen iglidur IC-01 und neu auf IC-02, IC-03 und IC-06 zurückgreifen.
Mit Beschichtung Bauraum gespart
Der notwendige Bauraum für das Gleitlager lässt sich durch den Einsatz einer Beschichtung einsparen: Optimal für kleine und kompakte Maschinen und Anlagen. Der Anwender erhält durch die Polymerbeschichtung eine sehr langlebige und verschleißfeste Oberfläche seines Bauteiles, das sich in der Bewegung befindet. Zusätzlich ist diese dank der Tribo-Polymere korrosionsfrei und chemikalienbeständig. Zum Einsatz kommen die Beschichtungen beispielsweise in Ventilen, Pumpen, für Führungsbleche sowie für Gleitführungen.