Von Komponenten bis zum Humanoiden: RBTX wird zum Service-Hub für Low-Cost-Automation
Februar 25, 2026
Hannover Messe Preview: igus macht die nächste Generation der Roboter für alle zugänglich – mit KI‑Steuerungen, Humanoiden ab 5.000 Euro und Low-Cost-AMRs

Köln/Hannover, 25. Februar 2026 – Immer mehr mobile Roboter halten Einzug in die Industrie. Laut der International Federation of Robotics (IFR) wurden 2024 weltweit insgesamt 200.000 Serviceroboter verkauft. Davon entfielen allein 51 Prozent auf Roboter für Transport- und Logistik. Überall dort, wo menschliche Interaktion, variable Prozesse oder häufige Ortswechsel gefragt sind, gelten humanoide Roboter als vielversprechende Technologie. In der Praxis scheitert der Einsatz jedoch oft an hohem Investitionsaufwand und komplexer Integration. Auf der Hannover Messe Preview gibt igus erste Einblicke in neue Low-Cost-Robotiklösungen, die den Einstieg deutlich vereinfachen sollen – vom AMR ReBeL Pallet Mover über 95 neue Humanoide auf RBTX.com bis hin zu KI-Steuerungen, mit denen sich Roboter künftig per Gesten- und Sprachbefehlen intuitiv anlernen lassen.
Humanoide Roboter können angesichts des Fachkräftemangels künftig einfache, monotone Aufgaben übernehmen und bieten dabei einen klaren Vorteil: Sie sind ortsunabhängig einsetzbar und können flexibel dort helfen, wo gerade Unterstützung fehlt. Mit seinen motion plastics bietet igus schmierfreie Komponenten, die dafür sorgen, dass humanoide Robotersysteme zuverlässig laufen: von wartungsfreien Gelenklagern in den Fingern über hochflexible chainflex Leitungen im Torso bis hin zu Linearaktuatoren für die Bewegung der Beine. „Entscheidend ist jedoch, dass die Integration komplexer Automationslösungen für Anwender kostengünstig und ohne Expertenwissen möglich wird“, erklärt Alexander Mühlens, Leiter des Geschäftsbereichs Low-Cost-Automation bei igus. „Aktuell arbeiten wir daher unter anderem an neuen KI-basierten Steuerungen, die wir auf der Hannover Messe 2026 vorstellen werden.“ Das Motto lautet: “Teaching by showing, speaking, everything but programming”. Ein Meilenstein im vergangenen Jahr war die Einführung des ersten eigenen Humanoiden „Iggy Rob“, aufgebaut auf dem ReBeL Move, mit zwei ReBeL Cobot-Armen und einem Preis von 47.999 Euro, der deutlich günstiger als klassische Humanoide ist. Zur Hannover Messe werden neue, eigene humanoide Roboter auf der Online-Plattform RBTX vorführbereit sein.
RBTX als Service-Hub: der schnellste und einfachste Weg, Automatisierungsaufgaben zu lösen
Mittlerweile sind rund 260 Hersteller auf der Plattform vertreten, deren Robotik-Komponenten sich nach dem Baukastenprinzip miteinander kombinieren lassen. Unterstützt von igus Experten haben dort seither hunderte Unternehmen Automationslösungen realisiert – 95 Prozent davon unter 18.000 Euro. Bis zur Hannover Messe soll auf der Online‑Plattform RBTX das größte Angebot an humanoider Robotik verfügbar sein – mit 95 Robotermodellen von 35 Herstellern. Ziel von igus ist es, das RBTX-Ökosystem weiter auszubauen und zum Service-Hub für komplette Automationslösungen weiterzuentwickeln. Künftig soll RBTX als One-Stop-Shop nicht nur Komponenten mit Kompatibilitätsgarantie bündeln, sondern Anwender mit passenden Integrationspartnern verbinden – schnell, transparent und herstellerunabhängig. „Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Qualität und Investitionssicherheit bei diesen Angeboten richtig abzuwägen. RBTX ist der schnellste und einfachste Weg zur funktionsfertigen Lösung“, betont Alexander Mühlens. „Als einziger Anbieter in Europa mit konsequentem Low-Cost-Fokus machen wir Robotik für alle zugänglich und begleiten den gesamten Prozess als zentraler Ansprechpartner. Von der Anfrage, über das KI-basierte Matching mit zertifizierten Integratoren und die Umsetzung mit bewährten Komponenten bis hin zum dauerhaften Support.“
Autonomer Gabelstapler macht Logistik effizient
Bereits 2024 stellte igus den ersten autonomen, mobilen Roboter ReBeL Move für die Intralogistik vor, gefolgt von der noch leistungsstärkeren Variante ReBeL Move Pro. Die Nachfrage nach mobilen Robotiklösungen steigt nicht nur aufgrund des akuten Fachkräftemangels, sondern auch, weil solche Systeme immer erschwinglicher werden und sich deutlich leichter integrieren lassen. Daher bietet igus jetzt mit dem ReBeL Pallet Mover auch einen autonomen Gabelstapler, der dort mit anpackt, wo Personal fehlt. Je nach Anwendung bietet igus den Gabelstapler für verschiedene Nutzlasten an: 300 kg, 1.400 kg und 1.500 kg. Darüber hinaus passt das Unternehmen den autonomen Helfer individuell für die Ansprüche der Kunden an. Mit einem Preis von 67.340 Euro für den Pallet Mover 300 ist der Return on Investment bereits nach 12 bis 18 Monaten erreicht. „In Kombination mit den neuen KI-Steuerungen, an denen wir arbeiten, kommen wir unserem Ziel, Robotik zu demokratisieren und für alle verfügbar zu machen, ein großes Stück näher.”