Zentimetergenaue Antriebsleitung online schnell gefunden, bestellt und geliefert
Oktober 29, 2018
Der readycable Produktfinder von igus sorgt mit neu integriertem Lebensdauerrechner für eine schnelle Lieferung ab 24 Stunden

Köln, 29. Oktober 2018 – Mit dem igus Online-Tool „readycable Produktfinder“ können konfektionierte Antriebsleitungen, für den Einsatz in der Energiekette, einfach ausgewählt und bei igus bestellt werden. Der neu integrierte Lebensdauerrechner erweitert jetzt den Service und sagt zuverlässig die Haltbarkeit der Leitung voraus. Auf diese Weise kann der Anwender sich seine Lösung für die Energiekette in Wunschlänge aus über 4.200 anschlussfertigen Antriebsleitungen frei wählen.
Ist der Anwender auf der Suche nach einer hochflexiblen Antriebsleitung für die Bewegung, so bietet igus mit dem readycable Produktfinder ein praktisches Online-Tool, das hilft, die technisch beste und kostengünstigste Lösung aus über 4.200 Leitungstypen nach 24 Herstellerstandards zu finden. Einfach die igus- oder die Artikelnummer des Herstellers eingeben, oder den Antriebsherstellernamen aus dem Menü auswählen. Anschließend den benötigten Leitungstyp anklicken und der Produktfinder listet alle passenden Antriebsleitungen auf. Die Übersicht erfasst die verschiedenen Leitungsqualitäten, ob PUR-, PVC- oder TPE-Außenmantel, inklusive ihrer wichtigsten Eigenschaften wie Biegeradius und Verfahrwege. Der neu integrierte Lebensdauerrechner sagt, nach Eingabe verschiedener Parameter, zum Beispiel zu Geschwindigkeit, Einsatztemperatur und Beschleunigung, die Haltbarkeit der Leitung in der e-kette voraus. Der Preis wird ebenfalls angezeigt. Mit einem weiteren Klick kann der ausgewählte Artikel in den Warenkorb übernommen werden. Die entsprechende Antriebsleitung wird in Wunschlänge, auf den Zentimeter genau geliefert und das ab 24 Stunden. Ganz ohne Zuschlag, ab Losgröße eins.
Anschlussfertige Leitungen für die Bewegung mit Garantie
Der motion plastics Spezialist igus entwickelt seit 29 Jahren Leitungen, die speziell für den Einsatz in der Energiekette ausgelegt sind und ist daher die Nummer 1 für die Bewegung. Die hochflexiblen Leitungen sind durch ihre speziellen Mantelwerkstoffe sehr verschleißfest und eignen sich auch dank ihrer vielen Zulassungen wie UL, EAC oder DNV-GL unter anderem für den Einsatz in der Wüste, auf Bohrinseln sowie in dynamischen Anwendungen in der Intralogistik. Da alle Leitungen im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Testlabor getestet werden, vergibt igus als einziger Hersteller auf dem Markt eine einzigartige Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes Leitungssortiment. Die Daten aus dem Testlabor gehen auch in den Lebensdauerrechner ein. Alle Leitungen bietet igus direkt anschlussfertig, fertig montiert als readychain in einer Energiekette oder auch unkonfektioniert als Einzelkomponenten ohne Stecker, als Meterware oder in Wunschlänge an.
Der readycable Produktfinder lässt sich unter www.igus.de/readycablefinder aufrufen.