Zuverlässige Lineartechnik für Weihnachtszauber ohne Ausfälle
Dezember 15, 2025
Italienisches Kreativstudio Mammafotogramma realisiert DIOR-Weihnachtsfassade mit witterungsbeständigen drylin SLW-Linearmodulen von igus

Köln, 15. Dezember 2025 – Die Fassade des französischen Luxusmodehauses DIOR verzaubert jedes Jahr hunderttausende Menschen. Was diese nicht sehen: Für die Wintermagie müssen Konstrukteure einige Herausforderungen meistern, etwa elektrische Verstellsysteme für die beweglichen Figuren finden, die auch bei klirrenden Minusgraden funktionieren. Witterungsbeständige und schmierfreie Linearmodule von igus sorgen für einen störungsfreien Weihnachtszauber.
Weihnachtsschaufenster haben eine lange Tradition. Generationen von Kindern haben sich schon an den Fenstern die Nasen plattgedrückt. Und dabei Winterlandschaften mit Eisenbahnen und winkenden Teddybären bewundert. Zu den eindrucksvollsten Installationen zählt die Weihnachtsfassade des französischen Luxusmodehauses DIOR. Am 30 Avenue Montaigne in Paris lassen sich Kreativbüros jedes Jahr etwas Neues einfallen, um Kinder und Erwachsene zu verzaubern. Dieses Jahr ist es ein funkelnder XXL-Stern. 2024 war es eine märchenhafte Szene mit Miniatur-Eiffeltürmen, die sich über mehrere Stockwerke erstreckten, großen Sternen und schwebenden Handtaschen, beleuchtet in Weiß, Blau und Gold.
Mechanik der Weihnachtsfassade muss Regen, Frost und Wind trotzen
Doch die Magie ist nur die sichtbare Seite. Jedes Jahr stehen die Konstrukteure vor einer Herausforderung: Sie müssen die Weihnachtslandschaft so bauen, dass sie über Wochen eigenständig und ohne Serviceeinsätze funktioniert, auch bei Regen, Frost und Wind. Denn wenn tausende Menschen im Dezember ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, ist es kaum möglich, mit einem Kran Reparaturen an der Fassade durchzuführen. Gefragt sind daher tausende robuste und pflegeleichte Bauteile, die allerdings nicht immer leicht zu finden sind. Ein Beispiel: Zur 2024er-Installation gehörten große, beleuchtete Sterne mit Flügeltüren. Sie öffneten sich automatisch, sodass sich eine Frauenfigur mit Rock, Hut und Handtasche nach vorne schieben und sichtbar werden konnte. Für diese Verstellung suchten die Konstrukteure des italienischen Kreativstudios Mammafotogramma nach einer elektrisch angetriebenen Führung, die nicht nur witterungsbeständig, sondern auch möglichst ruhig sein sollte. Schließlich würde Quietschen den Weihnachtszauber trüben. „Kugelumlaufspindeln kamen nicht in Frage, weil Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und Frost die Funktion und den ruhigen Lauf beeinträchtigen können“, sagt Gianluca Lo Presti, technischer Direktor bei Mammafotogramma.
Schmierfreie Linearmodule von igus unterstützen den Weihnachtszauber
Die Lösung: ein Linearmodul der Serie SLW mit elektrischem Spindelantrieb von igus. „Mithilfe dieser witterungsbeständigen Module konnten sich die Figuren der Installation über die gesamte Weihnachtszeit hundertfach am Tag und ohne Ausfälle bewegen“, so Gianluca Lo Presti. Die Führungsschiene besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium. Auf einem Schlitten ist die Halterung für die Figur montiert. Öffnet sich die Flügeltür, dreht ein Motor eine Spindel mit der Haltevorrichtung für die Figur nach vorne. Die Besonderheit: Der Schlitten bewegt sich über vier Gleitbuchsen auf der Schiene, die nicht aus Metall bestehen, sondern aus Hochleistungskunststoff. In dieses Material ist ein Festschmierstoff integriert, der die Oberfläche der Buchsen dauerhaft rutschig hält. So kann der Schlitten ohne einen Tropfen Schmierfett auf der Schiene verfahren. „Anders als bei vielen ölgeschmierten Lagern besteht somit nicht die Gefahr, dass Staub und Schmutz angezogen werden und den Lauf stören“, sagt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus. „Zudem funktionieren die Polymerlager selbst im Winter bei Minustemperaturen zuverlässig, ohne einzufrieren und zu blockieren.“ Nicht zuletzt sei die gleitende Bewegung der Linearmodule laut Lo Presti nahezu lautlos. „Die Technik hat sich somit unauffällig in die Installation eingefügt, ohne den Weihnachtszauber zu stören.“
Mehr Informationen zur drylin SLW-Baureihe finden Sie hier:
https://www.igus.de/antriebstechnik/linearachsen-mit-spindel/slw-baureihe