Wartung nach dem Ampelprinzip: smarte drylin Linearführung von igus – igus® Presseportal

Wartung nach dem Ampelprinzip: smarte drylin Linearführung von igus

26. März 2020

Neue intelligente Lösung für die vorrauschauende Wartung der drylin W Linearsysteme

Nach dem Ampelprinzip erfährt der Instandhalter jetzt über eine LED-Anzeige am Schlitten der drylin Linearführung, ob ein Wechsel der Gleitfolie ansteht. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 26. März 2020 – drylin Linearführungssysteme müssen im Dauerbetrieb oder auch in abrasiven Umgebungen extremen Bedingungen standhalten. Damit die Linearführungen schmiermittelfrei gleiten können, setzt igus auf Linearlager aus Hochleistungskunststoffen. Doch wann muss ich das Lager tauschen? Hier hilft der neue smarte Linearschlitten von igus weiter. Ganz nach dem Ampelprinzip „rot bleib stehen, grün darfst gehen“ bekommt der Instandhalter auf Knopfdruck eine Information über den Wartungsbedarf.

Dauerbetrieb, Glasstaub und Holzfasern sind extreme Herausforderungen für die Gleitelemente in drylin Linearführungen. Um frühzeitig den Verschleiß der Tribo-Polymer Lager zu erkennen, hat igus ein smartes drylin Linearsystem entwickelt. Das Prinzip: ein Sensor, direkt auf der Gleitfolie aufgebracht, misst den Verschleiß des schmutz- und staubunempfindlichen Lagers und gibt dem Anwender rechtzeitig ein Signal, wenn die Verschleißgrenze erreicht ist. Das Signal kann dann vom Kommunikationsmodul icom an ein intelligentes System per Bluetooth, LoRa oder LTE übermittelt und ausgewertet werden. „Seitens unserer Kunden gab es aber auch das Feedback, dass es noch kein einheitliches, übergeordnetes und wirtschaftliches System für die Verarbeitung der Signale gibt. Daher haben wir jetzt zusätzlich eine Lösung entwickelt, die ganz ohne Netzwerk-Anbindung die Funktion erfüllt“, so Stefan Niermann, Leiter der drylin Antriebstechnik bei der igus GmbH. Ganz nach dem Ampelprinzip erfährt der Instandhalter jetzt über eine rot/grün LED-Anzeige am Schlitten, ob die Gleitfolie in einem guten Zustand ist oder bereits die Verschleißgrenze von 0,5 mm erreicht hat. Dazu muss er lediglich einen Knopf am Schlitten drücken. Eine Wartung kann so rechtzeitig geplant werden.

Lager in Sekundenschnelle gewechselt

Für einen schnellen Wechsel der Lager hat igus eine clevere Austauschtechnologie entwickelt. So lässt sich die Gleitfolie direkt auf der Schiene tauschen. Die Linearachse oder das Mehrachsportal mit Zahnriemenantrieb muss nun nicht mehr aufwendig auseinander gebaut werden. Ein kostenloses Werkzeug von igus hilft bei der Demontage des alten und der Montage des neuen Lagers. Stillstandzeiten und Wartungskosten reduzieren sich so auf ein Minimum. Die Anlage kann innerhalb von wenigen Minuten wieder in Betrieb genommen und muss in vielen Fällen nicht einmal neu referenziert werden.

Filename: PM1420-1.jpg

Filename: PM1420_drylin_smart_Schnellansicht.pdf

Filename: PM1420_drylin_smart.docx

Artikel Schlagwörter:

Schmiermittelfrei smart plastics