Rekordbeteiligung beim igus Kunststoffgleitlager-Wettbewerb manus

veröffentlicht: Februar 26, 2025

Köln, 26. Februar 2025 – Die Rekordbeteiligung beim manus award 2025 von igus zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft und Kreativität der Ingenieure auf der ganzen Welt. Der Wettbewerb würdigt den kreativen Einsatz von Kunststoffgleitlagern in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, mit einem klaren Fokus auf den ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Vorteilen. Mit 613 Anmeldungen aus 38 Ländern verzeichnete der Wettbewerb eine Steigerung von knapp 28 Prozent im Vergleich zu 2023.

Weiterlesen...

Innovation trifft Nachhaltigkeit: Kosten sparen mit motion plastics für die Industrie und Automation von morgen

veröffentlicht: Februar 19, 2025

Köln/Hannover, 19. Februar 2025 – Inmitten des aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfelds setzt igus ein positives Zeichen für Innovation und Nachhaltigkeit. Zur Hannover Messe 2025 präsentiert der motion plastics Spezialist seine neuesten Produktentwicklungen, welche die Innovationskraft „made in Germany“ unter Beweis stellen sollen. Von PTFE-freien Werkstoffen über eine komplette Energiekettenserie aus Recycling-Material bis hin zum neuartigen Trockenreinraum-Zertifikat für igus e-ketten, das gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA entwickelt wurde.

Weiterlesen...

PTFE-freie Teleskopschiene für eine stufenlose Verstellung bis zu zwei Meter

veröffentlicht: Oktober 29, 2024

Köln, 29. Oktober 2024 – Da PFAS-Stoffe in Zukunft strenger reglementiert sein könnten, suchen immer mehr Unternehmen des produzierenden Gewerbes schon jetzt nach Produktlösungen, welche auf die umstrittene Chemikaliengruppe verzichten. Um Kunden bereits jetzt bei Teleskopschienen eine sichere und transparente Lösung zu bieten, hat igus eine neue Variante der drylin NT-60 entwickelt – eine Teleskopschiene aus Aluminium, deren Gleitlager-Material auf PTFE und rund 100 weitere PFAS-Verbindungen verzichtet. Zum Einsatz kommen die Gleitelemente in den Baugrößen 35 und jetzt neu in Baugröße 60, in einem PTFE-freien und PFAS-geprüften Teleskopschienensystem. Es lässt sich stufenlos auf bis zu zwei Meter ausziehen, unter anderem bei Herstellern von Fahrzeugen, Möbeln und Medizintechnik.

Weiterlesen...

Neuartige Leitungsführung von igus macht nicht nur Windkraftanlagen ausfallsicherer

veröffentlicht: Oktober 23, 2024

Köln, 23. Oktober 2024 – Die Ausfallsicherheit von Energie- und Datenleitungen hat das Potential, die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen zu stärken. igus bringt mit dem TRM triflex Rotation Module (kurz: TRM) deshalb eine neuartige Leitungsführung auf den Markt, die Leitungen bei Rotationsbewegungen der Gondeln von bis zu 1.800 Grad in flexiblen Energieketten aus Hochleistungskunststoff zuverlässig schützt. Das kompakte und vorkonfektionierbare System ist aus einer Designstudie hervorgegangen und lässt sich für Anwendungen individuell projektieren.

Weiterlesen...

Neue Mikrofonwinde von igus entlastet Tontechniker

veröffentlicht: Oktober 17, 2024

Köln, 17. Oktober 2024 – Tontechniker in Theatern, Opernhäusern und Fernsehstudios stehen oft unter enormem Zeit- und Erwartungsdruck. Für Entlastung sorgt die e-spool microphone von igus. Die neue elektrisch angetriebene Mikrofonwinde ermöglicht die automatisierte Zuführung von bis zu 30 Meter langen Mikrofonkabeln von der Decke per Knopfdruck. Ein konstruktionstechnischer Kniff sorgt dabei für eine Optimierung der Übertragungsqualität.

Weiterlesen...

Mobile „Steckdose“ von igus versorgt Containerschiffe schnell und flexibel mit Landstrom

veröffentlicht: Oktober 9, 2024

Köln, 9. Oktober 2024 – Mit dem igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) hat igus ein mobiles Anschlusssystem für die Landstromversorgung entwickelt, das sich je nach Position der Schiffe am Liegeplatz positionieren lässt. Für diese Lösung, die bereits am Hamburger Hafen zum Einsatz kommt, erhielt igus die Auszeichnung „Hafeninnovation des Jahres“ im Rahmen der Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 in Amsterdam.

Weiterlesen...

ReBeL Move: Autonomes Logistik-Fahrzeug von igus für 29.838 Euro

veröffentlicht: Oktober 8, 2024

Stuttgart/Köln, 8. Oktober 2024 – Dass die Automatisierung von Intralogistikprozessen weder teuer noch kompliziert sein muss, beweist igus mit dem neuen ReBeL Move, den der Kölner motion plastics Spezialist auf der Motek 2024 präsentiert. Der mobile Roboter bewegt sich autonom durch Fabrikhallen und transportiert Produkte von A nach B – und kann dafür auch mit dem ReBeL Cobot aus Hochleistungskunststoff kombiniert werden. Es lässt sich schon mit einfachsten IT-Kenntnissen innerhalb einer Stunde in Betrieb nehmen und ist inklusive ReBeL Cobot für 34.808 Euro erhältlich.

Weiterlesen...

Hackathon bei igus: „Künstliche Intelligenz trifft Robotics“

veröffentlicht: Oktober 1, 2024

Köln, 1. Oktober 2024 – Mitte September fand bei igus in Köln ein Hackathon statt. Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz trifft Robotics“ arbeiteten 17 Teilnehmer in drei interdisziplinären Teams daran, fortschrittliche Automatisierungslösungen für die Logistik zu entwickeln. Ziel des Hackathons war es, mithilfe eines großen KI-basierten Sprachmodells (Large Language Models, kurz: LLM) eine automatisierte Methode zum Verpacken von Pizzen zu schaffen. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS, der Universität Bonn, dem Lamarr Institut und dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML statt.

Weiterlesen...

Die richtige Antriebsleitung finden mit dem neuen readycable finder von igus

veröffentlicht: September 26, 2024

Köln, 26. September 2024 – Der motion plastics Spezialist igus veröffentlicht die neueste Version seines readycable finders, ein Online-Tool, das die Auswahl der passenden Antriebsleitung erheblich vereinfacht. Anwender können mit nur einer Eingabe die richtige Leitung mit der passenden Qualität zum günstigsten Preis finden. Der integrierte chainflex Lebensdauerrechner zeigt außerdem die garantierte Haltbarkeit der Leitung an.

Weiterlesen...

igus entwickelt neue schmierfreie Gleitlagerwerkstoffe ohne PTFE

veröffentlicht: September 24, 2024

Köln, 24. September 2024 – Welche Gemeinsamkeiten haben Zahnseide, Skier, eine Bratpfanne und Gleitlager? Sie alle setzen auf organische Fluorverbindungen, auch PFAS genannt. Das Besondere: PFAS sind unempfindlich gegenüber Wasser, Hitze und Schmutz. Gleitlagern verhelfen sie zu einem verschleißfesten und schmierfreien Trockenlauf. Da sich die Chemikalien jedoch nur sehr langsam abbauen können, haftet ihnen ein negativer Ruf an. Denn wenn sie in die Umwelt gelangen, kann dies potenziell belastend für Mensch und Natur sein. igus entwickelt daher Gleitlagerwerkstoffe wie das neue iglidur JPF, welche komplett ohne PFAS wie PTFE auskommen.

Weiterlesen...