Blaue FDA-konforme Messerkantenrollen von igus für höchste Bandgeschwindigkeiten

Juli 23, 2020

Rollen aus neuem iglidur A250 Hochleistungskunststoff befördern Lebensmittel zuverlässig über den Spalt zwischen Förderbändern

Das neue FDA-konforme Tribopolymer iglidur A250 ist speziell für den Einsatz als Messerkantenrolle entwickelt und hält selbst hohen Bandgeschwindigkeiten verschleißfest stand. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 23. Juli 2020 – Speziell für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion hat igus jetzt einen neuen Hochleistungskunststoff entwickelt. Mit iglidur A250 erweitert der motion plastics Spezialist sein Produktprogramm für Messerkantenrollen. Das blaue Tribopolymer ist nicht nur optisch detektierbar, FDA- und EU-konform, sondern hält auch hohen Bandgeschwindigkeiten von bis zu 1m/s verschleißfest stand.

Durch die steigenden Ansprüche nach Produktivität in der Lebensmittelindustrie erhöhen sich immer mehr die Geschwindigkeiten der Anlagen und damit die Anforderungen an die Maschinenelemente. Eine Herausforderung auch für Messerkantenrollen, die die Produktionsbänder zum Beispiel von Teigwaren umlenken. Genau für diesen Einsatzzweck hat igus jetzt mit seiner über 50jährigen Erfahrung im Bereich der Gleitlagertechnik einen neuen Werkstoff entwickelt. „Mit dem neuen Tribopolymer iglidur A250 haben wir jetzt erstmals einen Kunststoff im Sortiment, der sowohl die strengen Anforderungen nach Hygiene der FDA- und EU10/2011-Verordnung erfüllt, als auch für hohe Bandgeschwindigkeiten geeignet ist“, erklärt Lars Braun, Leiter Branchenmanagement Lebensmittel- und Verpackungstechnik bei der igus GmbH. Damit bietet sich der Hochleistungskunststoff optimal für Messerkantenrollen an. Die neuen Rollen aus iglidur A250 benötigen nur eine niedrige Antriebsleistung, durch die Minimierung des Reibwertes. Wie alle iglidur Polymere ist iglidur A250 frei von externer Schmierung, staub- und schmutzempfindlich sowie leicht zu reinigen. Dank seiner blauen Farbe ist er zudem optisch detektierbar. Die hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit konnte der neue Werkstoff im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor unter Beweis stellen. Hier zeigte sich, dass iglidur A250 eine bis zu 10fach höhere Lebensdauer als andere igus FDA-Werkstoffe bei höchsten Bandgeschwindigkeiten besitzt.

Messerkantenrollen für einen sicheren Transport

Messerkantenrollen aus iglidur Tribopolymeren sind seit Jahren bewährte Lösungen in der Lebensmittelindustrie, wenn es darum geht Produkte in der Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie über bauraumbeengte Messerkantenübergänge zu transportieren. Denn verbindet man zwei Transportbänder für besonders kleine Produkte miteinander, ergibt sich durch die Radien der Umlenkrollen ein Spalt zwischen den Bändern. Ein Problem für Teigwaren wie Roh-Croissants, Kekse oder auch Kuchen. Sie können schnell in den Spalt zwischen den Förderbändern rutschen. Für eine sichere Übergabe der Teigwaren von Band zu Band müssen daher die Umlenkradien zwischen den Bändern der Fließbänder klein gehalten werden. Hier kommen die Messerkantenrollen zum Einsatz, denn sie sind kompakt und lenken die Bänder sicher um. Neben iglidur A250 führt igus in seinem Messerkantenrollen-Programm auch die Werkstoffe iglidur H1, P210 und weiteren Food-Grade-Lösungen wie A180 und A350.

Filename: PM3720_iglidur_A250_Messerkantenrollen.docx

Filename: PM3720_iglidur_A250_Messerkantenrollen_Schnellansicht.pdf

Filename: PM3720-1.jpg

Article keywords:

FDA FDA konform Tribo-Polymere