Downsizing und Upgrading in einem: igus Single Pair Ethernet Leitung für die e-kette
November 22, 2019
Hohe Lebensdauer der chainflex CFBUS.PUR.042 durch umfangreiche Versuche im Testlabor garantiert

Köln, 22. November 2019 – Tagtäglich generieren Sensoren weltweit Milliarden an Daten – Tendenz steigend. Die Single Pair Ethernet (SPE) Technik bietet ganz neue Chancen diese Datenströme selbst im kleinsten Bereich der Maschine zuverlässig und schnell zu übertragen. Für die Bewegung in der Energiekette stellt igus auf der SPS 2019 die SPE-Leitung chainflex CFBUS.PUR.042 vor. Die Verwendung von nur einem Adernpaar reduziert den Außendurchmesser um 25 Prozent. Dank der Versuchsreihen im igus Testlabor garantiert der motion plastics Spezialist eine Lebensdauer von 10 Millionen Doppelhüben und 36 Monaten.
Durch die Digitalisierung wächst die Anzahl der generierten Daten in den Fabriken und einzelnen Maschinen kontinuierlich. Feldbusse wie Profibus und CC-Link sowie Ethernet-Derivate wie Profinet und CC-Link IE werden daher weiterentwickelt, damit immer höhere Datenübertragungen möglich werden. Ähnlich sieht es bei den klassischen Ethernet-Kategorien aus. War vor einigen Jahren noch CAT5 das Maß der Dinge und mit CAT5e ein Quantensprung erreicht, sind heute zunehmend CAT6A und CAT7 gefragt. Alle Entwicklungen endeten jedoch bisher am letzten „intelligenten“ Bauteil der Maschine. Bedingt durch die Größe der Leitung und der Steckerlösungen, ließen sich Verbindungen bis zum kleinsten Sensor bisher nicht umsetzen. Eine Lösung bieten Leitungen, die die Adernpaare auf Eins reduzieren. Mit der CFBUS.PUR.042 stellt igus auf der SPS 2019 die erste chainflex Single Pair Ethernet Leitung vor, speziell für den bewegten, langlebigen Einsatz in der e-kette.
Schlüssel zur smarten Industrie-Automatisierung
Nach dem Motto „Was nicht gebraucht wird, kann weg“ nutzt die Single Pair Ethernet Leitung nur ein Adernpaar statt der üblichen vier. Das reduziert die Datenrate zwar auf Übertragungsraten von 10 MBit/s bis 1 GBit/s. Eine höhere Geschwindigkeit ist in vielen Anwendungen jedoch nicht notwendig. Stattdessen ermöglicht die Verringerung der Adernzahl der CFBUS.PUR.042 einen 25 Prozent kleineren Außendurchmesser. Sie befindet sich nun auf dem Niveau einer Initiator-Leitung. Die neue Leitung ist passgenau für die T1 Steckerschnittstelle konstruiert, die eigens für SPE neu entwickelt wurde. Dies führt dazu, dass der haltbare Schirm zuverlässig übergeben wird und dadurch eine hohe Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) vorhanden ist. Die Kombination aus Leitung und Stecker ist dabei äußerst robust: So verwendet igus eine hochabriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-Buchse.
Hohe Lebensdauer getestet und garantiert
Die Reduzierung der Größe von Leitung und Stecker schafft zusätzlichen Platz selbst in kleinsten e-ketten Serien. Die Single Pair Ethernet Technologie ist dadurch eine Alternative zu klassischen seriellen Bussystemen in der Automobilindustrie, in der Bahntechnik oder bei Industrierobotern. Der Anwender muss dabei nicht auf Qualität verzichten. Die ölbeständige und flammwidrige CFBUS.PUR.042 wurde im 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor ausgiebig getestet. Wie bei seinem gesamten über 1.300 Leitungen umfassenden Leitungsangebot erhält der Kunde auch bei der online berechenbaren Single Pair Ethernet Leitung eine Garantie und 10 Millionen Doppelhüben und 36 Monaten.
igus zeigt die neue Single Pair Ethernet Leitung CFBUS.PUR.042 auf der SPS in Halle 4, Stand 310.