Großer Raum, kleiner Preis: motion plastics machen igus Delta Roboter günstig und wartungsarm
Oktober 9, 2019
Schmierfreie Low Cost Parallelkinematik mit 660 mm Arbeitsraumdurchmesser ab 4.705 Euro

Stuttgart/Köln, 9. Oktober 2019 – Einfach Automatisieren und das zu geringen Kosten: Der igus Delta Roboter macht das durch den Einsatz von schmierfreien Komponenten aus Tribo-Kunststoffen möglich. Auf der Motek 2019 stellt der motion plastics Spezialist jetzt eine neue Version mit einem 10fach größeren Arbeitsraumvolumen im Vergleich zum bewährten Modell vor. Dieses leichte System für einfache Pick& Place-Aufgaben wird als vormontierter Bausatz oder einbaufertig geliefert. Das garantiert den schnellen Einsatz und spart Kosten ab der ersten Minute.
Geringes Gewicht, kostengünstig und mit größerer Reichweite – das ist der neue Delta Roboter drylin DLE-DR von igus. Durch den Einsatz von schmierfreien Tribo-Polymeren ist er nicht nur besonders günstig beim Kauf, sondern auch wartungsarm im Einsatz. So werden Instandhaltungs- und Stillstandkosten reduziert. Dank eines Baukastensystems können Anwender zwischen einem kompakten Bausatz zum Selberbauen oder einer vormontierten Variante in einem Transportrahmen wählen. Der Roboter besteht aus drei wartungsfreien drylin ZLW Zahnriemenachsen mit NEMA23 XL Encoder-Schrittmotoren, schmiermittelfreien igubal Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten für Greifer und Motoren. Damit ist ein schnelles Handling von bis zu 5 Kilogramm bei einer Präzision von ± 0,5 Millimetern möglich. Der neue Delta Roboter bietet einen 10fach vergrößerten Arbeitsraum mit 660 mm Durchmesser bei 180 mm Höhe, wodurch sich die Reichweite deutlich erhöht. Ein Kalibrierdorn ermöglicht das Positionieren des Roboters auf dem Nullpunkt. Die Fixierung erfolgt am Aufnahmestern.
Einfache Automatisierung ab 4.705 Euro
Der Einsatz des Delta Roboters eignet sich vor allem für einfache Montagetätigkeiten, Pick&Place-Aufgaben sowie Anwendungen in der Prüftechnik. Als Bausatz lässt er sich in nur 30 Minuten aufbauen und ist mit 4.705 Euro dabei äußerst kostengünstig. „So kann selbst ein kleineres mittelständisches Unternehmen für wenige tausend Euro den Sprung in die Automatisierung wagen“, macht Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereichs Low Cost Automation bei igus deutlich. „Gleichzeitig profitiert der Betreiber sehr schnell von seiner neuen Automatisierungslösung. Diese Amortisierungszeit liegt bei den meisten Anwendungen unter einem halben Jahr. Lieferbar ist der neue drylin DLE-DR je nach Kundenwunsch innerhalb von 3 bis 7 Tagen als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung in einer Box oder direkt einbaufertig in einem Transportrahmen. Optional kann der Kunde auf die eigene Software und Steuerung oder die intuitive und leicht zu bedienende dryve D1 Steuerung von igus zurückgreifen.
Mit wenigen Klicks zum eigenen Roboter
Mit dem Delta Roboter drylin DLE-DR erweitert igus seine breite Auswahl an Robotikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt auf Basis seiner Tribopolymer-Expertise seit Jahren kostengünstige Automationslösungen für die Kommissionierung, Zuführung, Qualitätssicherung und Montage. Darunter robolink DP – ein Baukasten, mit dem Anwender Gelenkarme mit einem robusten und leichten Kunststoffgehäuse, Getriebe und Motoren zu einem eigenen Roboterarm zusammensetzen können. Zum Angebot zählt außerdem robolink DCi, ein vorkonfiguriertes, sofort einsatzfertiges Automationssystem. Es besteht aus einem 4- oder 5-Achs-Roboter, einer Steuerung, die platzsparend im Fuß des Greifarms untergebracht ist. Damit Kunden schnell eine eigene Roboterlösung zusammenstellen können, hat igus in diesem Jahr gemeinsam mit Industriepartnern die Plattform RBTX.com vorgestellt. Mit nur wenigen Klicks lässt sich online eine eigene Low-Cost-Robotik-Lösung zusammenstellen. Das elektro-mechanische Grundgerüst bilden dabei die Gelenkarmroboter, Deltaroboter und Linearroboter von igus. Diese Basis erweitert der Anwender im nächsten Schritt um Einzelkomponenten verschiedener Hersteller, etwa Greifer, Sauger, Kameras, Motoren, Sensoren und Steuerungen. Der Vorteil: Alle Komponenten sind miteinander kompatibel. So erhält der Nutzer schnell eine sicher funktionierendes Automatisierungs-Gesamtpaket, das seinen individuellen Anforderungen und dem jeweiligen Budget entspricht.