igus eröffnet hochmodernes Werk in China für weiteres Wachstum und intelligente Fertigung
November 23, 2026
Investition von rund 75 Millionen Euro schafft dreimal mehr Fläche für lokale Produktion, Innovationen und schnelleren Kundenservice

Köln/Shanghai, 23. November 2026 – igus hat am 20. November sein neues Werk im Industriepark Fengxian in Shanghai offiziell eröffnet. Mit einer Investition von rund 75 Millionen Euro ist auf rund 70.000 Quadratmetern eines der modernsten Produktions- und Logistikzentren des motion plastics-Spezialisten entstanden. Der neue Campus bietet dreimal mehr Fläche als der bisherige Standort in Shanghai und ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Expansion von igus in China. Das neue Werk stärkt die lokale Wertschöpfung und ermöglicht es, Kunden in China künftig noch schneller, flexibler und mit einer größeren Produktvielfalt zu bedienen. Ein Teil der Produkte wird dabei gezielt für den lokalen Markt vor Ort gefertigt.
Fast genau zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich feiert der neue Produktionsstandort von igus in China offiziell seine Eröffnung. Mit 823 Mitarbeitenden, davon 270 in der Produktion, gehört der Campus in Shanghai-Fengxian zu den wichtigsten Standorten von igus weltweit und ist zugleich der größte im asiatisch-pazifischen Raum. Die neue Fabrik ist Teil der „Local for local“-Strategie des Unternehmens. Durch die verdreifachte Fläche und deutlich erweiterte Fertigungskapazitäten kann igus seine Kunden vor Ort künftig noch schneller beliefern und gleichzeitig den Anteil lokal produzierter Produkte weiter ausbauen. Parallel investiert das Unternehmen weiterhin in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Deutschland und weiteren Standorten, um Kunden weltweit möglichst nah am jeweiligen Markt bedienen zu können. „China ist für uns einer der wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit. Mit dem neuen Werk schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Kunden noch flexibler zu unterstützen und unsere lokale Fertigung konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Artur Peplinski, Sprecher der Geschäftsführung der igus SE & Co. KG.
Das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 70.000 Quadratmetern vereint auf vier Etagen Produktion, Montage, Qualitätssicherung, Lagerhaltung und Logistik unter einem Dach. Die lokale Produktion deckt rund 50 Prozent des chinesischen Auftragsvolumens ab. Gleichzeitig bietet der Standort ausreichende Kapazitäten für weiteres Wachstum in Zukunftsmärkten wie Robotik, Elektronik und Medizintechnik. Hinzu kommen wachsende Projektgeschäfte in Bereichen wie Shore Power sowie der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus profitiert igus von seiner breiten Aufstellung über zahlreiche Industrien hinweg. Vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automatisierungstechnik bis hin zur Energiewirtschaft unterstützt das Unternehmen Kunden mit schmierfreien motion plastics-Lösungen und erschließt damit zusätzliche Wachstumspotenziale im chinesischen Markt.
AGV-Tower als Herzstück des neuen Werks
Die Fabrik verfügt über 40 moderne Spritzgussmaschinen mit einer Produktionskapazität von über zwei Millionen Bauteilen pro Woche. Gleichzeitig bietet das neue Werk ausreichend Raum für den weiteren Ausbau der Fertigungskapazitäten auf künftig bis zu 200 Maschinen. Zusätzlich investierte igus unter anderem in die Kabelkonfektion mit hochpräzisen Schneidemaschinen, Kennzeichnungs- und Prüfsystemen sowie 17 industrielle 3D-Drucker für die additive Fertigung. Herzstück der intelligenten Fabrik ist ein spiralförmiger Tower im Zentrum des Gebäudes. Über ihn verbinden fahrerlose Transportsysteme (AGVs) die vier Etagen miteinander und übernehmen den automatisierten Materialtransport zwischen Produktion, Montage, Lager und Versand. Das Konzept sorgt für maximale Flexibilität, da sich Materialflüsse schnellstens an verändernde Kundenansprüche anpassen lassen.
Architektur nach dem Vorbild des Centre Pompidou
Nicht nur technologisch, sondern auch architektonisch setzt der neue Standort Maßstäbe. Das von Frank Blase, Verwaltungsrat der igus SE & Co. KG, inspirierte und von einem chinesischen Architekten-Team entwickelte Gebäudekonzept orientiert sich am Centre Pompidou in Paris, einem weltberühmten Werk der High-Tech-Architektur. Im Mittelpunkt stehen flexibel nutzbare Flächen und eine anpassungsfähige Fassadenstruktur. So lassen sich Produktions-, Montage- und Logistikbereiche auch künftig an neue Anforderungen und Technologien anpassen. Das offene Konzept schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fertigungs- und Logistikprozesse. „Für uns ist ein Fabrikgebäude nie fertig. Es muss mit den Anforderungen unserer Kunden und den Möglichkeiten neuer Technologien mitwachsen können“, erklärt Frank Blase. „Genau diesen Gedanken haben wir bei der Planung des neuen Standorts umgesetzt. Die Architektur unterstützt damit denselben Gedanken, der auch die Produktion prägt: maximale Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen Markt.“