igus überzeugt mit bedienerfreundlichem und anwendungsorientiertem Industriedesign
April 1, 2026
Dreifach ausgezeichnet: iglidur PRT-Drehkranzlager, geteilte igubal Flanschlager und igusGO App gewinnen iF Design Award 2026

Köln, 1. April 2026 – Wenn Industrieprodukte funktionieren, sich aber nur umständlich montieren oder bedienen lassen, entstehen oft unnötige Stillstände, Fehlbedienungen und Zusatzkosten. igus setzt daher bei der Entwicklung neuer Produkte seinen Fokus auf ein anwendungsorientiertes Design. Für diesen Ansatz haben jetzt gleich drei Produkte den renommierten iF Design Award 2026 gewonnen: Überzeugt hat die internationale Jury ein Drehkranzlager mit integriertem Winkelbegrenzer über 360 Grad, geteilte Flanschlager, die den Lagertausch an schwer zugänglichen Stellen beschleunigen sowie die KI-gestützte App igusGO, die in Sekundenschnelle zeigt, mit welchen igus Produkten sich Anwendungen schmierfrei konstruieren, die Technik verbessern und gleichzeitig Kosten sparen lassen.
Seit 1954 zählen die iF Design Awards zu den größten und wichtigsten Designwettbewerben weltweit. In diesem Jahr bewertete eine unabhängige Jury aus 129 international führenden Design- und Nachhaltigkeitsexperten über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern. Zu den Gewinnern des iF Design Awards 2026 in der Kategorie industrielles Produktdesign gehört unter anderem das Drehkranzlager iglidur PRT-04-TS-360 von igus. Das Lager verfügt über einen mechanisch einstellbaren Rotationsstopp, der definierte Drehpositionen von bis zu 720 Grad statt der üblichen 360 Grad ermöglicht. So lassen sich Bauteile sicher und kontrolliert drehen, etwa in Maschinen, Automationssystemen, Displays oder Kameraplattformen. Eine weitere Besonderheit des Designs: Im Vergleich zum Vorgängermodell ist es igus gelungen, das Drehkranzlager um 60 Prozent leichter, 50 Prozent kompakter und 20 Prozent kostengünstiger zu konstruieren. Gleichzeitig arbeitet das Lager durch den Einsatz der igus Hochleistungskunststoffe schmier- und wartungsfrei, was die Betriebskosten reduziert.
80 Prozent Montagezeit einsparen
Auch die geteilten Flanschlager aus Hochleistungskunststoff der Serie igubal von igus haben die internationale Jury des iF Design Awards 2026 überzeugt. Sie erweitern das bestehende Portfolio an geteilten Lagern der Serie und sind für schwer zugängliche Lagerstellen von Maschinen und Anlagen konzipiert. Der Clou: Die Lager lassen sich durch ihre geteilte Bauweise direkt an der Welle montieren, ohne umliegende Komponenten ausbauen zu müssen. Das führt zu Zeitersparnissen von bis zu 80 Prozent. Anwender klassischer Flanschlagereinheiten können ohne konstruktionstechnische Anpassungen auf die Alternative aus Hochleistungskunststoff umsteigen. Denn die Bohrungsabstände der Lager sind identisch. Durch den Wechsel sparen sie zudem rund 80 Prozent Gewicht ein. Gleichzeitig senken sie die Betriebskosten, da auch die igubal Lager dank der Schmierfreiheit wartungsfrei sind.
Produktsuche mit Gamification-Ansatz
Von welchen igus Komponenten könnte meine Anwendung profitieren? Um diese Frage zu klären, bietet igus unter anderem die Produktsuche und einen Live-Chat auf der Webseite, Kataloge sowie die Beratung durch Außendienstmitarbeitende. Mit der App igusGO verspricht igus nun eine Alternative, die für eine enorme Zeitersparnis sorgt. Sie funktioniert wie folgt: Anwender machen ein Foto ihrer Anwendung, etwa einer Kaffeemaschine oder einer Landmaschine. Die igusGO-KI erkennt bisher rund 1.000 Anwendungsfälle, und es werden täglich mehr. Eine KI analysiert daraufhin die Anwendung und schlägt geeignete Komponenten von igus vor. Nutzer erfahren darüber hinaus mehr über bereits gelöste Anwendungen an vergleichbaren Maschinen und Bauteilen. Über die Verlinkung zum igus Online-Shop können sie Informationen zum jeweiligen Produkt einsehen und dieses direkt bestellen oder anfragen. Besonders am Design ist die immersive Nutzererfahrung: Die App verbindet die reale Arbeitsumgebung mit einer digitalen Analyse, sodass die Interaktion mit der Technik besonders intuitiv ist. igusGO ist als App für Android und iOS, aber auch als Web-Applikation kostenlos verfügbar – und das bereits in mehreren Sprachen.