Mehr Verschleißfestigkeit auf Knopfdruck: Neues igus Online-Tool für die Polymerbeschichtung
Februar 28, 2023
Stark beanspruchte Bauteile mit dem iglidur Coating Designer in nur drei Schritten beschichten lassen

Köln, 28. Februar 2023 – Funktionelle Oberflächenbeschichtungen sind fester Bestandteil im Industriealltag. Mit den iglidur Coating Werkstoffen von igus lassen sich besonders stark beanspruchte Bauteile vor Verschleiß schützen. Die schmierfreien Pulverbeschichtungen auf Kunststoffbasis dienen als reibungsoptimierte Oberfläche für elektrisch leitfähige Komponenten. Kunden können so die Lebensdauer ihrer Bauteile deutlich verlängern. Damit die Auswahl der passenden Beschichtung noch einfacher wird, können sie ab sofort den iglidur Coating Designer nutzen.
Die Auswahl der passenden und gleichzeitig kostengünstigsten Lösung so einfach wie möglich machen. Dieses Ziel verfolgt igus mit seinem stetig wachsenden Angebot an Konfigurations- und Lebensdauerberechnungs-Tools. Die neueste Ergänzung ist der iglidur Coating Designer, welcher zunächst in Deutschland verfügbar ist. Mithilfe des Tools können Nutzer ihr individuelles Bauteil beschichten lassen – und das in drei einfachen Schritten. Zuerst wird ein CAD-Modell in das Online-Tool geladen, mögliche Dateiformate sind .stp, .step oder .stl. Im zweiten Schritt wird das Beschichtungsmaterial ausgewählt. Zur Verfügung stehen sechs verschiedene iglidur Beschichtungs-Pulver, die direkt im Tool miteinander verglichen werden können. Zum Schluss muss nur noch die gewünschte Schichtdicke angegeben werden – den Rest erledigt das Tool von selbst. Preis und Lieferzeit berechnet es automatisch. Zudem wird direkt angezeigt, wie das beschichte Bauteil am Ende aussieht. Der Nutzer kann sich das dazugehörige Datenblatt einfach per Klick herunterladen. Im letzten Schritt besteht die Möglichkeit, den Warenkorb anzufragen, an den zuständigen Einkäufer bzw. andere am Konstruktions- oder Beschaffungsprozess Beteiligte weiterzuleiten oder sofort zu bestellen.
Einfach, langlebig und vielseitig einsetzbar
Wie alle iglidur Materialien sind die Beschichtungswerkstoffe tribologisch optimiert und bieten damit hervorragende Reib- und Verschleißwerte. Metallische Oberflächen werden somit vor Abrieb durch andere Reibpartner und Verkratzen geschützt – ganz ohne zusätzliche Bauteile. Dadurch wird die Komplexität der Anwendung reduziert. Die iglidur Beschichtungspulver können auf beinahe jeder Oberfläche aufgetragen werden und lösen somit auch Verschleißprobleme an Stellen, in denen aufgrund von Hinterschnitten oder geringem Bauraum keine klassischen Gleitlager verbaut werden können. Ob an Ventilen, Scharnieren oder Leitblechen. Die sechs zur Verfügung stehenden Beschichtungspulver eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche. Zum Beispiel für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder im Lebensmittelbereich. Das Besondere: Alle iglidur Beschichtungswerkstoffe benötigen dabei keine zusätzliche Schmierung. Integrierte Festschmierstoffe sorgen stets für geringstmögliche Reibung. „iglidur Coating dient als Verschleißschicht, mit der Kunden ihr Bauteil optimal schützen und so die Lebensdauer ihrer Anwendung erheblich verlängern können“, betont Marc Trenkler, Produktmanager iglidur Coating bei igus. „Tests in unserem hauseigenen Labor zeigen, dass unsere Polymerbeschichtungen bis zu 10-mal verschleißfester sind als PTFE-Beschichtungen.“
Wer lieber selbst beschichten möchte, kann die iglidur Coating-Pulver auch direkt im igus Online-Shop bestellen.