Schnell zur Rolle: Neues Online-Tool für wartungsfreie Umlenkrollen von igus
März 19, 2019
xiros Experte hilft bei der einfachen Auswahl von leichten und schmiermittelfreien kugelgelagerten Rollen

Köln, 19. März 2019 – Wartungsfrei, hygienisch und sauber: Das sind die Anforderungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie an eingesetzte Bauteile. Daher greifen Konstrukteure für Folien- und Etikettieranlagen auf leichtgängige Umlenkrollen mit schmiermittelfreien Kunststoffkomponenten von igus zurück. Damit der Kunde sich innerhalb kürzester Zeit die für seinen Anwendungsfall passende Rolle auswählen kann, hat igus jetzt einen neuen Online-Experten für Umlenkrollen entwickelt. Auf der Hannover Messe in Halle 17, Stand H04 stellt igus das neue Tools erstmals vor.
xiros Polymerkugellager von igus sind schmiermittel- und wartungsfrei und besitzen ein sehr geringes Losbrechmoment. Insbesondere in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie kommen sie zum Einsatz, da keine Gefahr durch Verunreinigungen aufgrund austretender Schmiermittel besteht. Mit den xiros Umlenkrollen bietet igus seit Jahren fertig konfektionierte und leichte Systemlösungen zum direkten Einbau beispielsweise in Folien- oder Etikettieranlagen an. Bei den leichtlaufenden Umlenkrollen stehen verschiedene Durchmesser, millimetergenaue Längen sowie drei Rohrmaterialien zur Verfügung. Damit der Kunde sich in nur zwei Schritten seine Umlenkrolle aussuchen und bestellen kann, hat igus den Umlenkrollen-Experten entwickelt. Im neuen Online-Tool muss der Nutzer lediglich im ersten Schritt den Außen- und Innendurchmesser sowie die Länge der Rolle, die Belastung, den Lastfall und Umgebungsparameter in Form der Temperatur angeben. Das Besondere: durch Eingabe der Krafteinwirkung und dem Grad der Umschlingung berechnet der Online-Experte die resultierende Kraft auf die Rolle und zeigt die geeigneten Rohrmaterialien an. Im zweiten Schritt kann der Anwender sich anhand der Daten zur Durchbiegung, Gewicht und Preis seine Umlenkrolle auswählen, die CAD-Daten der Konfiguration herunterladen und die Rolle direkt online bestellen.
Für jede Anwendung das passende Material
Für unterschiedlichste Einsatzszenarien stehen dem Anwender die Umlenkrollen aus den Rohrmaterialien Aluminium, PVC und Carbon zur Verfügung. Im Vergleich zu gängig verwendeten ES-Rohren wiegen die igus Rohrmaterialien deutlich weniger, was sich wiederum positiv auf Beschleunigungen und Verzögerungen auswirkt. Möchte der Anwender auf eine Rolle zurückgreifen, die komplett aus zugelassenen Werkstoffen für die Lebensmittelindustrie besteht, so ist die Umlenkrolle mit dem PVC-Rohrmaterial die richtige Wahl. Diese besteht vollständig aus Werkstoffen, die konform der EU-Verordnung 10/2011 sind. Ihr Einsatz eignet sich auch als Transportrolle. Ist eine besonders leichte Umlenkrolle gefragt, so bietet igus die Komplettlösung mit einem Carbonrohr an, während sich der Einsatz eines Aluminiumrohrs als gängige Lösung für das Umlenken von Etiketten und Folien anbietet. Für den leichten Trockenlauf der Rollen sorgen jeweils zwei xiros Flanschkugellager aus Hochleistungskunststoffen mit Edelstahlkugeln. Sie bieten eine geringere Reibung als geschmierte Kugellager aus Metall, da die Kugeln den Widerstand des Schmierstoffs und der Dichtung nicht überwinden müssen – sie laufen also wesentlich leichter an.