Smart Factory mit IoT: igus entwickelt smart plastics App für Fanuc FIELD system
September 16, 2019
Neue igus App für Fanuc IoT Plattform sorgt für eine einfache und sichere Überwachung von Maschinenkomponenten

Hannover/Köln, 16. September 2019 – Um Daten von Maschinen und Anlagen zentral auswerten zu können, stellt Fanuc jetzt seine neue offene industrielle IoT-Plattform „FIELD system“ vor. Das System kann Produktionsmaschinen aller Hersteller über eine lokale Netzwerktopologie verbinden und ermöglicht so eine umfassende Datenanalyse der gesamten Prozesskette. In dieser Infrastruktur kommen sowohl Apps von Fanuc wie auch von Drittanbietern zum Einsatz. Für das neue System hat igus jetzt eine smart plastics App entwickelt. Mit der App können Instandhalter den Zustand ihrer igus Komponenten, zum Beispiel Energieketten und Leitungen, überwachen und eine Wartung rechtzeitig planen.
Vernetzung ist derzeit das zentrale Stichwort, wenn es um Predictive Maintenance und Industrie 4.0 geht. Hierzu kommen industrielle IoT Plattformen zum Einsatz. Eine solche Plattform hat jetzt der Automatisierungsspezialist Fanuc entwickelt. Das Fanuc Intelligent Edge Link & Drive system (kurz: FIELD) stellt das Unternehmen auf der EMO vor. Mit dem FIELD system können sich Produktionsmaschinen miteinander vernetzen. Dazu kann es sowohl „on premise“ oder zukünftig mit Cloud-Anbindung arbeiten. Das System sammelt und analysiert die Maschinendaten vor Ort. So können die Betriebsdaten sowie auch Sensordaten der Maschinen über nur einen Server zentral gesammelt und abgerufen werden. Die Effizienz lässt sich einfach überwachen, Produktionsabläufe beschleunigen sowie Wartungseinsätze planen. Durch die Offenheit der Plattform sind alle Maschinen ans System anschließbar. Apps für das System werden von FANUC sowie von Drittanbietern angeboten. So hat auch der motion plastics Spezialist igus jetzt eine App für seine smart plastics entwickelt und der FIELD Plattform zu Verfügung gestellt. Mit der Einbindung der igus smart plastics App können Anwender den Zustand ihrer Energieketten und Leitungen jederzeit überwachen und die Wartung vorausschauend planen. Zukünftig wird auch der Zustand von Rundtisch-, Linear- und Gleitlagern mit der App überwachbar sein.
Anbindung über icom.plus in einer sicheren Umgebung
Unter dem Namen isense führt igus Sensoren unterschiedlichster Art, die den Zustand der igus Komponenten erfassen. Sie messen unter anderem im laufenden Betrieb den Verschleiß und geben Alarm, sobald eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist. Das Kommunikationsmodul icom.plus stellt die igus Daten über einen integrierten OPC-UA Server bereit. Diese werden über den FANUC Converter in die Plattform übernommen. „Durch die Offenheit des FIELD systems hat der Kunde nun die Möglichkeit die Daten und Lebensdaueraussagen aller igus Produkte in einer geschützten lokalen Netzwerkumgebung zu nutzen“, erklärt Richard Habering, Geschäftsbereichsleiter smart plastics bei der igus GmbH. „Die igus smart plastics App sagt dem Instandhalter in wie vielen Tagen er die nächste Wartung durchführen sollte. Ungeplante Anlagenstillstände lassen sich so vermeiden.“ Die Apps des FIELD systems, so auch die igus smart plastics App, kann der Anwender sich über den FIELD system App Store herunterladen. Kunden haben hier die Möglichkeit ihre gewünschten Software-Lösungen selbst zu wählen.
igus zeigt die „smart plastics App“ mit einem Demonstrator Besuchern der EMO auf dem Fanuc Stand in Halle 9, Stand A50. Außerdem können die Besucher mittels einer VR-Brille einen Einblick in das igus Testlabor erhalten.