In jeder Lage sicher geführt: Neues igus e-ketten Konzept mit dynamischen Bolzen
Juli 3, 2018
Köln, 3. Juli 2018 – Die Betriebssicherheit automatisch zu erhöhen ist das Ziel des neuen Energieführungssystems lokchain von igus. Dieses könnte die Strom-, Daten- und Medienzuführung bei dynamischen Anwendungen neu erfinden. Automatisch ausfahrbare Sicherungsbolzen fixieren die e-kette und ermöglichen so komplett neue Lösungen bei stehenden, hängenden oder Kreisanwendungen.
Egal ob Hightech- oder Lowtech-Einsätze: igus erforscht stetig neue Energiekettenlösungen, um den besonderen Ansprüchen industrieller Anwendungen nach Flexibilität, Sicherheit und geringen Kosten nachzukommen. Daher hat der motion plastics Spezialist mit der lokchain jetzt ein neues Konzept bestehend aus e-kette mit automatisch ausfahrbaren Verriegelungsbolzen und kompakter Führungsrinne für dynamische Energieketteneinsätze entwickelt. Die jederzeit abgesicherte Führung der Energiekette in der Rinne erlaubt einen hängenden, stehenden oder auf der Seite liegenden Einsatz des Systems mit und ohne Querbeschleunigungen. Selbst lange Verfahrwege mit bewegtem Untertrum sind durch die Fixierung der lokchain in der Obertrumrinne möglich. Auch über Kopf oder in vertikalen Kreisanwendungen kann das System installiert werden. So bietet sich der Einsatz der lokchain beispielsweise in dem kompakten Raum eines C-Bogen-Röntgengeräts an. Die Flexibilität der e-kette bietet dem Anwender die Möglichkeit zur Entwicklung völlig neuer Maschinenkonzepte.
Das lokchain Prinzip: automatische Sicherung mit Bolzensystem
Das zugrunde liegende Prinzip der lokchain ist einfach: In die Seitenteile integrierte Bolzen halten die Energiekette fest in der Führungsrinne. Klappt das Kettenglied in den Radius so fährt der Bolzen automatisch ein und gibt die Kette aus der Führung frei. Wenn das Kettenglied dann aus dem Radius tritt und wieder auf die Rinne trifft, fährt der Bolzen erneut aus und hakt sich selbstständig in die Schiene wieder ein. Ein simpler selbstverriegelnder Mechanismus mit außerordentlicher Wirkung. Denn so müssen keine aufwendigen Führungsrinnen mehr eingesetzt werden. Der Anwender spart wahre Kosten.
Ruhiger Lauf und hohe Lebensdauer selbst bei kleinen Biegeradien
Aufgrund der besonderen Konstruktion der lokchain treten kaum Abrieb und Verschleiß auf, sodass sich die Lebensdauer der e-kette erhöht wird. Die Langlebigkeit konnte der Prototyp im Dauertestversuch im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Labor erfolgreich unter Beweis stellen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des neuen e-kettensystems ist die Beweglichkeit der Kettenglieder. Sie sorgt dafür, dass die Energiekette selbst bei kleinen Biegeradien als auch auf langen Wegen sicher und leise verfährt. Aktuell befindet sich die neue e-kette in der Prototypenphase, was den Kunden die Möglichkeit bietet, die benötigte Größe und das Design mitzugestalten. Individuelle Anfragen sind jederzeit erwünscht und werden schnell umgesetzt – von der Fertigung von Prototypen und Kleinserien bis hin zur Großserie.