Category:

Energieführung

igus setzt neuen Standard mit erstem Online-Tool für die automatische Auslegung von Clean Cables

veröffentlicht: Januar 26, 2026

Köln, 26. Januar 2026 – Partikelfreiheit und wenig Platz zeichnen Reinräume für die Fertigung von Mikrochips und Halbleitern weltweit aus. Um Leitungen unter diesen Bedingungen sicher zu führen, hat igus die e-skin flat entwickelt. Der neue e-skin flat Konfigurator ermöglicht jetzt die schnelle und automatisierte Auslegung von flachen Leitungsführungssystemen im Reinraum. Damit reduziert sich der bisher manuelle Aufwand auf nur wenige Minuten. Anwender können ein komplettes System konfigurieren, automatisch befüllen lassen und sich anschließend sofort eine technische Zeichnung und Stückliste herunterladen. Für die trockenreinraumfähige e-skin flat hat igus jetzt auch den „Best of Industry Award 2025“ in der Kategorie Batterieentwicklung und -produktion erhalten.

Weiterlesen...

Platzsparend, abriebfest und ableitfähig: Kompakte e-skin soft ESD für Reinräume

veröffentlicht: Januar 7, 2026

Köln, 7. Januar 2026 – Mit der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos sowie der zunehmenden Verbreitung von KI steigt auch der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien und Mikrochips. Da diese Technologien immer mehr Leistung bringen müssen, werden sie auch empfindlicher und stellen hohe Anforderungen an die Produktionsumgebungen. Mit der e-skin soft ESD bringt igus jetzt eine neue Energiekette für Reinräume auf den Markt, die nicht nur abriebfest ist, sondern auch ableitfähig. Für Konstrukteure ist sie ein Gamechanger, da sie deutlich mehr Flexibilität und Platzersparnis bei der Energieführung von Leitungen ermöglicht.

Weiterlesen...

Wenn der Roboter sich selbst überwacht

veröffentlicht: November 26, 2025

Köln/Nürnberg, 25. November 2025 – Ungeplante Stillstände in der Automatisierung kosten nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld – besonders in der Automobilindustrie. Mit dem neuen TR.P Sensor bringt igus eine smarte Lösung für Industrieroboter auf den Markt, die triflex Energiekettensysteme aktiv überwacht und bei kritischen Zugkräften sofort reagiert. Das System erkennt potenzielle Schäden frühzeitig, erhöht die Betriebssicherheit und unterstützt bereits bei der Inbetriebnahme durch Condition Monitoring.

Weiterlesen...

Anerkennung für nachhaltige Hafenlösung: igus gewinnt „Maritime Innovator of the Year“ Award

veröffentlicht: November 14, 2025

Köln, 14. November 2025 – Mit dem seinem Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) hat igus ein mobiles Landstromsystem für Häfen entwickelt, das sich je nach Position der Schiffe am Liegeplatz flexibel verfahren lässt. Das System ermöglicht Schiffen, ihre Dieselmotoren in Häfen abzuschalten, auf umweltfreundlicheren Landstrom umzusteigen und so ihren CO2-Ausstoß deutlich zu senken. Für seine zentrale Rolle bei der Förderung eines nachhaltigen und flexiblen Hafenbetriebs wurde igus nun als „Maritime Innovator of the Year“ ausgezeichnet. Der Preis wurde während der Konferenz der American Association of Port Authorities (AAPA) in Quebec, Kanada verliehen.

Weiterlesen...

Kabelführung ohne Kette: igus entwickelt neues flaches System für sichere Leitungsbewegungen

veröffentlicht: Oktober 21, 2025

Köln, 21. Oktober 2025 – Mit der neuen Designstudie pull-e-cable stellt igus eine besonders flache und kosteneffiziente Lösung für die Leitungsführung auf langen Verfahrwegen vor – ganz ohne klassische Energiekette. Das System eignet sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und geringem Budget, etwa in der Kameratechnik, in Laboren, bei verfahrbaren Displays oder in der Automatisierung.

Weiterlesen...

Konstrukteure aufgepasst: igus startet Bewerbungsphase für den 10. vector award

veröffentlicht: Oktober 6, 2025

Köln, 6. Oktober 2025 – Der Startschuss für die Bewerbungsphase des vector awards 2026 ist gefallen. Bereits zum zehnten Mal zeichnet eine Gemeinschaftsinitiative weltweit Konstrukteure aus. Prämiert werden Anwendungen mit Energieketten aus Hochleistungskunststoff, die technologisch neue Maßstäbe setzen. Bis zu 5.000 Euro Preisgeld erhalten die Gewinner.

Weiterlesen...

Wartung im Ampelmodus: igus macht Zustand von Energieketten auf einen Blick sichtbar

veröffentlicht: September 22, 2025

Köln, 22. September 2025 – Mit dem neuen EC.WLC-Indikator stellt igus eine einfache Lösung zur Zustandsüberwachung von gleitenden Energieketten seiner Serie E4Q vor. Das Besondere: Er funktioniert ganz ohne Elektronik, Software oder externe Energieversorgung. Der mechanische Sensor zeigt den Verschleißzustand über ein farbbasiertes Ampelsystem direkt am Produkt an und macht damit Wartung planbar, transparent und kosteneffizient.

Weiterlesen...

Unterbrechungsfreie Stromversorgung an Lkw-Rampen: e-spool flex macht Logistik sicherer

veröffentlicht: August 28, 2025

Köln, 28. August 2025 – Ein defekter Stromanschluss an einer Lkw-Rampe kann den gesamten Logistikprozess ins Stocken bringen. Eine häufige Schwachstelle: Kabelaufroller mit Schleifringen. Mit der e-spool flex bringt igus eine neuartige Lösung auf den Markt, die ohne störanfällige Schleifringe auskommt und eine zuverlässige Stromversorgung ermöglicht – selbst unter rauen Bedingungen.

Weiterlesen...

Aus einem Guss: einteilige Energiekette E1 für besonders kompakte Bauräume

veröffentlicht: August 12, 2025

Köln, 12. August 2025 – Ob in Foodautomaten, Laborgeräten oder elektrischen Türen: Wann immer Platz Mangelware ist, verzichten Konstrukteure bei einzelnen bewegten Leitungen oftmals auf Führungen – und riskieren damit Leitungsschäden und unnötige Wartungskosten. Abhilfe schaffen soll eine neue einteilig spritzgegossene und besonders kompakte Energiekette aus Hochleistungskunststoff von igus. Derzeit noch eine Designstudie, sucht der Kölner motion plastics Spezialist jetzt nach interessierten Unternehmen, welche die Energieführungen in Pilotprojekten einsetzen und zur Serienreife weiterentwickeln möchten.

Weiterlesen...

88 Prozent Lkw-Transportvolumen gespart mit neuem Gestell für Energiekettensysteme

veröffentlicht: Juli 10, 2025

Köln, 10. Juli 2025 – Die effiziente Nutzung von Ladefläche rückt angesichts des zunehmenden Lkw-Verkehrs auf deutschen Straßen stärker in den Fokus. igus hat deshalb das neue readychain eco-rack entwickelt. Das Transport- und Montagegestell für vorkonfektionierte Energieketten besteht aus stabilen Birke-Multiplexplatten. Im Gegensatz zu klassischen Metallgestellen ist es ohne Werkzeug demontierbar. Beim Rücktransport spart das bis zu 88 Prozent des ursprünglichen Transportvolumens, senkt den CO₂-Verbrauch sowie die Transportkosten. Das eco-rack ist ab sofort für Kunden des readychain Services verfügbar.

Weiterlesen...