Category:

Low-Cost-Automation

Neue Handsteuerung von igus beschleunigt Prototypenentwicklung

veröffentlicht: Dezember 3, 2025

Köln, 3. Dezember 2025 – Linearsysteme mit Schrittmotoren in wenigen Minuten testen, bevor es an den Einbau geht: Das ermöglicht die neue drylin Handsteuerung von igus. Die kompakte drylin DLE-CU-9 macht die mühsame Verkabelung mit separaten Steuerungen und IT-Systemen überflüssig und beschleunigt so die Inbetriebnahme von Serienmaschinen sowie die Entwicklung von Prototypen. Darüber hinaus ist sie eine vollwertige Lösung für einfache Automationsaufgaben.

Weiterlesen...

igus gewinnt DLG-Innovationspreis für ReBeL Cobot

veröffentlicht: November 10, 2025

Köln/Hannover, 10. November 2025 – Der Kunststoffspezialist igus erhält den renommierten „Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice“ Award der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Prämiert wurde der ReBeL Cobot – ein kompakter, kosteneffizienter Roboterarm, der neue Maßstäbe für Automatisierung in der Landwirtschaft setzt. In Zukunft soll der Roboter die Schutzklasse IP67 erfüllen, um auch unter herausfordernden Umweltbedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Weiterlesen...

Popular keywords in the category: Low-Cost-Automation

ReBeLMove Pro: Modulare Roboterplattform für Logistik, Montage und Handling

veröffentlicht: Oktober 23, 2025

Köln, 23. Oktober 2025 – Kosten- und Effizienzdruck verlangt der modernen Produktion einiges ab. Mit dem ReBeLMove Pro bringt igus einen modularen Autonomen Mobilen Roboter (AMR) auf den Markt, der sich ganz einfach nach dem Baukastenprinzip individualisieren lässt – vom KLT-Transport bis hin zur Roboterlösung. Dabei ist er ganz ohne Vorerfahrung in Unternehmensabläufe integrierbar. Der ReBeLMove Pro ist bereits ab 39.800 Euro erhältlich und somit rund 25 Prozent günstiger als die meisten Wettbewerbsmodelle.

Weiterlesen...

Mehr Reichweite für Roboter: Die 7. Achse von igus vervierfacht den Arbeitsraum

veröffentlicht: September 17, 2025

Köln, 17. September 2025 – Viele Betriebe, die den Aktionsraum von Leichtbau-Gelenkarmrobotern vergrößern möchten, kennen das Problem: Eine 7. Achse, auf der ein Roboter linear verfahren kann, ist schnell gefunden. Ihre Integration in die Robotersteuerung erfordert jedoch zusätzlichen Programmieraufwand. Die Lösung von igus: eine 7. Achse, die den Aktionsraum vervierfacht und so einfach integrierbar ist wie eine App. Bereits 500 Systeme sind weltweit im Einsatz. Mithilfe eines neuen Updates für UR 20, UR 30 und Fanuc CRX-Serien sollen weitere folgen.

Weiterlesen...

Metaprint automatisiert Druckmaschinen-Beladung mit XXL-Portalroboter von igus

veröffentlicht: Juli 15, 2025

Köln, 15. Juli 2025 – Maßgeschneiderte Automation muss nicht teuer sein. Das beweist Metaprint AS aus Estland, einer der größten Hersteller von Aerosolverpackungen in Europa. Das Unternehmen nutzt jetzt für die Beladung einer Druckmaschine einen XXL-Portalroboter von igus. Die Low-Cost-Automation-Lösung reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen die Investitionskosten und lässt sich dank Plug-and-Program-Funktion auch einfach in Betrieb nehmen.

Weiterlesen...

1.500-mal in der Produktion: igus bringt Low-Cost-Automation in die eigene Fabrik – und auf die automatica

veröffentlicht: Juni 24, 2025

München/Köln, 24. Juni 2025 – Weniger langweilige Tätigkeiten, schnellere Abläufe und mehr Effizienz: Der Kunststoffspezialist igus setzt in seiner eigenen Fertigung und Logistik auf umfassende Automatisierung. Über 1.500 Anwendungen wie Cobots, autonome Fahrzeuge und Deltaroboter sind bereits im Einsatz – und es werden täglich mehr. Die Botschaft: Automatisierung muss weder teuer noch kompliziert sein. Wie einfach Low-Cost-Robotik funktioniert, zeigt igus vom 24. bis 27. Juni auf der automatica in München (Halle A4, Stände 100 & 103).

Weiterlesen...

Spielerische Robotik-Ausbildung: igus Low-Cost-Automation bewährt sich im Schulalltag

veröffentlicht: Juni 17, 2025

Köln, 17. Juni 2025 – Junge Menschen für Technik begeistern: Dieses Ziel verfolgt der Kunststoffspezialist und Robotikhersteller igus mit seinen Bildungsangeboten speziell für Schulen, Hochschulen und Universitäten. Dazu zählt auch das ReBeL Education Kit: Ein Lernpaket, das Schülern und Studierenden den spielerischen Einstieg in die Robotik mithilfe des ReBeL Cobots ermöglichen soll. Zum Einsatz kommen die Education Kits unter anderem am Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg in Köln. So bekommen die Schüler die Möglichkeit, erste Programmierkenntnisse zu erwerben und praxisnahe Anwendungen zu erproben.

Weiterlesen...

Eine für Alle: Roboter verschiedenster Hersteller mit RobotCtrl einfach und flexibel steuern

veröffentlicht: Juni 3, 2025

Automatisierung muss nicht kompliziert sein – mit RobotCtrl wird sie für Unternehmen jeder Größe noch zugänglicher. Durch die intuitive Steuerungssoftware von igus lassen sich auf dem Online-Robotik-Marktplatz RBTX erhältliche Roboter unabhängig vom Hersteller einheitlich bedienen und Zubehör wie Kameras, Greifer oder Roboterzellen integrieren. Damit reduziert RobotCtrl die Bedienungskomplexität und den Integrationsaufwand für Einsteiger und Profis erheblich. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung der Robotikhersteller Lebai, Hitbot und Lynx Motion.

Weiterlesen...

Für unter 50.000 Euro: igus stellt humanoiden Roboter Iggy Rob vor

veröffentlicht: April 16, 2025

Köln, 16. April 2025 – Humanoide Roboter stehen kurz davor, die Industrie kräftig umzukrempeln. Während bisherige Systeme sehr teuer sind, bietet der motion plastics Spezialist igus mit dem Iggy Rob nun seinen ersten humanoiden Roboter als Low-Cost-Lösung an. Für 47.999 Euro unterstützt er in der industriellen Fertigung, bei Transportaufgaben oder im Service. Um Erfahrung mit dem neuen Helfer zu sammeln, ruft igus zum „Test before Invest“ auf.

Weiterlesen...

Inklusionsprojekt mit Low-Cost-Roboter gewinnt ROIBOT Award von igus

veröffentlicht: April 10, 2025

Köln, 10. April 2025 – Daniel Hillebrand leidet an einer Tetraspastik, die eine kontrollierte Bewegung der Extremitäten unmöglich macht. Trotzdem kann er selbstbestimmt arbeiten – dank eines automatisierten Arbeitsplatzes, den die Diakonische Stiftung Wittekindshofer Werkstätten aus Bad Oeynhausen trotz engen Budgets mit einem Low-Cost-Roboter von igus realisiert hat. Für dieses kreative Inklusionsprojekt erhielt die Stiftung jetzt den ROIBOT Award. Der Wettbewerb zeichnet innovative und wirtschaftliche Automatisierungsprojekte aus, die mithilfe von igus Produkten erfolgreich umgesetzt wurden. Zu den weiteren Preisträgern zählen das niederländische Unternehmen Paperfoam, das französische Forschungsinstitut CNRS und die Universität Politecnico aus Mailand.

Weiterlesen...