Köln, 13. März 2026 – Leere Fahrersitze und stehende Paletten: Die deutsche Logistik steckt in der Personalfalle. Laut Fraunhofer SCS klagen 94 Prozent der Unternehmen über fehlende Fachkräfte. Während die Suche nach qualifizierten Staplerfahrern oft Monate dauert, präsentiert der Kunststoffspezialist igus aus Köln jetzt eine Lösung: den ReBeL Pallet Mover. Ein autonomer Gabelstapler, der dort anpackt, wo das Personal fehlt.
Köln, 11. März 2026 – 600 US-Dollar pro Sekunde, 2,3 Millionen pro Stunde: So viel kostet ein Produktionsausfall bei Automobilherstellern. Unter entsprechend hohem Druck stand das Ingenieurbüro Procon Systems, als es für ein Automobilwerk von SEAT eine Anlage mit sechsachsigen KUKA-Gelenkarmrobotern konzipiert hat, die nach dem Lackieren vollautomatisch Unebenheiten ausbessert. Besonders die Führung der Leitungen vom Fuß der Roboter zum Endeffektor bereitete den Ingenieuren Kopfzerbrechen. Die Lösung: triflex von igus, eine Energiekette aus Hochleistungskunststoff, die Leitungen und Schläuche bei dreidimensionalen Bewegungen schützt.
Köln, 4. März 2026 – In vielen Industrieanlagen können ungewollte oder unbeabsichtigte Eingriffe an Steckverbindungen zu Stillständen oder erhöhtem Serviceaufwand führen. Besonders betroffen sind dabei die Anschlusspunkte von Energieketten. Um diese Stellen zukünftig noch besser zu schützen, stellt igus eine neue RFID‑Lösung für das modulare Stecksystem Module Connect vor.
Köln/Hannover, 25. Februar 2026 – Immer mehr mobile Roboter halten Einzug in die Industrie. Laut der International Federation of Robotics (IFR) wurden 2024 weltweit insgesamt 200.000 Serviceroboter verkauft. Davon entfielen allein 51 Prozent auf Roboter für Transport- und Logistik. Überall dort, wo menschliche Interaktion, variable Prozesse oder häufige Ortswechsel gefragt sind, gelten humanoide Roboter als vielversprechende Technologie. In der Praxis scheitert der Einsatz jedoch oft an hohem Investitionsaufwand und komplexer Integration. Auf der Hannover Messe Preview gibt igus erste Einblicke in neue Low-Cost-Robotiklösungen, die den Einstieg deutlich vereinfachen sollen – vom AMR ReBeL Pallet Mover über 95 neue Humanoide auf RBTX.com bis hin zu KI-Steuerungen, mit denen sich Roboter künftig per Gesten- und Sprachbefehlen intuitiv anlernen lassen.
Köln, 24. Februar 2026 – Kostengünstigen Wohnraum in netzfernen Regionen schaffen: Das ist dank eines großformatigen 3D-Druckers des italienischen Unternehmens WASP möglich, der Häuserwände mit Lehm baut. Damit der Drucker diese Arbeit trotz hoher Staub- und Schmutzbelastung zuverlässig und ohne ständige Serviceeinsätze verrichten kann, setzen die Ingenieure in seiner Mechanik auf schmierfreie Gleitfolien aus Hochleistungskunststoff von igus.